SALE % | Conrad Community | Filialen | Newsletter | Direktbestellung | Hilfe & Produktberatung | Ideenwelt
Einkaufs-
wagen ( 0 )

Bestell-Nr.: 191694 - ES 
Teile-Nr.: AAR-04
EAN: 8717371231569
|

Conrad Filialen: Online bestellen & in Filiale abholen oder liefern lassen

€ 49,99
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
für nur € 4,50
48 Monate Langzeit-Garantie

Einfach beim Gerätekauf einen einmaligen, geringen Aufschlag zahlen und im Fall der Fälle vier Jahre von unserer vollen Langzeit-Garantie profitieren. Bei Ihrer Bestellung die Checkbox "48 Monate Langzeit-Garantie" anklicken - und den Artikel mit 48 Monate Langzeit-Garantie bestellen.
Ausführliche Informationen zur 48 Monate Langzeit-Garantie finden Sie hier.

Mengenrabatt
Für diesen Artikel nicht möglich

Programmierbarer Arduino-Roboter AAR-04

Technische Daten

Herst.-Teilenr. AAR-04
Ausführung Fertiggerät

Highlights & Details

  • Einfache Programmierung basierend auf C-Dialekt
  • Integrierter USB-Programmer und ISP-Konnektor
  • Ideal für Schule und Ausbildung

Beschreibung

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten einen Arduino-Roboter selbst zu bauen, mit diesem Fertiggerät können Sie jedoch sofort starten. Der Arduino-Roboter ist ein autonomer, multisensorieller Roboter. Neben zwei Odometersensoren und einer optischen Einheit zur Verfolgung einer Linie verfügt er über eine SMD-Anzeige, LEDs und freie programmierbaren I/O‘s. Mit dem integrierten USB-Programmer gibt komfortable Programmierbarkeit über PC via USB, ausserdem gibt es noch einen ISP-Konnektor für Bootloader Programmierung. Die Programmierung erfolgt in Arduino einer Open-Source-Entwicklungsumgebung, die auf einem vereinfachten C-Dialekt basiert ist. Diese Arduino Roboter ist durch die vereinfachte C-Dialekt Programmiersprache sehr gut geeignet für Schule und Ausbildung.

Ausstattung

  • AVR-RISC Processor (ATmega328P)
  • Optische Linienfolgeeinheit
  • LED-Anzeigeelemente
  • Kompatibel zu ASURO Erweiterungs-Kit.

Lieferumfang

  • Arduino-Roboter AAR-04
  • USB-Programmierkabel
  • CD mit Anleitung und Beispiel-Programmen.


Rated 3,3 out of 5 by 3 reviewers.
Rated 3 out of 5 by Vorsicht mit den Treibern Wir haben mit Schrecken feststellen müssen, dass auf einem Teil der AARs wohl Fake FTDI USB zu UART Cips verbaut worden sind. Wir hatten gestern einen Kurs mit Berufsschühlern und bei der Vorbereitung haben wir einen bertächtlichen Teil der Schnittstellenchips abgeschossen! Grund dafür ist, wenn der aktuelle WHQL-Treiber von FTDI installiert wird, werden die PIDs der Fake Chips gelöscht! und somit kann Windows den Chip nicht mehr als COM erkennen! Wir konnten den Kurs nur durchführen, da wir die nicht zertifizierten Treibern mit Revision 2.08.14 isntalliert haben (sind etwas verstekt auf der CD). Ein neuerer Treiber ändert die PID von 6001 auf 0000 und ist nicht reversibel! Wer den alten Treiber installieren will, sollte vorher mit dem Tool FT-Clean alle alten und neuen Treiber aus dem System löschen (getestet mit win 7, 32 und 64 bit). Die funktionierenden Treiber sind auf der CD vorhanden, jedoch in einem Unterordner! Ebenso haben wir verschiedene Board - Revisions erhalten. Die Borads ohne eine Revisionsnummer funtionierten einwandfrei. Die mit einem Aufdruck 1.2 hatten den fake FTDI. Ebenso sind einige Pins auf der H-Brücke anders belegt! (Ohne Ref: Pin 6 Ref 1.2: Pin 3). Ohne diesen Feler wären die Dinger echt OK! Ich empfehle AREXX eine neue Version zu machen, welche auf einen Atmega8U2 als COM setzt. Die welche die ICs verschossen haben, müssen diesen halt austauschen oder alternatic ein USB zu UART Kabel verwenden (selbst noch nicht getestet) 25. Oktober 2014
Rated 4 out of 5 by Arduino-Roboter AAR-04 Netter kleiner Roboter zum Erlernen von Arduino oder C, eine Programmierung mit BASCOM ist natürlich auch möglich. Die Arduino IDE hat Probleme beim Programmieren über USB mit WIN7 64Bit und erfordert evtl. eine Mehrfachinstallation der Treiber. Um mir die Arbeit zu ersparen programmiere ich über ISP. Um z.B. den mySmartUSB light zu verwenden, ist ein zusätzlicher Eintrag in /hardware/arduino/programmers.txt notwendig: mySmartUSB.name=mySmartUSB mySmartUSB.protocol=stk500v2 mySmartUSB.communication=serial Schwächen gibt es auch in der Verarbeitung, der Motorhalterung beim Entstörkondensator war gebrochen, Grade auf den Zahnrädern. Größtes Problem bei meinem Exemplar war ein Kruzschluss mit dem Metallkugellager auf der Unterseite der Platine, dies ermöglichte zwar ein Senden von Daten über USB zum PC, aber nicht umgekehrt. Ein sauberes Abschneiden der überstehenden Lötdrähte und Isolierband unter dem Lager schafften hier Abhilfe. Die Motorleistung bei Verwendung von AAA Akkus ist schwach. Den Batteriehalter für AAA finde ich zu klein, es passt auch einer für die AA Batterien/Akkus. 1. April 2013
Rated 3 out of 5 Fehlerhafte Ausführung Leider ist die Hardware defekt, man muss gleich was nachlöten (Fehler im Internet bekannt). Auch die Lager der Räder sind nicht optimal, so fährt das Ding nicht gerade aus, sondern fährt Kurven. 8. Januar 2013
1-3 von 3

Noch mehr Artikel der Marke AREXX finden Sie hier. »