Zum Geschäftskundenshop | Filialen | Newsletter
Direktbestellung | Hilfe & Produktberatung
Einkaufs
wagen ( 0 )

Licht wie von der Sonne

Biovital

Jeder kennt die positiven Wirkungen von natürlichem Sonnenlicht. Gerade in der dunklen Jahreszeit kann es schnell zu Mangelerscheinungen kommen. Die neuen Energiesparlampen Narva BIO vital® E27 / 20 W und E27 / 23 W sind eine Wohltat für Körper und Seele. Das Lichtspektrum entspricht fast vollständig dem des Sonnenlichts, mit der vitalisierenden Wirkung des UV-Anteils. Das BIO vital-Licht gibt es sogar als energiesparende Leuchtstoffröhre.

Dem Sonnenlicht nahezu vollständig entsprechendes Spektrum

Diese Aussage ist natürlich korrekt. Dabei sind aber einige Besonderheiten der Funktionsweise von Leuchtstofflampen zu beachten. Die Sonne als Quelle des natürlichen Tageslichts ist physikalisch gesehen ein sogenannter Temperaturstrahler wie auch Glühlampen. Aus diesem Grunde senden diese Lichtquellen ein kontinuierliches Spektrum aus. Leuchtstofflampen funktionieren auf einem anderen Prinzip. Eine vorrangig im UV - Bereich stattfindende Quecksilberdampf - Entladung wird im Leuchtstoff in sichtbares Licht umgewandelt. Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten ist dieses Spektrum diskontinuierlich. Ein möglichst kontinuierliches Spektrum erfordert eine große Anzahl unterschiedlicher Leuchtstoffe, wie sie in unseren Lampen NARVA BIO vital zum Einsatz kommen. Allerdings setzt sich das Spektrum einer Leuchtstofflampe aus dem eigentlichen Spektrum des Leuchtstoffgemisches und den sogenannten "Quecksilber-Linien" (Spektrallinien der Quecksilberentladung) zusammen. Diese Spektrallinien sind für die sehr schmalen Maxima im blauer, grünen und roten Bereich des Spektrums verantwortlich. Ihr Anteil am Gesamtspektrum ist jedoch sehr gering. Wenn man diese Maxima "ausblendet", erhält man ein relativ kontinuierliches Spektrum.

Sehr gute Farbwiedergabe

Diese Aussage ist ebenfalls korrekt. Gern stellen wir Ihnen die Ergebnisse der Messung der Farbwiedergabe zur Verfügung. Das Maß der Farbwiedergabe ist der Farbwiedergabeindex Ra. Ein Ra von 100 entspricht der Farbwiedergabe des natürlichen Sonnenlichts. Gebräuchliche Leuchtstofflampen haben ein Farbwiedergabe im Bereich von Ra 80 ... 89. was einer guten Farbwiedergabe entspricht. Der Ra - Wert für die Lichtfarbe NARVA BIO vital liegt über 90 unsd somit im Bereich einen sehr guten Farbwiedergabe (Ra > 90).

UV- Anteil im Spektrum

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, daß ein Mensch für eine normale Entwicklung einen bestimmten Anteil UV im Spektrum des Lichts benötigt. Besonders wichtig ist dies bei Kindern. In der lichtarmen Jahreszeit und beim längerem Aufenthalt in Räumen ohne natürliches Tageslicht kann es somit zu Defiziten kommen. Hier kann durch Lampen mit der Lichtfarbe NARVA BIO vital mit zusätzlichem UV - Antei im Spektrum dieses Defizit vermindert werden.

Biolight; Vollspektrumlampen; Bio Light; Vollspektrumlicht; Biolicht; Vollspektrumlampe
Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A – Z   |   Marken A – Z   |   Job & Karriere   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation   |   Angebote