Das Radio wird digital – DAB+ ist „On Air“
Beim Fernsehen hat sich die digitale Übertragung längst durchgesetzt – sowohl über Satellit als auch über Kabel und seit kurzem auch terrestrisch (DVB-T). Dem alten analogen Fernsehen trauert niemand nach, denn Bild- und Tonqualität sind bei der digitalen Ausstrahlung deutlich besser. Und HDTV, also hochauflösendes Fernsehen, wäre analog völlig unmöglich.
Für den Radio-Empfang steht uns nun ein ähnlicher technologischer Quantensprung bevor. Der bislang dominante analoge UKW-Standard steht vor seiner Ablösung und wird in Deutschland im Jahr 2025 gänzlich abgeschaltet. Der Nachfolger ist digital und heißt DAB+.
-
Die Vorteile von DAB+ im Überblick -
- Kein Rauschen, kein Knistern, keine Nebengeräusche
- Höhere mögliche Senderdichte
- Die Sender sind deutschlandweit flächendeckend empfangbar
- Eine Vielzahl möglicher Zusatzinformationen
- Feste Frequenz für jedes Programm - im gesamten Verbreitungsgebiet
- Keine Frequenzsuche
-
Kann ich DAB+ empfangen? -
Anhand dieser Karte können sie schnell erkennen, ob an Ihrem Wohnort DAB+ bereits empfangbar ist. Liegt Ihr Ort innerhalb einer blauen Fläche, dann ist DAB+ Empfang möglich.

Noch kein Empfang? Das ändert sich schon bald!
Denn es werden immer mehr Digitalradio-Sender in Betrieb genommen, die die weißen Lücken schließen. Ab 2015 soll DAB+ in ganz Deutschland flächendeckend empfangbar sein.
Die Fähnchen auf der Karte zeigen Ihnen die Standorte der Conrad Filialen. Da alle unsere Filialen mit DAB+ Empfang abgedeckt sind, können Sie sich dort vor Ort von den Vorzügen und Möglichkeiten von DAB+ überzeugen.
-
Was ist DAB / DAB+? -
Radio spielt sich heute fast ausschließlich auf UKW ab und genießt eine hohe Akzeptanz. Schließlich besitzen Millionen von Hörern ein UKW-taugliches Radiogerät. Doch UKW stößt an seine Grenzen. Das Frequenzband ist völlig „überbevölkert“ und es gibt keinen Platz für neue Programme sowie ergänzende Dienste. Auch der Tonqualität sind enge Grenzen gesetzt.
Bereits seit Jahren existiert ein digitales Pendant: DAB. Dieses versteht sich jedoch eher als ergänzendes Medium zu UKW.
Mit DAB+ erlebt dieser Standard seine Weiterentwicklung. Dank verbesserter Kompressionsverfahren können bei gleicher Kapazität noch mehr Programme und ergänzende Programmbestandteile übertragen werden. DAB+ Receiver sind in der Lage, Programme beider Standards (DAB und DAB+) zu empfangen, denn sie sind abwärtskompatibel.
-
Startschuss für DAB+ -
Dass UKW abgeschaltet wird, ist bereits beschlossene Sache. Spätestens im Jahr 2025 hat diese alte Radio-Norm ausgedient. In anderen europäischen Ländern ist dies teilweise bereits wesentlich früher der Fall. Daher kann es dort schon lange vor 2025 der Fall sein, dass Ihr UKW-Autoradio nur noch Rauschen zu Gehör bringt!
Der Startschuss für DAB+ in Deutschland erfolgte am 1. August 2011. Es gingen in Deutschland die ersten 13 Sender „on Air“. Gleichzeitig sind mit einem DAB+ Receiver alle bereits bestehenden DAB-Sender empfangbar.
-
DAB+ wird immer weiter ausgebaut -
Schon jetzt sind die neuen bundesweiten Digitalradio-Programme in den meisten Ballungsräumen bereits empfangbar. Sollten Sie in einem Gebiet wohnen, das Ihnen bei der Empfangsprognose eine blaue Fläche über dem abgefragten Ort anzeigt (siehe Karte), so können Sie bereits jetzt DAB+ ohne Einschränkung empfangen.
Und in den nächsten Monaten werden immer mehr Digitalradio-Sender in Betrieb genommen, die die Empfangbarkeit in ganz Deutschland immer weiter verbessern. Ab dem Jahr 2015 soll DAB+ in ganz Deutschland flächendeckend empfangbar sein.
-
Was sind die Vorteile von DAB+? -
Im Gegensatz zu UKW gibt es bei DAB+ kein Rauschen, Knistern oder andere Nebengeräusche. Ein weiterer Vorteil ist, dass viele Zusatzinformationen übertragen werden können – viel mehr als dies bei RDS in UKW der Fall ist. Es gibt die Möglichkeit zu elektronischen Programmführern, Titelinformationen, Wetterkarten, Fußballtabellen, Staudaten, Parkhaus-Infos und Live-Nachrichten auf dem Display. Sogar das Übertragen von Bildern ist möglich, z: B. des zum Titel passenden CD-Covers. Surround-Sound ist eine weitere Option. Außerdem wird schon heute an weiteren Zusatzdiensten gearbeitet, durch die Internet und Digitalradio in Zukunft auf Ihrem Digitalradio-Gerät miteinander verschmelzen werden.
Und DAB+ ist, im Gegensatz zum digitalen Satelliten- und Internetradio, mobil! Der Vorteil gegenüber DVB-T Radiosendern: DAB+ ist auch bei Geschwindigkeiten über 120 km/h einwandfrei empfangbar. Zudem es ist nicht regional beschränkt. Sollte Ihr Lieblingssender Bayern 3 sein, dann können Sie ihn auch auf Helgoland empfangen, denn alle Sender werden zukünftig flächendeckend empfangbar sein!
-
Die Geräte -
Herkömmliche UKW-Empfänger können das digitale Radio DAB+ nicht empfangen. Auch herkömmliche DAB-Empfänger können Digitalradio-Programme im DAB+ Standard nicht wiedergeben. Um Digitalradio zu empfangen, muss das Gerät DAB+ tauglich sein. In der Regel haben die neuen Geräte auch ein UKW-Empfangsteil eingebaut. Sie können also auch UKW-Sender empfangen, z.B. in Ländern, die nicht auf DAB+ umstellen. DAB+ Empfänger werden zukünftig alle Arten von UKW-Radios ablösen: Radios, Autoradios, HiFi-Tuner, mobile Empfänger.
-
Fazit -
Auch wenn die Abschaltung der UKW-Sender noch einige Jahre auf sich warten lässt, ist die Anschaffung eines DAB+ Gerätes schon jetzt eine lohnende Investition. Die vielfältigen Vorteile gegenüber UKW wiegen zu schwer und Sie setzen auf die Technologie, der die Zukunft gehören wird.
Was der neue Digitalradio-Standard kann und was das für Kunden und Hörer bedeutet, erklärt Michael Reichert in der Reihe “Techniktrends zum Anhören”. Er ist Leiter des Projektbüros Digitalradio.