Mit FS20 ist Ihr Zuhause auf Komfort programmiert
Riesige Auswahl & gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Das intelligente Heimsteuerungssystem bietet eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten: Sparen Sie beispielsweise durch eine bedarfsgerechte Heizkörperregelung hohe Betriebskosten ein oder bedienen Sie per Funk bequem und komfortabel sämtliche Lichter, Haushalts- und Elektrogeräte. Alles ist möglich.
So einfach geht‘s:
Das FS20-System arbeitet per Funk (868 MHz) und ist daher kinderleicht zu installieren, ohne aufwändiges Kabelverlegen. Die Senderreichweite beträgt ca. 30 m im Haus/ca. 100 m im Freifeld. Herzstücke des intelligenten FS20-Systems sind die Steuerungseinheiten FHZ 1000 und FHZ 1300PC. Mit diesen Einheiten ist eine zentrale Regelung aller angeschlossenen Empfänger und Sensoren möglich.
Wichtige Information:
Durch die Einführung des neuen Mobilfunkstandards LTE (Long Term Evolution) kann es unter ungünstigen Bedingungen zu einer Beeinträchtigung der Funkverbindung zwischen den einzelnen FS20-Komponenten kommen. Aus diesem Grund sollte der größtmögliche Abstand zwischen einem LTE-Router und den verschiedenen FS20-Komponenten eingehalten werden. Bei ausreichendem Abstand stellt sich LTE lediglich wie eine Erhöhung des Rauschniveaus dar und stört die Signalübertragung der FS20-Komponenten nicht.
Sollten Sie Fragen haben oder bei der Funktion Ihres FS20-Gerätes Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Beratungs-Hotline (Mo.- Fr. von 8.00-18.00 Uhr) Telefon 0180 / 5 312117*
*0,14 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz)

FS20 – Ausgewählte Einsatzmöglichkeiten im Überblick
FS20 – Einsatzmöglichkeiten Komfort
Automatische Lichtsteuerung
Sie kommen erschöpft von der Arbeit, draußen ist es dunkel, nass und kalt und trotzdem hellt sich Ihre Stimmung auf, sobald Sie zu Hause ankommen. Denn Sie werden mit behaglichem Licht empfangen. Funk-Dämmerungsschalter machen es möglich und sorgen jederzeit für das passende Licht – egal ob im Haus, in der Garagenauffahrt oder im Flur. Bewegungsmelder sorgen für Licht.
Für jede Stimmung das passende Licht
Endlich zu Hause – Feierabend! Nun ist relaxen angesagt und dazu gehört das passende Licht. Einfach den FS20 Dimmer-Slider an der gewünschten Stelle antippen und der angesteuerte Funk-Dimmer stellt das Licht entsprechend ein. Natürlich können auch mehrere Dimmer in unterschiedlichen Sequenzen angesteuert werden – in 15 Helligkeitsstufen. Perfekt wird der Feierabend, wenn gleichzeitig noch Fernseher oder HiFi-Anlage gestartet werden. Auch das ist möglich! Und auch das geht: Ganze Makros per FS20-Infrarot-Programmer erstellen. Dann genügt ein Fingertipp für die richtige Stimmung mit Licht, Bild und Ton!
Außenlicht schalten – von drinnen
Zeit für die wohlverdiente Nachtruhe – doch wer schaltet die Außenbeleuchtung ab? Ganz einfach: Ein einziger Tastendruck genügt, um die gesamte Außenbeleuchtung an- und abzuschalten, ohne dass Sie dafür einen Fuß vor Ihre Tür setzen müssen. Oder Sie überlassen das Schalten einem einstellbaren Timer. Und wenn Sie heimkommen genügt ein Tastendruck auf Ihren Schlüsselbundsensor, um aus bis zu 100 m Entfernung Einfahrt und Haus zu beleuchten. Mit einem FS20-Repeater sogar aus bis zu 200 m – mit einem Zweiten aus bis zu 300 m!
Prima (Raum-) Klima
Zu trocken, zu feucht, zu kalt, zu warm? Das muss nicht sein! Thermostat und Hygrostat ermöglichen Ihnen, Ihr persönliches Wohlfühlklima einzustellen: Heizungs- und Klimagerät automatisch angesteuert sorgen für Wohlbefinden zu jeder Zeit. Dazu kommen zusätzliche Komfortfunktionen: Urlaubs- und Partyfunktion, automatische Winter-/Sommerzeitumstellung usw. Wichtig bei Räumen mit hoher Luftfeuchte: Hygrostaten regeln Abluftlüfter, Luft- Be- und Entfeuchter, Belüftungsklappen. So hat auch der Schimmel keine Chance.
Licht-Ambiente im Garten
Nichts ist schöner als ein Sommerabend im Garten – ob allein oder mit Gästen. Auch hier liefert Licht das passende Ambiente. Teich- und Gartenbeleuchtung automatisch steuern ist einfach! Per Zeitsteuerung oder per Dämmerungsschalter. Auch verschiedene Lichtszenarien sind kein Problem. Wasserdichte Funktechnik erspart das Verlegen von Kabeln. Und wenn Sie dann noch einen Teichnebler dazuschalten, kann die Gartenparty starten.
Aufwachen mit Komfort
Von einem lärmenden Wecker aus allen Träumen gerissen zu werden: Schlimmer kann ein Tag nicht beginnen! Viel schöner wäre es doch, wenn das Licht sanft hochgedimmt wird oder sich langsam die Rollläden öffnen. So macht das Aufstehen viel mehr Spaß und mit der richtigen Technik ist das auch kein Wunschtraum!
Markisensteuerung
Sie sind gerade nicht zu Hause, es regnet überraschend und schon ist die schöne neue Markise triefnass. Das müssen Sie nie wieder erleben! Die FS20-Markisensteuerungen sorgen zuverlässig dafür, dass die Markise beim ersten Regentropfen einfährt. Und das funktioniert auch mit motorisierten Dachfenstern. Aber auch das geht: Die Sonne brennt ohne Gnade auf die Fensterwand an der Terrasse. Sie kommen am Abend nach Hause und werden von der Sahara im Wohnzimmer begrüßt! Die Funk- Markisensteuerung löst auch dieses Problem: Je nach Sonnenintensität fährt die Markise automatisch ein oder aus. Natürlich funktioniert das auch mit elektrischen Beschattungsanlagen.
Wüstenklima in der Wohnung? Muss nicht sein!
Rollläden bieten nicht nur Sicherheit und Sichtschutz – sie sind auch zur Raumklimatisierung einsetzbar. Sobald die Sonne ins Wohnzimmer „knallt“: Rollläden runter. Ebenso verhält es sich mit Markisen, Dachluken, Rollos usw. Steuern Sie einfach die entsprechenden Funk-Empfänger nicht nur zu festen Zeiten, sondern auch per Funk-Thermostaten. So kommen Sie an einem heißen Tag nach Hause und finden einen angenehm abgeschatteten und kühlen Raum vor. Und im Winter machen Sie es umgekehrt!
Schalten, wo Sie wollen – per Funk
Ein warmer Sommertag – perfektes Gartenwetter! Und dank WLAN ist das Arbeiten auf der gemütlichen Terrasse oder im Garten kein Problem. Aber auch Ihre Haussteuerung ist über WLAN bequem erreichbar. Fahren Sie einfach vom Garten aus die Rollläden hoch und runter, schalten Sie die Klimaanlage an, fragen Sie den Status der Waschmaschine ab,… Dank WLAN-Funk-Zentrale ganz bequem von Ihrem Notebook aus. Dieses sendet die Schaltbefehle an die Funk-Hauszentrale.
Warnt vor nassen Überraschungen – der Regenwarner
Das kennt jeder: Ein strahlender Sonnentag, keine Wolke am Himmel. Wettervorhersage: Es bleibt sonnig und heiß. Draußen hängt die Wäsche zum Trocknen, die Kellerfenster sind offen. Und am späten Abend schüttet es unbemerkt wie aus Kübeln! Die Wäsche ist wieder nass und im Keller steht Wasser. Das kann man mit dem Funk-Regensensor vermeiden. Sogar eine Warnung im Klartext ist möglich. Auch das automatische Einfahren der Markisen und das Schließen von Dachluken ist mit dem Einsatz des Regensensors möglich.
FS20 – Einsatzmöglichkeiten: Energie sparen
Sparen Sie bis zu 30% Heizkosten – ganz automatisch
Das exakte Einstellen aller Raumthermostate ist eine Kunst (und Last) für sich. Ist es zu warm – nachregeln. Ist es zu kalt – nachregeln. Fenster zum Lüften öffnen – Sie heizen zum Fenster hinaus. Mit einer automatischen Heizungssteuerung müssen Sie sich um nichts mehr kümmern und sparen sogar noch Heizenergie (und damit bares Geld). Die Regelung sorgt für gradgenaue Temperaturen – und zwar nicht am Heizkörper, sondern im Raum. Und sie regelt passend zur Situation: Herunter, wenn Sie bei der Arbeit oder im Urlaub sind oder wenn die Sonne den Raum aufheizt. Herauf, wenn Sie zu Hause sind. Und sollten Sie unvorhergesehen früher nach Hause kommen, dann rufen Sie einfach Ihre Heizung an, damit Sie warm empfangen werden.
Der perfekte Start in den Tag, der Strom und Geld spart
So kann der Tag beginnen: Sie gehen ins Bad und das Licht schaltet sich ein, erst 50% und dann langsam immer heller. Dazu schaltet sich das Radio ein. Und wenn Sie das Bad verlassen, schaltet sich alles selbsttätig wieder aus. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Das ist nicht nur bequem, das spart sogar Geld, falls man einmal vergisst, das Licht auszuschalten. Aber per FS20-Steuerung ist sogar noch mehr möglich – man braucht im Flur ja nicht immer die volle „Festbeleuchtung“ wenn man ihn betritt. Per Zeit- und Dimmsteuerung kann eine sanfte Nachtbeleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet werden.
Warmes Wasser - aber nur, wenn Sie es brauchen
Einer der größten Energiefresser im Haus ist die ständig durchlaufende Warmwasser-Zirkulationspumpe! Dabei ist Energie sparen hier ganz einfach: Schalten Sie die Pumpe nur dann ein, wenn Sie warmes Wasser brauchen! Und nebenbei spart man sich auch das ständige Nachheizen des im Kreislauf abgekühlten Wassers. All das geht ganz einfach: Mit der FS20-Zirkulationssteuerung!
Sie legen Zeiträume und Profile fest, in denen die Pumpe angesteuert wird - Genau dann, wenn Sie warmes Wasser benötigen. Und für Abweichungen von diesen Zeiträumen genügt ein Funk-Wandschalter und in kurzer Zeit steht Ihnen das warme Wasser zur Verfügung.
Funk-Master-Slave – Spart Geld und Energie
Fernsehgeräte, Heimkinoanlagen, HiFi-Anlagen: Fast alle Geräte der Unterhaltungselektronik sind auch ausgeschaltet nicht wirklich „aus“. Heimlich still und leise verbrauchen sie weiter Strom im StandBy-Modus (Bereitschafts-Modus). Ältere Geräte konsumieren Stunde für Stunde bis zu 10 Watt – ein Unding bei den ständig steigenden Strompreisen!
Da hilft nur eins: Die Geräte komplett vom Stromnetz trennen. Aber wer hat schon Lust und Möglichkeit, ständig alle Stecker ein- und auszustecken? Ganz einfach: Der Funk-Master-Slave-Schalter! Sobald das am Master-Slave-Schalter angeschlossene Gerät ausgeschaltet wird (z.B. der Fernseher), wird ein Schaltbefehl an den FS20-Schaltempfänger (an den die Steckdosenleiste der Heimkinoanlage angeschlossen ist) gesendet und trennt alle Geräte vollständig vom Netz!
FS20 – Einsatzmöglichkeiten Sicherheit
Anwesenheitssimulation
Das wirkungsvollste Mittel zu Abschreckung von Einbrechern: Die Anwesenheit der Bewohner! Aber wer kann und will schon ständig zu Hause sein? Sie müssen zur Arbeit, wollen in den Urlaub oder auch mal ausgehen.
Die Lösung: Lassen Sie sich vertreten – vom FS20-System! Dieses bietet Ihnen dafür vielfältige Möglichkeiten. Zentrale Licht-, Anlagen- und Rollladensteuerungen oder die Zentralen des FS20-Systems steuern die normalen Abläufe auch während Ihrer Abwesenheit. Als wenn Sie zu Hause wären, werden Raumlichter ein- und ausgeschal- tet, im Wohnzimmer schaut scheinbar jemand fern, ab und zu wird das Licht in der Toilette eingeschaltet. Diese Szenen können sie selbst an Ihre persönlichen Gewohnheiten anpassen.
Gegen unerwünschten Besuch - Bewegungsmelder
Das lässt aufhorchen: Alle 2 Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch! Mit dem Bewegungsmelder schützen Sie sich und ihren Besitz. Sobald eine Person den Erfassungsbereich des Melders betritt, wird deren Wärmestrahlung und Bewegung erkannt und als Alarmmeldung per Funk an die Zentrale weitergeleitet.
Sicher ist sicher – die Netzfreischaltung
Kinder sind von Natur aus neugierig und kaum ein Kind möchte nicht irgendwann heraus finden, was sich in den Löchern einer Steckdose versteckt. Gehen Sie auf Nummer sicher und schalten Sie den Stromkreis einfach ab! Auch stromsensiblen Personen ist geholfen, wenn kein elektromagnetisches Feld mehr wirksam ist: Einfach den gesamten Strom per Fernbedienung in der Nacht abschalten und am Morgen wieder einschalten. Natürlich kann man auch Außensteckdosen im Garten und auf der Terrasse abschalten. Und in Mehrfamilienhaus-Kellern kann von abgeschalteten Steckdosen kein Strom gestohlen werden.
Viele Kinder fürchten sich im Dunkeln
Viele Kleinkinder fürchten sich im Dunkeln – beim Einschlafen und beim Aufwachen mitten in der Nacht. Die Lösung: Einfach einen für das Kind leicht erreichbaren Batterie-Taster-Sender anbringen und den Empfänger-Timer auf eine moderate Abschaltzeit programmieren. Schon schaltet sich das Licht automatisch ab, wenn der Nachwuchs wieder friedlich schlummert. Mit einem Funk-Dimmer des FS20-Systems wird das Licht sogar sanft herunter gedimmt. So müssen Sie Ihrem Nachwuchs nicht immer persönlich erklären, dass im Zimmer keine Monster sind.