Mit HomeMatic® wird Ihr Haus zum Wohlfühl-Zuhause
Innovative Haustechnik für intelligentes Wohnen
HomeMatic® ist eines der modernsten und komfortabelsten Hausautomationssysteme. Es bietet Lösungen zu den wichtigsten Fragen rund um die Haustechnik, überzeugt durch exklusives Design, innovative Technik und lässt kaum Wünsche offen. Das technische "Herzstück" des HomeMatic®-Systems ist das Funkprotokoll BidCoS®, das speziell für die Bedürfnisse der Hausautomation entwickelt wurde. Es bietet hohe Übertragungssicherheit durch bidirektionale, Kommunikation (siehe Infobox).
Der Vorteil von Funkkomponenten liegt in der kostengünstigen nachträglichen Installation, der einfachen Handhabung und der problemlosen Erweiterbarkeit des Systems – z. B. zur Lichtsteuerung, zur Fensterautomation oder zur Heizungssteuerung.
HomeMatic© – Ausgewählte Einsatzmöglichkeiten im Überblick
HomeMatic® – Einsatzmöglichkeiten Komfort
Lichtsteuerung

Auf Tastendruck schalten Sie verschiedene Lampen ein¬ bzw. aus oder es wird auf einen bestimmten Prozentwert gedimmt.
Bei einem gemütlichen DVD Abend wird oft immer die gleiche Art der Beleuchtung gewählt und auch bei täglich wiederkehrenden Vorgängen, wie dem Zubettgehen, bleiben Abläufe gleich. Solche Situationen können Sie mit der HomeMatic Zentrale CCU1 einfach und komfortabel automatisieren. Dazu platzieren Sie im Wohnzimmer verschiedene Dimmer. Ein Dimmer steuert die Deckenlampe und ein Zwischenstecker-Dimmer wird für die Stehlampe genutzt. Ein Dimmer in der Zwischendecke des Flurs sorgt für Beleuchtung auf dem Weg ins Schlafzimmer. Über die HomeMatic Zentrale erstellen Sie das Programm "Fernsehabend": Bei Tastendruck erlischt das Licht im Flur, im Wohnzimmer werden Stehlampe und Deckenlampe gedimmt. Das Programm "Zubettgehen" dimmt im Wohnzimmer das Licht in 60 Sekunden langsam herunter, gleichzeitig dimmt das Licht im Flur auf 40% hoch und nach weiteren 2 Minuten schaltet es sich aus. Die einzelnen Dimmer und Programme können Sie bequem über eine 12¬Tasten Fernbedienung schalten.
Unsere Produktempfehlung:
Haushalts-/Elektrogeräte

Der perfekte Start in den Tag, mit dem System der unbegrenzten Möglichkeiten. Es gibt fast nichts, was Sie in das HomeMatic®-System nicht einbinden und damit automatisieren können. Haushalts- und Multimedia-Geräte stellen auch kein Problem dar. Stellen Sie sich vor, dass Sie am Morgen von Ihrer Lieblingsmusik geweckt werden und gleichzeitig den Duft von Toast und frisch gebrühtem Kaffee schnuppern. Der Start in einen perfekten Tag!
- Die Kaffeemaschine und der Toaster, die zu einem festgelegten Zeitpunkt anlaufen
- Die HiFi-Anlage, die sich pünktlich am Morgen zum Aufwachen einschaltet
- Der Fernseher, der beim Nachhause kommen, eingeschaltet wird
Unsere Produktempfehlung:
Türschlossautomation
Bei Dunkelheit fahren die Jalousien automatisch herunter und die Haustür verriegelt sich jeden Abend um 23:00 Uhr.
Über die HomeMatic Zentrale CCU1 können Vorgänge im Haus zeitgesteuert ablaufen - automatisch. Jede Jalousie benötigt einen Motor, davor einen (Unterputz-) Jalousieaktor. Diese empfangen Funkbefehle, wodurch sich eine Jalousie öffnet / schließt / halb herunterfährt. Der Türschlossantrieb KeyMatic sorgt dafür, dass durch Funkbefehle von der mitgelieferten Fernbedienung die Haustür ver¬ oder entriegelt wird.
DieHomeMatic Zentrale kann zusätzlich Befehle an die KeyMatic senden, um das Öffnen und Schließen zu steuern. Selbstverständlich ist die Tür auch weiterhin mit dem Haustürschlüssel auf¬ und abschließbar. In der HomeMatic Zentrale kann ein Programm hinterlegt werden, das die Jalousien bei Sonnenuntergang in einigen Räumen ganz und in anderen Räumen nur zur Hälfte herunterfahren lässt. Am Morgen fahren die Jalousien in allen Räumen wieder hoch. Zudem kann die Haustür automatisch um 23:00 Uhr verriegelt und an Werktagen um 6:00 Uhr entriegelt (nicht geöffnet!) werden.
Unsere Produktempfehlung:
Fensterautomation
WinMatic® ist die komfortable Art, Fenster mühelos zu öffnen und sicher zu schließen – automatisch, leise und zuverlässig.
- Verbesserung des Raumklimas und Steigerung des Wohlbefindens durch zeit- und ereignisgesteuertes Be- und Entlüften
- Regelmäßiges intelligentes Lüften beugt der Schimmelbildung vor und erhält die Bausubstanz
- Einfach zu installieren sowie intuitive Konfiguration und Inbetriebnahme
- Stromversorgung über Akku-Pack, der im Lieferumfang enthalten ist; eine externe Versorgung durch Steckernetzteil ist ebenfalls möglich
Unsere Produktempfehlung:
HomeMatic® – Einsatzmöglichkeiten Energie sparen
Heizkörpersteuerung
Der HomeMatic® Funkstellantrieb regelt die Raumtemperatur nach frei programmierbaren Zeiten und automatisch. So können Sie die Temperatur in der Nacht oder wenn ein Fenster geöffnet ist absenken lassen. Das spart Heizkosten und schont die Umwelt.
- Einfach und individuell programmierbarer Funk-Wandthermostat misst die Raumtemperatur abseits der Heizkörper (keine Wärmestau-Fallen) und kommuniziert mit dem elektrischen Funk-Stellantrieb, der den Heizkörper entsprechend Ihrer Wunschtemperatur steuert
- Regeln Sie z.B. beim Verlassen des Hauses während der Schlafenszeit oder beim Lüften (durch Einbinden der Home-Matic® Fensterkontakte) die Temperatur herunter
- Das HomeMatic® Heizkörpersteuerungssystem arbeitet sowohl autark als auch in Verbindung mit der Zentrale
Unsere Produktempfehlung:
HomeMatic® – Einsatzmöglichkeiten Sicherheit
Alarmtechnik
Das entscheidende Plus an Sicherheit: Der Funk-Bewegungsmelder erkennt jede Bewegung im Haus – dank Unterkriechschutz.
- Übernahme unterschiedlicher Steueraufgaben in Sekundenbruchteilen, z. B. Auslösebefehl für Alarmanlage
- Erkennung von Anwesenheit und Raumbelegung, gezielte Steuerung von Lichtszenarien
nach oben
Rollladen, Markisen, Jalousien
Beim Grillen die Terrassen- und Gartenbeleuchtung sowie die Markise per Fernbedienung und Wandtaster steuern – ganz bequem und einfach.
Für die Schaltung der Terrassen- und Gartenbeleuchtung installieren Sie einen 2-Kanal-Aufputz-Dimmer. An einen Kanal lernen Sie die Terrassenbeleuchtung an, an den zweiten die Gartenbeleuchtung. Ein Funk-Jalousieaktor, vor den Motor der Markise eingebaut, ermöglicht das funkgesteuerte Ein- und Ausfahren.
Eine 12-Tasten-Fernbedienung macht die Nutzung bequem. Ein Tastenpaar übernimmt die Terrassenbeleuchtung, ein Zweites die Gartenbeleuchtung und ein Drittes die Markisensteuerung. Zusätzlich können Sie im Haus einen Funk-Wandtaster mit zwei Wippen montieren. Ein Tastenpaar für Terrassen- und Gartenbeleuchtung, das andere für die Markisensteuerung. Sodann wird per Tastendruck auf Fernbedienung oder Wandtaster das Außenlicht (Terrassen- und Gartenbeleuchtung) ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt und die Markise fährt per Knopfdruck ein oder aus.
- An heißen Tagen sorgt die automatische Steuerung in Verbindung mit Funk-Thermostaten für angenehm schattige und kühle Räume
- Zeitgesteuerte Einstellungen zum Öffnen und Schließen von Rollläden, Markisen und Jalousien simulieren, z. B. während eines Urlaubs, Anwesenheit
Unsere Produktempfehlung:
Funkrauchmelder
Im Brandfall alarmieren die Rauchmelder und im Schlafzimmer wird als zusätzliche optische Warnung das Licht eingeschaltet.
Platzieren Sie im Schlafzimmer, Flur und Kinderzimmer je einen Funk-Rauchmelder mittig an die Decke. Damit im Alarmfall alle fünf Rauchmelder gleichzeitig auslösen, müssen sie miteinander verknüpft sein, so dass sie zusammen eine Gruppe bilden. Im Schlafzimmer platzieren Sie zusätzlich einen Unterputz Funk-Schaltaktor in der Schalterdose des Deckenlichts und verbinden ihn mit dem Stromnetz. Das Deckenlicht soll sich beim Auslösen eines Alarms automatisch anschalten. Dazu muss der Funk-Schaltaktor mit der Gruppe der Rauchmelder verbunden werden. Es genügt, wenn Sie den Schaltaktor an nur einen Rauchmelder aus der Gruppe anlernen. Die Licht-Steuerung kann mit weiteren Funk-Schaltaktoren erweitert werden um z.B. auch in anderen Räumen das Licht einzuschalten.
- Löst im Gefahrenfall das Einschalten des Lichts im ganzen Haus aus, ebenso das Entriegeln von Haustüren für einen freien Fluchtweg
- Für den Fall der Abwesenheit können auch externe Personen alarmiert werden