Sind Sie Firmenkunde? Dann klicken Sie hier
Conrad International
Home » Hilfe » Bezahlung » Sofortüberweisung

bezahlen

Die neue innovative Zahlungsart bei Conrad mit TÜV-Zertifikat

Die Sofortüberweisung ist ein neues und TÜV-zertifiziertes Online-Zahlungssystem auf Basis des bewährten Online-Bankings mit PIN-/TAN-Eingabe zur sicheren und schnellen Abwicklung Ihrer Online-Käufe.Egal, ob Sie per Nachnahme bestellen oder den bequemen Bankeinzug nutzen.


öffnen/schliessen Was ist eine Sofortüberweisung?

Sofortüberweisung ist eine neue, innovative Zahlungsart mit TÜV-Zertifikat und TÜV geprüfter Transaktionssicherheit. Sofortüberweisung wurde von der Payment Network AG entwickelt und wird bereits in zahlreichen Online-Shops in Deutschland eingesetzt.

Über das gesicherte, für Händler nicht zugängliche Zahlformular des Payment Network AG stellt Sofortüberweisung automatisiert und in Echtzeit eine Überweisung in Ihrem Online-Bankkonto ein. Der Kaufbetrag wird dabei sofort und direkt an das Bankkonto des Händlers überwiesen.


öffnen/schliessen Hinweis zur Haftung bei Missbrauchsfällen nach oben

Bei dem Dienst Sofortüberweisung ist es bisher zu keinen Missbräuchen gekommen (TÜV- zertifiziertes- Online-Zahlungssystem). Vorsorglich weisen wir dennoch darauf hin, dass es viele Banken und Sparkassen gibt, die davon ausgehen, dass die Nutzung des Dienstes "Sofortüberweisung" wegen der Verwendung Ihrer PIN und TAN zu einer Haftungsverlagerung bei etwaigen Missbrauchsfällen durch Dritte führt. Dies kann dazu führen, dass im Missbrauchsfall Ihre Bank sich weigert, den Schaden zu übernehmen und im Ergebnis Sie den Schaden zu tragen haben. Vorsorglich hat daher der Betreiber des Dienstes Sofortüberweisung, die Payment Network AG, zu Ihren Gunsten eine Versicherung abgeschlossen, die Schäden bei Missbrauch nach Maßgabe der unter diesem Link wiedergegebenen Versicherungsbedingungen ersetzt. Hierdurch sollen Sie im Rahmen des Versicherungsumfanges vor etwaigen Haftungsrisiken geschützt werden


öffnen/schliessen So funktioniert die Sofortüberweisung nach oben

Mit der Sofortüberweisung bietet Ihnen Conrad ein schnelles, sicheres und einfaches neues Bezahlverfahren direkt unter conrad.de an. Sie können diese Zahlungsart entweder bei einer Neuanmeldung im Shop oder direkt an der Kasse auswählen. Die Sofortüberweisung funktioniert dabei wie eine übliche Online-Überweisung bei Ihrer Bank. Sie können den Zahlungsprozess bei einem Onlinekauf direkt über Ihr persönliches Onlinekonto abwickel

Direkt nachdem Sie an der Kasse den Button „Bestellung abschicken“ gedrückt haben, wird der Überweisungsprozess gestartet und die Überweisungsmaske geladen. In einem bereits vorausgefüllten Überweisungsformular (Conrad-Bankverbindung, Überweisungsbetrag sowie Auftragsnummer und Kundennummer als Verwendungszweck) müssen Sie lediglich Ihre Bankleitzahl, Ihre Kontonummer und Ihren Namen eingeben und anschließend wie gewohnt mit Ihrer PIN und TAN die Transaktion bestätigen


öffnen/schliessen Die einzelnen Schritte im Überblick nach oben

1. Schritt: Überweisungsformular

Bitte geben Sie zuerst Ihre Bankverbindung (Kontoinhaber, Kontonummer und Bankleitzahl) ein, damit wir eine Verbindung mit Ihrer Bank herstellen können. Der Name der Bank wird automatisch ausgefüllt. Auf dem Überweisungsformular sind bereits folgende Angaben ausgefüllt:

  • Überweisungsbetrag
  • Verwendungszweck (Überweisungsnummer, Kundennummer)

2. Schritt: Legitimation

„Sofortüberweisung“ ist eine innovative Zahlungsart mit geprüfter Transaktionssicherheit. Sofortüberweisung wurde von der Payment Network AG entwickelt und wird bereits in zahlreichen Online-Shops eingesetzt.

Über das gesicherte, für Händler nicht zugängliche, Zahlformular der Payment Network AG stellt Sofortüberweisung automatisiert und in Echtzeit eine Überweisung in Ihrem Online-Bankkonto ein. Der Kaufbetrag wird dabei sofort und direkt an das Bankkonto des Händlers überwiesen.

3. Schritt: Überweisung übermitteln

Bitte überprüfen Sie an dieser Stelle nochmals alle Angaben der Überweisung.

Um die Überweisung abzuschließen, müssen Sie eine gültige TAN, die Ihnen von Ihrer Bank zugeteilt wurde, eingeben und anschließend den Button „Überweisung bestätigen und Bestellung abschließen“ drücken.

Sie sehen danach die Bestelleingangsbestätigung mit Ihrer Überweisungsnummer, Bestell-Referenznummer, Kundennummer sowie allen Angaben zu Ihrer Bestellung in der Übersicht.


öffnen/schliessen Die Vorteile einer Sofortüberweisung nach oben

1. Bequem

Bereits unmittelbar nach Abschluss Ihrer Bestellung bei Conrad können Sie die Überweisung unter conrad.de durchführen. Ein Wechsel zur Internetseite Ihrer Bank ist damit nicht mehr erforderlich. Das spart Zeit!

2. Praktisch

Die Daten für Ihre Überweisung sind bereits vorausgefüllt (Rechnungsbetrag, Zahlungsempfänger, Auftragsnummer, etc.). Das mühsame Eintippen und Ausfüllen des Überweisungsformulars entfällt für Sie.

3. Schnell

Sie brauchen nicht lange auf Ihre Warensendung zu warten; erfahrungsgemäß können wir den Versand der Waren innerhalb von zwei Werktagen veranlassen.

4. Günstig

Wenn Sie sich bei Conrad für die Sofortüberweisung als Zahlungsart entscheiden, zahlen Sie nur 5,95 € Versandkostenpauschale. Bereits ab einem Auftragswert von 300,00 € sparen Sie sich die Versandkostenpauschale komplett.

5. Sicher

Das System akzeptiert die gleiche PIN und erkennt die gültigen TANs Ihrer Bank, da Sie sich mit diesen Daten bei Ihrer Bank einloggen. Die Sofortüberweisung als Dienst der Payment Network AG leitet nur die Daten verschlüsselt weiter.

  • Nur 5,95 € Versandkostenpauschale
  • Ab einem Bestellwert von € 300,00 trägt Conrad Electronic die Versandkostenpauschale für Sie
  • Keine Nachnahme-Kosten
  • Schnelle Lieferung – wir versenden die Ware erfahrungsgemäß innerhalb von 2 Werktagen

öffnen/schliessen Voraussetzungen für die Sofortüberweisung nach oben

Grundsätzlich kann jeder Internetnutzer die Sofortüberweisung als Zahlungsart nutzen, wenn er über ein freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügt. Bitte beachten Sie, dass bei einigen wenigen Banken die Sofortüberweisung noch nicht verfügbar ist. Als Zugangsdaten zur Sofortüberweisung benötigen Sie:

  • Ihre BLZ
  • Ihre Kontonummer
  • Ihre Zugangsdaten zum Login bei Ihrer Bank (Direktbanking-Nr. oder Kto.-Nr. je nach Bank)
  • Ihre PIN-Nummer, die Sie auch bei Ihrer Bank verwenden
  • Ihre TAN, die Ihnen durch Ihre Bank zugeteilt wurde

öffnen/schliessen Sicherheit steht an erster Stelle nach oben

Die Sofortüberweisung wird über eine SSL-verschlüsselte Verbindung übertragen. Mit Hilfe Ihrer PIN und TAN autorisieren Sie Ihre Überweisung, die dann von Ihrer Bank ausgeführt werden kann. PIN und TAN werden dabei weder von Conrad, noch von der Payment Network AG als Anbieter der Sofortüberweisung, gespeichert, sondern aus dem Überweisungsformular direkt und verschlüsselt zur Bank geleitet.


Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A – Z   |   Marken A – Z   |   Job & Karriereportal   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation
 

Hier anmelden, um Ihr Kundenkonto aufzurufen. Neukunde? Bitte hier starten.

Einkaufswagen