Anwendungsbeispiele ohne Zentrale CCU1
Sender steuert Empfänger direkt
Ein gemütlicher Sommerabend auf der Terrasse

Beim Grillen die Terrassen- und Gartenbeleuchtung sowie die Markise per Fernbedienung und Wandtaster steuern – ganz bequem und einfach.
Für die Schaltung der Terrassen- und Gartenbeleuchtung installieren Sie einen 2-Kanal-Aufputz-Dimmer. An einen Kanal lernen Sie die Terrassenbeleuchtung an, an den zweiten die Gartenbeleuchtung. Ein Funk-Jalousieaktor, vor den Motor der Markise eingebaut, ermöglicht das funkgesteuerte Ein- und Ausfahren.
Eine 12-Tasten-Fernbedienung macht die Nutzung bequem. Ein Tastenpaar übernimmt die Terrassenbeleuchtung, ein Zweites die Gartenbeleuchtung und ein Drittes die Markisensteuerung. Zusätzlich können Sie im Haus einen Funk-Wandtaster mit zwei Wippen montieren. Ein Tastenpaar für Terrassen- und Gartenbeleuchtung, das andere für die Markisensteuerung. Sodann wird per Tastendruck auf Fernbedienung oder Wandtaster das Außenlicht (Terrassen- und Gartenbeleuchtung) ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt und die Markise fährt per Knopfdruck ein oder aus.
Einkaufsliste:Kann Leben retten: Rauchmelder mit Lichtschalter

Im Brandfall alarmieren die Rauchmelder und im Schlafzimmer wird als zusätzliche optische Warnung das Licht eingeschaltet.
Platzieren Sie im Schlafzimmer, Flur und Kinderzimmer je einen Funk-Rauchmelder mittig an die Decke. Damit im Alarmfall alle fünf Rauchmelder gleichzeitig auslösen, müssen sie miteinander verknüpft sein, so dass sie zusammen eine Gruppe bilden. Im Schlafzimmer platzieren Sie zusätzlich einen Unterputz Funk-Schaltaktor in der Schalterdose des Deckenlichts und verbinden ihn mit dem Stromnetz. Das Deckenlicht soll sich beim Auslösen eines Alarms automatisch anschalten. Dazu muss der Funk-Schaltaktor mit der Gruppe der Rauchmelder verbunden werden. Es genügt, wenn Sie den Schaltaktor an nur einen Rauchmelder aus der Gruppe anlernen. Die Licht-Steuerung kann mit weiteren Funk-Schaltaktoren erweitert werden um z.B. auch in anderen Räumen das Licht einzuschalten.
Einkaufsliste:Anwendungsbeispiele mit Zentrale CCU1/Konfigurations-Adapter
Funksender sendet Befehl
Zentrale prüft und steuert Empfänger
Gegen böse Überraschungen: Absicherung am Abend

Bei Dunkelheit fahren die Jalousien automatisch herunter und die Haustür verriegelt sich jeden Abend um 23:00 Uhr.
Über die HomeMatic Zentrale CCU1 können Vorgänge im Haus zeitgesteuert ablaufen - automatisch. Jede Jalousie benötigt einen Motor, davor einen (Unterputz-) Jalousieaktor. Diese empfangen Funkbefehle, wodurch sich eine Jalousie öffnet / schließt / halb herunterfährt. Der Türschlossantrieb KeyMatic sorgt dafür, dass durch Funkbefehle von der mitgelieferten Fernbedienung die Haustür ver oder entriegelt wird.
DieHomeMatic Zentrale kann zusätzlich Befehle an die KeyMatic senden, um das Öffnen und Schließen zu steuern. Selbstverständlich ist die Tür auch weiterhin mit dem Haustürschlüssel auf und abschließbar. In der HomeMatic Zentrale kann ein Programm hinterlegt werden, das die Jalousien bei Sonnenuntergang in einigen Räumen ganz und in anderen Räumen nur zur Hälfte herunterfahren lässt. Am Morgen fahren die Jalousien in allen Räumen wieder hoch. Zudem kann die Haustür automatisch um 23:00 Uhr verriegelt und an Werktagen um 6:00 Uhr entriegelt (nicht geöffnet!) werden.
Einkaufsliste:Gegen Stolpergefahr: Treppenhaus-/Flurlicht

Das Licht im Treppenhaus oder Flur wird bei Dunkelheit über einen Bewegungsmelder automatisch zeitbegrenzt eingeschaltet.
Im Treppenhaus wird ein HomeMatic Funk-Schalter (Unterputz) zum Lichtschalten platziert und kann mit den bestehenden Tastern bedient werden. Zusätzlich kann das Licht dann auch über Funkbefehle ein und ausgeschaltet werden. Im gleichen Raum sollte nun ein Bewegungsmelder so montiert werden, dass er alle Bewegungen wahrnimmt. Durch die erfasste Bewegung wird ein Signal gesendet. Dieser schaltet dann das Licht im Flur ein. Ein Konfigurations-Adapter ermöglicht über den USB-Anschluss eines PC (mittels der mitgelieferten Software) die detaillierte Konfiguration der HomeMatic Geräte. Ganz einfach stellen sie so ein, dass beim Eintreten die Beleuchtung im Flur ab dämmrigem Licht für 120 Sekunden eingeschaltet wird. Befindet sich jemand länger im Flur, verlängert sich die Einschaltdauer um weitere 120 Sekunden.
Einkaufsliste:Gemütlichkeit per Knopfdruck: Der Fernsehabend

Auf Tastendruck schalten Sie verschiedene Lampen ein bzw. aus oder es wird auf einen bestimmten Prozentwert gedimmt.
Bei einem gemütlichen DVD Abend wird oft immer die gleiche Art der Beleuchtung gewählt und auch bei täglich wiederkehrenden Vorgängen, wie dem Zubettgehen, bleiben Abläufe gleich. Solche Situationen können Sie mit der HomeMatic Zentrale CCU1 einfach und komfortabel automatisieren. Dazu platzieren Sie im Wohnzimmer verschiedene Dimmer. Ein Dimmer steuert die Deckenlampe und ein Zwischenstecker-Dimmer wird für die Stehlampe genutzt. Ein Dimmer in der Zwischendecke des Flurs sorgt für Beleuchtung auf dem Weg ins Schlafzimmer. Über die HomeMatic Zentrale erstellen Sie das Programm "Fernsehabend": Bei Tastendruck erlischt das Licht im Flur, im Wohnzimmer werden Stehlampe und Deckenlampe gedimmt. Das Programm "Zubettgehen" dimmt im Wohnzimmer das Licht in 60 Sekunden langsam herunter, gleichzeitig dimmt das Licht im Flur auf 40% hoch und nach weiteren 2 Minuten schaltet es sich aus. Die einzelnen Dimmer und Programme können Sie bequem über eine 12Tasten Fernbedienung schalten.
Einkaufsliste: