Sind Sie Firmenkunde? Dann klicken Sie hier
Conrad International
Home » Beratung » Auto » Car Entertainment

Auto-Subwoofer – die Tiefton-Spezialisten

Auto-Subwoofer

Subwoofer sind spezielle Lautsprecher, die, bedingt durch ihre Bauart, lediglich tiefe Frequenzen (also die Bässe) wiedergeben. In der Regel werden nur die Frequenzen zwischen 30 und 160 Hz abgestrahlt.

Im Zusammenspiel mit den normalen Auto-Lautsprechern kann ein Subwoofer auf diese Weise den Musik-Genuss deutlich steigern. Normale Autolautsprecher sind nämlich nur sehr selten in der Lage, wirklich tiefe Bässe druckvoll zu erzeugen, da deren Membranfläche zu klein ist und die Einbauorte dafür nicht optimiert sind.

Xpress Subwoofer

Willkommener Nebeneffekt: Wenn die tiefen Töne mittels einer Frequenzweiche (am besten aktiv mit getrennten Endstufen) von den normalen Lautsprechern abgekoppelt und nur dem Subwoofer zugeführt werden, verbessern sich auch die Widergabeeigenschaften der hohen und mittleren Tonlagen. Die Schwerarbeit der Bass-Wiedergabe wird den kleinen Lautsprechern erspart, so dass deren eigentliche Stärke hervorgehoben wird.

Auto-Subwoofer gibt es in den unterschiedlichsten Designs, Preis- und Qualitätsstufen. Man sollte aber nicht den Fehler begehen und einen Subwoofer nur auf Grund seines Designs zu bevorzugen. Sehr viel wichtiger ist sein Klang. Schließlich wird Musik mit den Ohren und nicht mit den Augen gehört. Zudem werden Subwoofer in den meisten Fällen unsichtbar verbaut.

Neben dem Klang gibt es ein weiteres wichtiges Kriterium für Auto-Subwoofer: Seine Abmessungen. Da der Platz in Autos begrenzt ist, müssen Subwoofer möglichst kompakt gebaut sein. Gute Subwoofer sind liefern trotz kleiner Gehäuse-Volumina tiefe und druckvolle Bässe. Es ist natürlich darauf zu achten, dass der gewünschte Subwoofer auch in das Auto passt.

MAC Audio MPX-BoxMAC Audio STX Subwoofer

Besonders einfach ist der Einbau eines Aktiv-Subwoofers, also eines Subwoofers mit integrierter Endsufe. Diese werden lediglich mit dem Subwoofer-Ausgang des Autoradios und mit der 12 V Bordspannung verbunden – schon sind sie einsatzbereit und erweitern das Musikvergnügen durch satte Bässe.

Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A – Z   |   Marken A – Z   |   Job & Karriereportal   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation
 

Hier anmelden, um Ihr Kundenkonto aufzurufen. Neukunde? Bitte hier starten.

Einkaufswagen