Multimeter können mehr

Das Multimeter ist das universelle Messinstrument in der Hand eines Elektronikers. Messen der Spannung, des Stromes und des Widerstandes oder die Verwendung als Durchgangsprüfer sind die gängigsten Anwendungen. Aber viele Multimeter können noch mehr leisten: Sie zeigen die Temperatur an, messen Kapazitäten und Induktivitäten. Batterien werden auf ihre Gebrauchsfähigkeit getestet. Sie geben Auskunft darüber, ob Dioden oder Transistoren fehlerfrei arbeiten. Besonders hochwertige Geräte verfügen über eine "True RMS"- Funktion. Diese ermöglicht die genaue Messung von Wechselspannungen, die nicht sinusförmig sind.
So finden Sie das passende Messgerät
Die Wahl des richtigen Messgerätes muss sich immer an der höchsten, zum Einsatz kommenden Kategorie orientieren. Entsprechend ihrer Einsatzgebiete und Zugehörigkeit sind Messgeräte in verschiedene Kategorien unterteilt:

Messgeräte der Klasse CAT I
Werden für Messungen an Geräten verwendet, die entweder batteriebetrieben sind oder über einen eingebauten Trafo zur galvanischen Netztrennung verfügen. Beispiel: Reparaturen an Taschenlampen, Transistorradios, Stereoanlagen usw.
Messgeräte der Klasse CAT II
Werden für Messungen an Geräten verwendet, die über einen Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden sind. Beispiel: Reparaturen an Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen usw.
Messgeräte der Klasse CAT III
Werden für Messungen in der Hausinstallation und bei fest installierten Geräten verwendet. Beispiel: Unterverteilungen, Steckdosen.
Messgeräte der Klasse CAT IV
Werden für Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation (EVU-Übergabepunkt und im Freien) verwendet. Beispiel: Messungen an Hauptsicherungen.
So messen Sie die Spannung mit einem Multimeter
Zur Spannungsmessung mit einem Multimeter sollten Sie, nach Anschluss der Messleitungen, zuerst die richtige Spannungsmessfunktion (Gleich- oder Wechselspannung) und den dazugehörigen Spannungsmessbereich einstellen. Um das Auslösen der integrierten Sicherung zu vermeiden, sollten Sie sich vom höchsten Messbereich zum entsprechenden „runterschalten“. Einige Messgeräte verfügen über eine Auto-Range-Funktion, wodurch der richtige Messbereich automatisch ermittelt wird.

Anschluss der Messleitung an den vorgegebenen Anschlüssen des Multimeters


Einstellung des Messbereichs
Wichtig: Unterscheiden Sie bei Ihren Messungen zwischen Wechselspannung und Gleichspannung

Die Spannungsmessung erfolgt immer parallel zum Verbraucher, oder direkt an der Spannungsquelle.
So messen Sie den Strom mit einem Multimeter
Für die Messung von elektrischen Strömen sollten Sie nach Anschluss der Messleitungen den richtigen Strom-Messbereich einstellen. Bei der Einstellung des richtigen Messbereichs orientieren Sie sich am besten an den Stromverbrauchsangaben des entsprechend zu messenden Gerätes. Dabei gilt: Anfänglich immer den höchsten Messbereich einstellen und von dort an „runterschalten“. Messungen bei denen Ströme fließen, die größer als der maximale Messbereich des Multimeters sind, sollten nicht durchgeführt werden. Verwenden Sie dazu bitte ein geeignetes Messgerät.

Anschluss der Messleitungen an den vorgegebenen Anschlüssen des Multimeters


Einstellung des richtigen Messbereichs

Die Strommessung erfolgt immer in Reihe zum Verbraucher, d.h. das Messgerät wird vom Strom "durchflossen".
Digital-Multimeter – echte Allrounder
Ob Einsteigermodell oder Profigerät: Digital-Multimeter bestechen durch ihre Vielseitigkeit – nicht nur für gewerbliche Zwecke. Auch der Hobby-Elektroniker weiß die vielfältigen Funktionen dieser universellen Messinstrumente zu schätzen. Denn mit ihnen kann man nicht nur Ströme und Spannungen messen, auch als Widerstandsmesser und Durchgangsprüfer finden sie Verwendung. Aber das ist noch längst nicht alles: Viele Multimeter zeigen auch die Temperatur an und messen auch Kapazität sowie Induktivität. Darüber hinaus prüfen sie Batterien, Dioden oder Transistoren auf volle Einsatzbereitschaft. Einige Gerätetypen signalisieren auch logische High- oder Low-Pegel. Besonders hochwertige Geräte verfügen sogar über eine "True RMS“-Funktion: Diese ermöglicht die genaue Messung (True RMS = echter Effektivwert) von nicht sinusförmigen Wechselspannungen.
Messungen wie Helligkeit oder Schallpegel sind für das VOLTCRAFT® Digital-Multimeter MT-52 kein Problem.
Analog für schnellere Messungen
Trotz ihrer Verdrängung in Randbereiche der Messtechnik werden Analog-Multimeter überwiegend bei Visualisierungen von Messwerten herangezogen. Besonders wichig sind dabei Beobachtungen von Tendenzen (Spannungs-/Stromschwankungen), die durch das Wandern des Zeigers sichtbar gemacht werden. Die Spannungsmessung erfolgt bei einem Analog-Multimeter eigentlich durch eine Strommessung, aber die Skale ist mit den entsprechend zum Strom im Verhältnis stehenden Spannungswerten beschriftet.

Conrad Technikwissen - 222mal Fachwissen & Know-how
Bei Conrad bekommen Sie alles rund um Technik! Mit diesem Flipchart erhalten Sie alles Wissenswerte aus der gesamten Technikwelt. Die Vielfalt deckt sämtliche Bereiche ab, wie z. B.: Computer & Office, Multimedia, Hobby, Bauelemente, Werkzeug, Auto, Haus & Garten - lassen Sie sich inspirieren von den 222 Beiträgen aus verschiedensten Technik-Themen! Darüber hinaus haben Sie durch die integrierten Web-Codes die Möglichkeit auf den Conrad-Internetseiten noch tiefer in die Themen einzusteigen. Dieser Flipchart darf auf keinem Schreibtisch fehlen - randvoll mit den besten Technikhappen, Tipps & Tricks aus dem kompletten Conrad-Universum.