Praxistipps für Modellbahner
Tipp 6: Keine Schwellenängste!
Stahlschwellengleise werden seit 60 Jahren nicht mehr verlegt, aber sie sind heute noch überall zu finden.
Stahlschwellengleise

Realisitsches Aussehen
Tillig ist der einzige Hersteller der für H0 noch Stahlschwellengleise anbietet. Diese sind eine Nachbildung des Reichsbahn-Oberbaues von 1925. Stahlschwellen wurden auch für Länderbahnen verlegt, nur hier war der Schwellenabstand größer (90 cm bei Nebengleisen).Wenn Sie nicht unbedingt die Epoche 1 verfolgen, können Sie die Abstände der Tillig-Gleise aber ruhig belassen.
Die deutsche Reichsbahn verwendete Holz- und Stahlschwellen in gleichem Maße. 1938 wurde die Herstellung von Stahlschwellen zugunsten der Aufrüstung jedoch aufgegeben. Auf einigen Strecken liegen sie jedoch bis heute. Tillig Stahlschwellengleise bestechen durch ihr realistisches Aussehen.
Das liegt sowohl an den zierlichen Gleisprofilen wie auch an ihrer typischen Form. Dennoch können Sie die Gleise farblich aufwerten und veredeln. Nachdem Sie die Gleise mit Weißleim aufgeklebt haben, können Sie mit einem Anstrich beginnen.
Veredelung
Ein Farbton genügt, da Gleisprofile, Kleineisen und Schwellen einen ähnlich rostigen Ton haben. Sie können mit Pinsel oder Spritzpistole arbeiten, weil nur ein Farbton verwendet wird. Danach müssen Sie, noch bevor die Farbe vollständig trocken ist, die Schienenköpfe reinigen. Ist die Farbe trocken, müssen Sie mitReinigungsblock » oder mit feinstem Sandpapier (600-1000er) arbeiten.
Vor der abschließenden Farbgebung mit Trockenfarbe müssen die Gleise eingeschottert sein. Verwenden Sie dazu nur echten, maßstabsgetreuen Schotter. Es wäre sonst schade um die naturgetreuen Modellgleise. Mit rostroter Trockenfarb » können Sie nun den Abschlussanstrich aufbringen. Verwenden Sie dazu einen Pinsel, der nicht breiter ist als die Schwellen selbst. Eine Geduldsarbeit.
Viel Spaß!
Betonschwellen


Dem Orginial annähern
Der Gleisbau wird heutzutage von Betonschwellen dominiert. Viele Anbieter haben solche Schwellen im Programm. Betonschwellengleisevon Tillig stechen hier durch ihre feine Ausführung hervor, deren Look Sie wiederum verbessern können. Echte Schwellen weisen Risse und Absplitterungen auf.
Mit Schleifpapier und Drahtbürste können Sie die Schwellen dahingehend bearbeiten und dem Original annähern. Lackieren Sie anschließend mit dünner Farbe ein helles Betongrau und veredeln Sie in einem weiteren Schritt Schienenprofile und Kleineisen mit Rostbraun.
Nachdem Sie die Gleise eingeschottert haben, können Sie ein Finish vornehmen. Betonschwellen weisen auf der Oberfläche einen bräunlichen Ton auf. Tragen Sie stark verdünnte Farbe in einem bräunlichen Ton auf.
Durch diese Lasur bleibt der Grundton der Schwellen erhalten. Den Verdünnungsgrad können Sie variieren.