SALE % | Conrad Community | Filialen | Newsletter | Direktbestellung | Hilfe & Produktberatung | Ideenwelt
Einkaufs-
wagen ( 0 )
Erste Hilfe im Straßenverkehr

Bei Autounfällen und Pannen im Straßenverkehr: Ruhe bewahren, Überblick behalten.

Jedes Jahr wird die Polizei zu rund 2,4 Mio. Verkehrsunfällen gerufen. Hinzu kommen gut 2,6 Mio. Pannen, die Autos zum Halten zwingen. In beiden Fällen gilt: Ruhe bewahren und umsichtig handeln.

Erste Priorität hat immer die Sicherung der Gefahrenstelle. So sollte der Warnblinker eingeschaltet werden und sofort ein Warndreieck aufgestellt werden. In Ortschaften sollte der Abstand zwischen Gefahrenstelle und Warndreieck mindestens 100 Meter betragen, auf Autobahnen 200 Meter. Zur Eigensicherung sollte der Fußweg möglichst am Straßenrand und hinter der Leitplanke zurückgelegt werden. Um sich selbst nicht zu gefährden, ist die Benutzung einer reflektierenden Warnweste sinnvoll, die ab 1.7.2014 für in Deutschland zugelassene Pkw, Lkw und Busse neben dem Verbandskasten und dem Warndreieck zur Pflichtausrüstung gehört.

Unfallcheckliste

NFC einfacher Datenaustausch zwischen Endgeräten

6. Fahrbahn räumen und Spuren sichern
Fahren Sie bei geringfügigem Schaden (zum Beispiel leichter Blechschaden) unverzüglich beiseite. Markieren Sie vorher möglichst die Fahrzeugstellung gegebenenfalls mit Kreide und/oder fotografieren Sie diese. Beseitigen Sie jetzt jedoch keine Unfallspuren!

7. An einem Unfall beteiligt?
Als Beteiligter eines Unfalls müssen Sie so lange an der Unfallstelle bleiben, bis die Angaben zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug und der Art Ihrer Beteiligung von den anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei aufgenommen sind. Das Zurücklassen eines Hinweiszettels zum Beispiel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges ist nicht ausreichend. „Unfallbeteiligter“ ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Unfallflucht ist strafbar!

NFC einfacher Datenaustausch zwischen Endgeräten

9. Als Zeuge
Verhelfen Sie den anderen zu Ihren Rechten und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung, auch wenn Sie nicht unmittelbar am Unfall beteiligt sind.

Hier finden Sie unsere Checkliste zum Downloaden:

Für Notfälle ist es ratsam, eine Unfall-Checkliste im Handschuhfach zu haben. Hier finden Sie den kostenlosen Notfallhelfer.

Pflichtausrüstung

Pflichtausrüstung für Pkw und Lkw

In Deutschland sind folgende Gegenstände im PKW bzw. LKW als Notfallausrüstung gesetzlich vorgeschrieben:

In vielen Nachbarländern zählen weitere Gegenstände zur Pflichtausrüstung. Oft muss z. B. für jede Person im Auto eine Warnweste bereitliegen. Hier lohnt es sich rechtzeitig vor der Urlaubssaison zu informieren, um Bußgelder zu vermeiden. Motorradfahrer müssen in Deutschland gar keine Pflichtausrüstung mitführen.

Bewährte Unfall- und Pannenhelfer fürs Auto

Was sollte in keinem Fahrzeug fehlen

Mit der richtigen Ausrüstung lassen sich Gefahren an der Unfallstelle minimieren oder kleinere Pannen sofort am Straßenrand beheben. Hier finden Sie bewährte Helfer für unterwegs.

Starthilfekabel
Der Klassiker nicht nur im Winter: Starthilfekabel ersparen oft die teure Inanspruchnahme von Pannendiensten.

Abschleppseil
Mit einem stabilen Abschleppseil lassen sich Unfall- und Pannenfahrzeuge schnell aus dem Gefahrenbereich schleppen.

Akku LED-Leuchte
Dank des Magnetfußes bleiben beide Hände frei, wenn die LED-Leuchte den Motorraum erhellt. Praktisch bei der Fehlersuche an schwer einsehbaren Stellen.

Warnblinkleuchte
Die magnetische Warnblinkleuchte macht andere Verkehrsteilnehmer schnell auf Pannenfahrzeuge aufmerksam.

Notfallhammer
In Bussen sind Notfallhammer eine Selbstverständlichkeit. Zur schnellen Rettung von Unfallopfern sollte das nützliche Werkzeug sich auch an Bord des Autos befinden.

Reifenspray
Das Dichtmittel aus der Dose macht Reifen wieder flott, ohne den Wagenheber ansetzen zu müssen. Ein Sicherheitsplus speziell auf Autobahnen.

Radkreuz
Das Radkreuz hilft um bei einer Reifenpanne schnell und unkomplitziert den Reifen zu wechseln.

Sicherheits-Blinkkegel
Der pylonenförmige Blinkkegel lässt sich platzsparend zusammenfalten und erhöht die Sicherheit an Gefahrenstellen. Die integrierten LED-Leuchten lassen sich in drei Modi einstellen.

Feuerlöscher
Moderne Feuerlöscher können Kfz-Brände effektiv bekämpfen. In einigen EU-Staaten sind sie Pflicht.

Schäden protokollieren