Rated 3,7 out of 5 by 41
reviewers.
Rated 4 out of 5 by Tomcat Batterietester
Der Preis wäre okay, wenn nicht hohe Porto- und Verpackungskosten dazukommen würden.
Gekauft habe ich das Produkt auf Grund eines Testes. Es soll anscheinend sehr genau arbeiten.
Die Handhabung koennte einfacher sein.
17. April 2013
Rated 2 out of 5 by Zauberer kaum brauchbar
Viele Nachteile:
Wie schon geschrieben: das Gerät geht andauernd automatisch aus (in Standby). Was das überraschende ist, das tut das Gerät trotz "Benutzung". Nur das aktive Drücken von Tasten hält ihn davon ab. Der eigentliche Meßvorgang hilft nicht dagegen. Also "schafft" man nur ca. eine Batterie - dann muß man wieder drei Sekunden irgendwas drücken.
Das Einlegen von Batterien zwischen die Meßfühler ist zu schlecht, enorm fummelig (und dann unter Zeitdruck...)
Das Gerät "kann" keine Batterie-Type CR123.
EIn oder zwei weitere Belastungsstrom-Optionen halte ich für sinnvoll. Und eine klarere Beschreibung der Zuordnung von Belastungsstrom-Schalterstellung/Batteriespannung/tatsächlicher Belastungsstrom wäre hilfreich.
Mit einer anderen Programmierung und mit einem freien Meßkabel wäre es "tauglich". So ist das Gerät für mich Schr...
6. Oktober 2010
Rated 1 out of 5 by derWolf Na ja....
Das Display ist zu klein, der Kontrast zu niedrig, inmsgesamt schlecht abzulesen.
Die Ausschiebbare Kontaktleiste ist instabil (biegt sich durch), der Druck den sie ausübt ist oft zu niederig so das man noch per Hand zusätzlichen Durck ausüben muss um einen stabilen Kontakt herzustellen. Für Monozellen muss man sie biegen, denn für diese lässt sie sich nicht weit genug ausfahren.
Das Messen von 9 V Blockakklus bedarf ca. 5 Minuten Übungszeit in Fingertakrobatik bevor es dann klappt.
2 Knopfzellen als Lastbatterien sind eher ein Witz und müßen bei häufigem Gebrauch sehr auf ausgewechselt werden.
Zu guter Letzt muß ich noch bemängeln dass sich das Gerät permanent nach nicht mal einer Minute abschaltet, auch dann wenn man in dieser Zeit Akkus misst. Üblicher Weise misst man ja mehr als eine Zelle. Bei dem umständlichen Handling und dem schlecht abzulesendem Display braucht das eben etwas Zeit,
Fazit, absolut nicht zu empfehlen !
16. Oktober 2011
Rated 3 out of 5 by schattentester Batterietest
Endlich ein Batterietester für 12V wie sie häufig im Fotozubehör (z.B. Funk-Blitzauslöser) verwendet werden.
Leider ist die Anzeige sehr "flatterhaft", hier könnte eine bessere Mittelwertbildung abhelfen.
Unverständlich erscheint mir jedoch, dass neben der Einstellung der Nennspannung zusätzlich über einen separaten Schalter die Belastung in Abhängigkeit von der Spannung eingestellt werden muss. Dies könnte durch eine entsprechende Logik eleganter realisiert werden.
2. März 2012