WowWee Web Roboter Rovio 8033
2,3
5
3
3
Rovio funktioniert nicht, Softwareupdates problema
Der Rovio steht bei mir nur rum, weil ich es bisher nicht geschafft habe ihn zum laufen zu bringen. Selbst das aufspielen der Software Updates hat nichts geholfen und gestaltet sich auch schwierig. Der Support selbst ist leider auch nicht hilfreich. Ich schaffe es zwar nach diversen Anläufen ein Update aufzuspielen, aber der Rovio findet kein WLAN und ist selbst auch nicht per WLAN auffindbar.
Eine Ausführliche Fehlerbeschreibung wo es beim Update harkelt ging an den Support ohne das dieses etwas geholfen hätte.
22. Juni 2010
Gutes Gadget - leider keine Weiterentwicklung
Ich habe mir Rovio vor ca. 6 Wochen gekauft und mittlerweile auch viel mit Ihm herumgespielt. Entgegen anderen Rezessionen hat die Einbindung ins WLAN mit WPA2 sofort geklappt (habe zuerst jedoch die Firmware aktualisiert). Für die Konfiguration habe ich keinerlei Software installiert, lediglich die Netzwerkkarte meines Notebooks temporär auf das default Netzwerk des Rovio umgestellt und dann Rovio per AdHoc Verbindung verbunden. IP-Adresse des Rovio im Browser angegeben und dann das Firmware Update eingespielt und nach Neustart das Netzwerk im Rovio auf mein WLAN Netz konfiguriert - fertig!
Positiv:
Mit einigen Einschränkungen funktioniert alles so wie beschrieben:
- Steuerung über Browser klappt sowohl im internen Netz als auch von extern (feste IP-Adresse des Rovio sowie Portweiterleitung im Router vorausgesetzt).
- Die in der aktuellen Firmware bei Nacht viel zu dunkle Kamera kann über ein kleines Tool aus dem Internet (Stichwort - Rovio Brighter) so umgestellt werden, dass man nahezu im Dunkeln noch etwas erkennen kann.
- Die manuelle Steuerung klappt hervorragend, man kann sogar angelehnte Türen aufstossen :-).
- Für einen Akku betriebenen Roboter mit Webcam eine gute Ausdauer. Solange man nur sporadisch herumfährt hält der Akku bei mir über 2 Stunden.
- Autonavigation sowie Einparken über das IR TrueTrack Beacon klappt bei mir hervorragend. Sporadisch verfehlt er die Station (bisher 2x), bei erneuten Anlauf klappt es dann jedoch.
- Das Design ist einfach Cool auch wenn die extrem hellen LEDS leider nicht abschaltbar sind (nur über ein Zusatztool bzw. WEB-Commandos).
Leider gibt es auch ein paar negative Punkte die nicht verschwiegen werden sollten:
- Offensichtlich wird die Firmware des Roboters nicht mehr weiterentwickelt, was aufgrund der technischen Möglichkeiten des Roboters sehr schade ist. Wichtigster Punkt wäre die Umprogrammierung der Kamera damit auch über die Standard Firmware die Empfindlichkeit der Kamera erhöht werden kann.
- Die Produktion und der Verkauf der zusätzlichen True Track Beacons, um über mehrere Räume zu navigieren, wurde vom Hersteller eingestellt. Bisher gibt es auch im Internet keine Alternative.
- Die Produktion und der Verkauf der Rovio Headlights wurde auch eingestellt. Einige findige Bastler haben Rovio jedoch bereits selbst erweitert. Mit auf Maximum eingestellter Empfindlichkeit der Kamera kann jedoch selbst mit der eingebauten LED etwas erkannt werden.
- Rovio fährt sich bei fast leeren Akku selbständig in die Ladestation, solange er das Navigationssignal empfängt. Leider versucht er es so spät, dass er häufig kurz vor der Ladeschale stehen bleibt. Auch dies müsste in einem Firmwareupdate bereinigt werden.
- Die blauen LEDS um den Rovio sind extrem hell und immer eingeschaltet bzw. blinken beim Laden. Dies ist leider NICHT abschaltbar, d.h.: Rovio muss in einem Raum stehen der nicht ins Schlafzimmer leuchtet, sonst fühlt man sich wie in einer Disco.
Fazit: Meine Erwartungen wurden absolut erfüllt. Rovio erfüllt seinen Zweck bei mir zu 100% (Katze überwachen), schade, dass der Hersteller die Weiterentwicklung eingestellt hat. Im Internet gibt es einige Programme die die Funktionalität des Roboters in Verbindung mit einem PC erweitern, außerdem kann man den Roboter über die beim Hersteller herunterladbare API selbst programmieren (z.B.: eigenes WEB Interface generieren).
3. März 2011
Nicht das, was man erwarten würde
Hola!
Zuerst mal kurz eine Erklärung was ich wollte: Ich hatte die Absicht, während meines Urlaubs die Wohnung zu überwachen - und zwar mit einer Art elektronischem Wachhund, der mir eine Mail sendet, wenn etwas ungewöhnliches passert.
Nach dem Einrichten der WLAN-Verbindung (Umstellung meines WPA2 Netzes auf WEP inklusive, da der Rovio nichts anderes kann), Softwareupdates, Aufruf der Konfigurationsseite und Aufstellen der Orientierungshilfen kam die Enttäuschung.
Der Rovio macht NICHTS von alleine und weicht auf Grund der schlechten Orientierung auch von programmierten Wegen ab. Die Bildqualität ist bei Tageslicht halbwegs akzeptabel, bei Dunkelheit indiskutabel.
Im Nachhinein betrachtet steht in der Produktbeschreibung rein formal nichts, was das Ding nicht kann - aber die Art, wie es geschrieben ist, weckt natürlich andere Erwartungen.
Alles in allem ein Fall für die Rücksendung.
16. Dezember 2010