Rated 2,1 out of 5 by 12
reviewers.
Rated 2 out of 5 by kiwipaul Weiterentwicklung nötig
Es ist klar, dass dieses Ding erstens alle sensiblen Komponenten tragen, flexibel und sehr leicht sein muss und zweitens starken Stößen widerstehen sollte. Tüftelei bei der Entwicklung tut also Not. Diese ist hier nur ungenügend investiert worden. Folgende Probleme treten auf: -Von den Arretierungsnasen der Ausleger sind mir bereits VOR dem Erstflug zwei gebrochen. -Die Stäbe am Boden liegen gerade so dicht beieinander, dass man mit den Fingern nicht durchgreifen kann, was einiges an Handling erleichtern würde. -Die Steifigkeit ist mangelhaft. Bevor man eine Alu-Versteifung von 70g zum Draufschnallen anbieten muss und die ungenügende Basis beibehält, wäre es sinnvoller, gleich einen Zentralrahmen aus Alu zu entwickeln.
5. September 2010
Rated 1 out of 5 by Qlfyer unbrauchbar
Hälts nichts aus.
Hab nach dem zweiten zerstörten Zentralrahmen das Innengestell auf eine Aluplatte mit Aluminiumprofilquerstreben zu den Rotoren montiert. Kann man jetzt zwar nicht mehr einklappen, aber allein diese Funktionalität hat dem Quadrokoptergestell schon einiges an Stabilität gekostet.
26. Februar 2012
Rated 3 out of 5 by
obonewa QuadroCopter-Zenralrahmen
der Zentralrahmen hat für die 4 Ausleger je zwei Rastnasen, um die Ausleger (der Motorträger) in waagrechter (Flug-) Position zu halten. Wehe, man klappt die Ausleger um, wenn der Copter quasi zusammengefaltet wird, und man klappt sie nicht äusserst vorsichtig um, dann ist schnell die Rastnase oder die Nasen abgebrochen und ein neuer Zentralrahmen ist fällig. Eindeutig ein Konstruktionsfehler und trotzdem ist das Produkt empfehlenswert, weil man sonst keine Alternative hat.
Also Vorsicht beim Umklappen !
4. Juli 2010
Rated 2 out of 5 by Modellflieger unverzichtbar trotz mangelhafter Stabilität
Der Zentralrahmen ist natürlich unverzichtbar beim Quadrocopter, und man hat bei der Ersatzteil-Beschaffung keine Alternative. Als Ersatzteil braucht man den Rahmen schnell, denn leider ist dieser filigrane Plastikkorb nicht besonders stabil, schon bei leichter Belastung bricht er an mindestens einer Stelle, dann ist der Austausch fällig. Leider ist das durch den Aufbau des Zentralrahmens nicht ganz einfach.
Sehr zu empfehlen ist die Verwendung der als Zubehör erhältlichen Stabilisierungsplatte aus Aluminium, damit wird der Quadrocopter dann deutlich stabiler, v. a. bei etwas härteren Landungen.
6. Februar 2011