FERNSTEUERANLAGE T6J-R2006GS 2,4 GHZ
4
5
4
4
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Die Anlage hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck und ist von mir für zunächst Autos, später dann Segelboot, Hovercraft, Flugzeug und Heli gekauft worden. Der Plan war, eine Anlage für alle Modelle zu haben, anstatt für jedes Modell eine andere, weil: man kennt dann die Art der Programmierung, und geht nicht das Risiko ein, je mehr Geräte, desto mehr Fehlfunktionen zu haben. Ich habe schon genug Netzgeräte und Betriebsanleitungen herumfliegen. Und einen Senderakku pflegen statt 5, etc.
Positive Punkte: 2.4 GHz Technik, Design ansprechend, Antenne komplett integriert (meine Kinder können sie nicht abbrechen), ein paar Features für Flugzeuge und Helis, einfach zu programmieren, Möglichkeiten einer Computerfernlenkung (Servo reverse, expo, Servowegbegrenzung etc), immerhin 15 Modellspeicher, Senderakku und Ladegerät dabei. Gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Negativ: Futaba sollte erwähnen, dass die 6 Kanäle (im FHSS sonst 4) nur im S-FHSS Modus verfügbar sind, der zu Digitalservos zwingt, das hat mich ein wenig genervt. Diese Info fand ich auf einem kleinen Zettel von 5 x 7 cm, der der Anlage beilag. Auf irgendeinem Forum fand ich eine Hilferuf eines T6j- Besitzers, der sich fragte, warum in FHSS Modus Kanal 5 und 6 nicht funktionieren und ob er die Anlage einschicken muss. Inkompatibilität zu Futaba FASST empfängern, wurde auch von anderen kritisiert, ich persönlich denke, FASST ist halt eine andere Liga und Preisklasse, das kann ich akzeptieren. Steige ich tatsächlich später auf höherwertige Anlagen um, dann habe ich natürlich die Empfänger in allen Modellen auszutauschen, falls in jedem Modell einer ist. Das war aber nicht mein Plan.
Wenn man ein Auto mit elektronischem Regler mit der Anlage betreiben will, muss man die Throttle (Gas) funktion (vertikal rasternder, nicht neutralisierender Hebel) auf rechts umbauen, damit man links einen vertikal neutralisierenden Hebel hat. Ist kein Aufwand, man muss dann auf Mode 1 umstellen, dann kommt aber beim ersten Einschalten der Throttle Alarm zu Zuge, der den Betrieb der Anlage verunmöglicht. Man kann ihn nur unterdrücken, wenn man Gas auf Null stellt, was natürlich ein sinnvoller Schutzmechanismus für Piloten ist, die sich damit nicht der Gefahr wild gewordener Propeller aussetzen, wenn sie den Sender einschalten und Gas nicht auf Null ist. Jetzt habe ich rechts das Steuerservo horizontal, und vertikal rasternd, muss beim Einschalten immer auf Null stellen, aber es geht. Ich bin mit dem Plan, ein Auto mit der klassischen Flugzeugfernlenkung zu steuern, sicherlich in der Minderheit. Aber ich wollte, dass sich die Kinder für die Flugzeuge gleich an das gewöhnen, und sie hatten mit den Pistolenfernsteuerungen sehr grosse Mühe, mit ihren kleinen Händen.
24. Januar 2012
Gutes Produkt
als Wieder-einsteiger nach 10 Jahren Abstinenz bin ich erstaunt über die zahlreichen Möglichkeiten einer Computer-Fernsteueranlage,(Servowegbegrenzer, setze ich als Drosselung des Autos für meine kleinen Söhne ein) und finde das Preis-Leistungsverhältnis dieser Anlage bemerkenswert. Seltsam nur, dass nirgend erwähnt ist, dass nur im S-FHSS-Modus 6 Kanäle verfügbar sind (im FHSS nur 4 !) , und S-FHSS ist nur mit Digitalservos kompatibel. Darauf sollte besser hingewiesen werden, da auch fail- safe nur im SFHSS funktioniert. Ich hätte mir dann nämlich ein Digitalservo gekauft. Ansonsten Verarbeitungsqualität und Design gut, Kulanz der Firma Robbe exzellent, sie haben mir auf Anfrage gratis einen Neutralisationshebel mit Feder geschickt, weil ich ein Auto damit steuern will, und für den elektronischen Fahrtregler alle Hebel auf neutralisierend stellen wollte. Ladegerät mit Kabel für Sender und Empfängerakkus liegt auch bei. Antenne ist komplett integriert, kann definitiv nicht abbrechen, super wegen der Kinder.
18. Januar 2012
Solide...
Die Programmierung ist, wenn man durchgeblickt hat, einfach...
Nutze sie zur Steuerung eines Highspeedbootes und bin absolut zufrieden!
Die Feinjustierung der Steuerung ist hervoragend!
Reichweite ist genial!
Leider passt ein Standard 6V Senderakku nicht rein, man muss unbedingt diesen kaufen (Falls ein 2ter benötigt wird!)::
Senderakku 5 NiMH 2000mAh 4/5A 1-4669 Robbe
29. Dezember 2011
Futaba T6J
Preiswerte gute Anlage, wenn man erstmal das Programmiermenue erforscht und verstanden hat ist sie
genial. Selbst für Helikoptersteuerung lässt sie keine
Wünsche offen. Das Display ist klein, reicht aber völlig aus
Kauftipp..Einsteigerklasse.
19. November 2011