Ansmann Racing 1:10 Modellauto Elektro Truggy Short Course 2WD Bausatz
3,8
5
4
4
Ansmann Short Course X2SC (Team Edition)
Hallo zusammen,
wie im Titel angegeben besitze ich die Team Version dieses Fahrzeuges. Diese unterscheidet sich nur durch einige Tuningteile hat aber die selbe Basis.
Grundsätzlich "wäre" es ein echt schönes Model, wenn da nicht die Qualität wäre...
Mangel 1:
Das Kugeldiff ist ein Katastrophe und einem Brushless nicht gewachsen. Ich habe es schon zweimal neugemacht, und es hat in der Regel nicht länger wie zwei Liplo Akkuladungen gehalten mit meinem 200Watt Brushless - Selbst ein nachstellen bis Anschlag hat immer bedingt weiter geholfen.
Mangel 2:
Die Vorder untere und obere Chassisplatte sind einfach zu schwach demensioniert. Diese beiden Paltten (Ansmann Art,nr.: 125000407 & 125000502) sind bei mir schon zweimal gebrochen.
Mangel 3:
Die oberen Querlenker und spurstangen sind aus irgendeinem windigen Metall - beim einfachen ausdrücken der Kugelköpfe verbiegen diese -> schlechtes Material!
Mangel 4:
Sämtliche Schrauben haben eine Mangelahfte Qualität und die Köpfe sind ganz schnell rund und Sie müssen dann ausgebohrt werden.
Das Gute:
das Fahrzeug hat ein super Fahrverhalten und macht wirklich Spaß. Es bietet viele Einstellmöglichkeiten, mit denn man es an die Gegebenheiten anpassen kann. Er bereitet mir sehr viel Freude. Die Ersatzteilversorgung ist sehr gut und auch günstig. Was ein kleiner Wehmutstropfen ist.
Sumasumarum:
Ich kann das Auto nur bedingt aufgrund der Mängel weiterempfehlen. Die Teile sind günstig, aber es ist ärgerlich wenn man Sie ständig auswechseln muss. Dazu kommt das ich die Team Version (X2SC) habe die als Kit nackt ohne alles über 200.- € kostet. Dazu kommen noch Tuningteile (AR-Teile aus Alu & Carbon) im Wert von ca. 180.- € von Ansmann. Gesamt hat das Modell somit knapp 400.- € gekostet (E-Teile nicht mitgerechnet). Wenn ich in dieser Preisklasse Vergleiche ziehe mit anderen namhaften Herstellern, gerät dieses Fahrzeug leider ins Hintertreffen.
Also wer unbedacht in die Kiesgrube fahren will und einfach nur Spaß haben will - mit ein paar Crash's - sollte sich gerade als Anfänger lieber ein Fahrzeug eines anderen Herstellers kaufen. Wer mit Reparaturen keine Probleme hat (E-Teile sind unschlagbar günstig!) der kann sich dieses Fahrzeug anschaffen und wird beim fahren - so lang der Wagen hält - wirklich viel Spaß haben. Er klebt auf der Straße wie ein nasses Handtuch oder ein Wischmop mit seinen langen Federwegen.
Der Spaßfaktor diese Fahrzeuges und die günstigen Ersatzteile sind der Grund warum ich ihn weiterhin behalte.
Für Anfänger aufgrund der defekte ungeeignet, da ein wenig Modellbauerfahrung zur Instandsetzung benötigt wird - Insbesondere das Kugeldiff braucht ein spezielle Zuwendung
Der Preis ist bei der hier angebotenen Version unschlagbar. Jedoch bleibt die Qualität leider auf der Strecke - Lieber 50.- teurer - dafür gescheites Material ;-)
MFG
16. Januar 2012
Lasst es!
würde mir nie wieder ein modell dieses herstellers holen.nach dem kauf stellte ich fest das die angeblkichen kugellager nur billige gleitlager sind.die inbussschrauben sind sehr schnell rund.
innerhalb von 5-7 akkus musste ich neue antriebswellen kaufen( 1 von den neuen ging beim ersten einsatz sofort wieder kaputt.zudem sollte man meiner meinung nach brushless nicht verwenden.3 mal defekte im diff.zahnräder gebrochen oder direkt verschliessen.
somit wurden nur an ersatzteile innerhalb der 5-7 akkus nochmal ca. 50 euro investiert.
das diff ist dann heute nachdem es komplett überholt wurde beim ersten akku mal wieder kaputt gegangen.
schmeisst das geld lieber auf die strasse,dann hat wenigstens jemand was davon.
9. Oktober 2011
Sehr gut
Ich finde dieses Auto echt sehr gut für Einsteiger. Er ist sehr Wiederstandsfähig. Er legt sich gut in Kurven.
6. Oktober 2011
Nach Motortausch sehr zufrieden.
(Den Bausatz habe ich für meinen Sohn gekauft)
Größtenteils qualitativ hochwertiges RC-Fahrzeug mit hervorragenden Fahreigenschaften und sicherer Fahrlage sowohl auf der Straße als auch im Gelände. Das Fahrzeug ist zudem sehr robust, was aber auch daher kommt, dass nahezu jeder Schlag durch die Federbeine abgefangen wird. Die Lenkung und der beiliegende Lenkungsdämpfer arbeiten sehr präzise und spielfrei.
Der Aufbau ist zwar etwas zeitraubend und man muss bei den vielen Schräubchen und Kugelköpfen höllisch aufpassen, dass man die richtigen Teile erwischt, da sich die Schrauben und Kugelköpfe oft nur im Detail unterscheiden, ansonsten ist der Aufbau aber für einen Modellbauer einfach zu machen.
Einen Stern weniger gibt es, weil die beiliegenden Radlager nur gesinterte Gleitlager waren, obwohl in der Bauanleitung von Kugellagern die Rede ist. Durch den Einsatz der Gleitlager musste ich dann eine Phase an den Sechskantmitnehmern der Räder mit viel Gefühl anschleifen, sonst wären die Räder schwergängig gewesen. Die Phase hätte seitlich gegen den drehenden Teil des Kugellagers gedrückt und dadurch das radiale Spiel eliminiert, da Gleitlager nicht mitdrehen, musste die Phase weg und dafür haben die Räder jetzt leider ein leichtes radiales Spiel.
Und der bei unserem Bausatz beiliegende Motor scheint einem 7,2V Racing Pack mit 4Ah nicht gewachsen zu sein, d.h. wenn der Akku etwa zwei Drittel leer gefahren war, dann war der Motor schon verhältnismäßig heiß wobei die Fahrleistung dann bei heißem Motor extrem nachließ. Wir haben den Motor daher durch einen herumliegenden Standard Speed 500 Motor ersetzt. Die auf der Packung aufgedruckte Geschwindigkeit von 40km/h schafft das Fahrzeug mit dem Speed 500 Motor locker, mit dem beiliegenden Motor wurden gerade mal 30km/h erreicht, aber auch nur so lange der Motor noch kalt war. Bei Conrad ist das Fahrzeug aber nur mit 30km/h angegeben, insofern stimmen hier die Katalogangaben schon.
Unterm Strich übertrifft das Modell unsere Erwartungen, das Problem mit den Gleitlagern kann man lösen und selbst wenn man den Preis eines Motors noch auf den Bausatzpreis drauflegt, ist man immer noch gut bedient!
9. Januar 2011