Rated 2,3 out of 5 by 4
reviewers.
Rated 3 out of 5 by Zulius Schlechte Qualität
Das einzige, dass man an diesem Artikel gebrauchen kann ist der Motor. Der Rest naja..... sehr billige Verarbeitung, Farbe splittert ab und lässt sich ganz leicht mit dem Finger wegrubbeln.
Die Servos: Eine Katastrophe. am besten gleich austauschen. Ausserdem mag das ausfahrbare Fahrwerk nicht das Gewicht des Fliegers halten. Beim Erstflug und Landung kippte er bei der Landung um. (Ein fahrwerk klappte ein, angehängt an eine Spectrum Dx6i und versucht das Fahrwerk einzustellen ; ohne Erfolg)
Auch diese hab ich ausgetauscht.
Das Ding ist das Geld nicht wert, da habe ich für das Geld viel bessere gekauft. Mir wurde immer von Reely abgeraten (ist mein erster Reely, fliege ansonsten andere Marken und auch Helikopter) und jetzt weiss ich wieso.
Ich liebe Pilatus Flugzeuge und habe es nur wegen dem Design gekauft, aber dass ich fast das halbe Flugzeug austauschen muss hätte ich nie im Leben geglaubt.
Finger weg und besser in einem Shop beraten lassen
11. Januar 2013
Rated 4 out of 5 by Pascalinoo Super Flugeigenschaften
Natürlich kann man für 200.- keine perfekte Verarbeitung mit hochqualitätselektronik erwarten. Für mich erfüllt das Produkt vorallem wegen dem Flugspass die Erwartungen.
-Die Farbe blättert ab und der Schaum ist sehr hart. Das Modell sieht relativ schnell "gebraucht" aus. Dafür lässt er sich gut mit Sekundenkleber kleben.
-Motor, Regler und Propeller habe ich gegen ein Antriebsset von Hacker getauscht. Jetzt geht die kleine mit 3S praktisch senkrecht nach oben. (Mit 4S wird das Modell meiner Ansicht nach zu schwer.)
-Es ist empfehlenswert, die vorbereiteten Flaps nachzurüsten. Die Langsamflugeigenschaften verbessern sich dadurch enorm.
-Das Einziehfahrwerk ist nur für Hartbelag geeignet. (Wichtig ist das es immer ganz verriegelt.) Ich habe dem Bug und Hauptradservo desshalb einen eigenen Kanal zugewiesen. Von Handstarts rate ich ab, da das Modell wegen des Drehmoments gerne ausbricht.
-Dem Spassfaktor gebe ich 100pt. Messerflug, langsame Rollen, usw. funktionieren super. (Schwerpunktangabe ist etwas zu kopflastig)
Fazit: Mit ein paar Anpassungen wird die PC-21 zu einem echten Spassflieger. Die vielen Gebrauchsspuren sieht man in der Luft nicht. :)
24. April 2013
Rated 1 out of 5 by Fligerass pc-21
material enspricht mehr styropor als epo(epp). schöne glatte oberfläche, aber sehr raschlig und brüchig. das einziehfahrwerk ist klapperig wie bei einem meiner modelle nach 50 rasenlandungen obwohl es keine landung weg hat. mehrere lackplatzer am gesammten modell. an der fläche sind verschiedene eindrücke und der randbogen war im originalzustand schon angebrochen. servos haben sehr harte laufgeräusche und werden wohl nicht lange halten. solch schlechte qualität bin ich von conrad nicht gewohnt, bis jetzt waren alle artikel die ich gekauft habe sehr zufriedenstellend. bitte überlegt euch das modell lieber wieder aus dem angebot zu nehmen, oder den preis zu überdenken. ich werde das modell zurück senden. trotzdem danke:ML
3. Juni 2012
Rated 1 out of 5 by hansfloenz Finger weg!
Das Modell sieht so lange schön aus, wie man es nicht anpackt.
Mit jedem Anfassen bröckelt der Lack ab, insbesondere an der Kabinenhaube. Diese fliegt bereits beim Start weg, wenn die nicht zusätzlich gesichert wurde. Tesa zieht den Lack ab!
Für die Wiese sind die Räder zu klein. Eine Hartpiste sollte vorhanden sein. Das Ding ist schnell! Und muss schnell gelandet werden, sonst gibt's Strömungsabriss. Bei der ersten Landung wird sich das Fahrwerk verabschieden und rausreissen. Es ist nur an zwei Silikon-Pünktchen angeheftet.
25. Juni 2012