MC CRYPT BM-700 PROFI STUDIO MIKROFON
4
5
6
6
Richtigstellung
Mein Vorposter hat sich die Mühe gemacht, extra ein Youtube-Video einzubinden. Lobenswert. Allerdings möchte ich hier festhalten, dass er entweder ein Montagsmodell erwischt hat (Wieso hat er es nicht umgetauscht???) oder aber ihm fehlt schlicht das KnowHow. Ich, mein Junge, bin kein DJirgendwas, ich bin Diplomtontechniker. Ich hatte vom U87 über C12 und Km184 bis zu den billigsten Teilen schon alles in der Hand. Und dieses Mikro rauscht nicht mehr, als man es von einem unter100€-Mikro erwarten würde. Im Gegenteil, ich finde immer wieder Gefallen an diesem Mikro. Mit Rauschen hatte ich bislang nie ein Problem, wahrscheinlich weil meine Preamps besser sind als vom Herrn DJ und das Eigenrauschen des Miks kaum störend in die Quere kommt. Ich kann einfach Miesmacher nicht leiden.
Zum Mikrofon selbst:
48V-Phantomspannung selbstredend erforderlich. Das Attribut "glasklar" ist nicht falsch, aber typisches Marketing: von einem Kondensatormikro ist nichts anderes zu erwarten. Ihm fehlt die Transparenz eines Marken-Klassikers a lá AKG C414, aber da liegen auch 100te Euro dazwischen - ein unfairer Vergleich. Nichtsdestotrotz liefert dieses Mikro tolle Ergebnisse für diesen Preis. Ich benutze es tatsächlich für Studioaufnahmen, der Klang ist dafür gut genug. Für den Preis kann man sich mehrere kaufen und für die Schlagzeugmikrofonierung benutzen, allerdings braucht man Preamps mit Pad-Schalter, sonst riskiert man Clipping selbst dann, wenn man die Gainpotis auf Linksanschlag lässt. Der Dank ist ein detailreicher Drumsound, der bei den Rohaufnahmen schon poliert klingt. Wer es als Allroundmikrofon für das Homerecording nutzen möchte, dem kann ich es nur wärmstens empfehlen. Es ist robust, ich habe meines seit circa 5 Jahren (damals hieß es noch STM-9) und es funktioniert immer noch tadellos - hat manche teurere überlebt! Einziges Bedienungsmanko: für den Lo-cut muss man das Gehäuse aufschrauben und den Schalter auf der Platine drücken. Der hätte nach außen verlagert werden können.
13. Mai 2012
Edit!
ein kleiner Edit zu meiner vorherigen bewertung
nur zum Beweis das das Mik rauscht
13. Januar 2012
profi-Studio Morkofon? Wo?
Das Produkt ist für den heim gebrauch nutzbar, jedoch auch nicht viel besser als jedes Headset.
Das Klangbild ist kllar und deutlich nur leider sehr leise, wenn das Mikrofon auf angenehme lautstärke verstärkt wird entsteht direkt ein Rauschen.
Ein Leises, rauschendes Mokrofon also als Prof-Studio-Mikrofon ist ein wenig wage und auch falsch.
Für den kleines Hausgebrauch wie Lets Plays etc. brauchbar ansonsten nicht weiter zu empfehlen.
13. Januar 2012
Sehr gut!
Toll, erfüllt alle Erwartungen!
Super schick und glasklare Qualität. Kein Rauschen! Einziges Makro, direkt beim Auspacken ging vom Lederbeutel der Reißverschluss kaputt. Aber das hat ja nichts mit dem Mikrofon selbst zu tun.
16. Oktober 2011