DR2 Aufnahme-Recorder Audio-Recorder Digital-Recorder
4,1
5
107
107
DR2 Mobiler Digitaler Recorder
Der DR2 ist ein ungemein vielseitiges Aufnahmegerät für Audiosignale aus allen möglichen Quellen. Die bei Conrad angegebene Kurzbeschreibung trifft vollständig zu. Es ist ein einfaches Diktiergerät, kann aber noch viel mehr. Er ist u.a. ein vollständiger Ersatz für die früheren MC-Kassettenrecorder. Wichtig ist mir, dass ein eingebauter Lautsprecher vorhanden ist, so dass man keine Ohrhörer benötigt; die meisten mobilen Recorder haben das nicht.
Gut ist weiter:
als Quelle kann gewählt werden zwischen Schallsignalen (über die Mikrofone), einem externen Mikrofon und einem Line-In-Eingang, interne und externes Mikrofon auch gleichzeitig. Der DR2 kann damit als kleines mobiles Aufnahmegerät an irgendeinen Verstärker angeschlossen werden.
Alle Pegel für Aufnahme und Wiedergabe sind einstellbar.
Mit der Auflösung von 16bit hat man schon eine gute Qualität, 24bit ist aber auch möglich.
Die Vielseitigkeit zeigt sich z.Bsp. daran, dass das DR2 auch einfach als Mikrofon für einen Verstärker oder ein anderes Aufnahmegerät benutzt werden kann.
Betonen möchte ich die gute Bedienbarkeit. Die fängt schon bei der Gebrauchsanleitung an: sie ist kurz, übersi chtlich, verständlich und vollständig, andere könnten sich ein Beispiel daran nehmen. Nach kurzer Einarbeitung braucht man die Anleitung aber nicht mehr, die Bedienung ist sehr intuitiv und schnörkellos. Daneben finde ich das Gerät sehr handlich mit Bedienelementen, die man mit den Fingern gut benutzen kann.
Offene Wünsche:
die Möglichkeit, die selbst gewählten Einstellungen als Standard abzuspeichern, so dass sie beim Einschalten wieder da sind,
und vielleicht eine etwas größere Schrift im Display - muss aber nicht unbedingt sein.
Gesamturteil: sehr empfehlenswert, der DR2 ist seinen Preis wert.
29. Dezember 2010
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Zu dem Preis gibt es kein alternatives Gerät.
Anfänglich gab es einige Probleme, die sich aber durch Update der Firmware (inzwischen auf v3.4) lösen ließen.
Die Aufnahmequalität ist entsprechende der Größe und des Preises absolut überzeugend.
In der haptischen Qualität wirkt das Gerät etwas billig, stellte aber kein Problem dar, das Gerät hat bisher allen mechanischen Anforderungen (2 Jahre) standgehalten.
Ein Wermutstropfen ist, dass Conrad in der Bedienungsanleitung keinen Link zum Hersteller Medeli (http://www.medeli.com) publiziert und wir erst nach längerem Suchen die dringend benötigten Firmware-Updates laden konnten.
13. April 2011
alles ok
guter service, kurze Lieferzeit, Gerät entspricht meinen Vorstellungen.
16. September 2010
DR2 MOBILER AUFNAHME-RECORDER
Man kann mit dem Gerät tolle Aufnahmen machen. Ich benutze es um klassische Gitarren Aufnahmen zu machen. Die Mikrofone sind sehr empfindlich, fast zu empfindlich, jede Berührung des Gerätes kommt auf die Aufnahme, also nur mit Stativ oder dergl.zu benutzen. Auf die, eigentlich guten Effekte, kann man leider nur im Monitor Modus zugreifen, dh. sie sind für die Aufnahme unbrauchbar.
Das Gerät wird ohne SD Karte, ohne Netzgerät und ohne Batterien geliefert.
12. August 2010