Renkforce AN-8006 Autoradio
4,3
5
70
71
Gut & Günstig
Ein wirklich gutes Radio für den Preis. Ich hatte den Vergleich mit einem Kenwood in der gleichen Preisregion und muss sagen dass das Kenwood natürlich noch mal besser klingt. Was aber die Funktionen angeht ist das Renkforce ungeschlagen. Auch der klang ist durchaus in Ordnung. Noch mal im Einzelnen:
Freisprechanlage:
Verbindung über Bluetooth klappt sofort und wird auch automatisch wieder hergestellt. Das externe Mikrofon ist super. In meinem alten (und damit lauten Auto) gibt es auch jenseits der 100 keine Probleme mit der Verständigung.
Bedienung:
Etwas gewöhnungsbedürftig. Sobald man die Quelle wechselt (zum Beispiel zu Bluetooth-audio) und dort ist keine Musik wechselt das Radio automatisch wieder zurück. Das ist doch ein wenig nervig. Ansonst gibt es die üblichen 3-4 Fach Belegung aller Tasten
MP3:
Der Schwachpunkt. Keine Ordnerverwaltung. Alle MP3s werden auf einer ebene dargestellt. Es gibt nur 1 Lied vor bzw. zurück und 10 Lieder vor bzw. zurück. Über jede MP3 werden hunderte unnütze Infos im Display angezeigt. Einfach der Title und der Interpret wären deutlich sinniger.
CD:
MP3 CDs brauchen ewig zum einlesen. Dann werden sie aber sauber und ohne Aussetzer gespielt.
Alles in allem ein gutes Radio für den Preis. Aber die vorhandenen Funktionen hätten sehr einfach deutlich verbessert werden können. Daher 4 Sterne.
22. Dezember 2010
RENKFORCE AN-8006 CD-TUNER
Das Gerät funktioniert einwandfrei. Die Bluetooth(R)-Funktion ist tadelos und ohne Störungen. Ebenso funktioniert mein Stick. Die Musiktitel dürfen nicht im Ordner abgelegt sein. Einmal die persönlichen Präferenzen am Gerät eingestellt, glänzt das Gerät mit guter Qulität. Die Nachtbeleutung ist funktional und optisch im blauen Stil ansprechend. Wer stellt schon nachts auf der Autobahn sein Radio ein? Das MIkrofon überträgt alles sehr ordentlich. Es wurden keine Probleme festgestellt. Das Bedienteil für das Lenkrad könnte nachts eine Hintergrundbeleuchtung haben, die man dann zuschaltet. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Das Gerät über-
zeugt bei einem richtigen Einbau. Die im Internet lesbaren (negativen) Kritiken können diesseits nicht nachvollzogen werden.
9. November 2010
Erwartungen erfüllt
Habe das Radio gleich doppelt bestellt und in beide Autos ohne Mühe einbauen können - Dank Standardstecker. Ich war hocherfreut, als alle Anschlüsse (SD, USB und Aux) einwandfrei funktionierten. CDs und Radio hören war auch in mir ausreichender Qualität sofort möglich. Die Einstellungsmöglichkeiten sind recht spärlich, aber dadurch auch übersichtlich und einfach zu handeln. Für mich ausreichend, zumal es sich um ein Autoradio handelt.
Gespannt war ich auf die Bluetooth Freisprechanlage. Das mitgelieferte Mikrofon ließ sich problemlos platzieren (ok, das Gefummel unter der Konsole ist immer wieder eine zeitraubende Herausforderung). Das Paaring mit meinem Handy (Samsung S5230) ging einwandfrei. Inwieweit die Sprachqualität während der Fahrt auch noch tauglich ist, muss ich noch ausprobieren - bei abgestelltem Motor war alles wunderbar verständlich.
Wer ein günstiges Radio sucht und SD, USB und Bluetooth benötigt, ist für meine Begriffe hier gut bedient.
Zu erwähnen ist noch, dass Conrad eine 4-Jahres-Garantie gewährt, wenn man eine Zusatzprämie von 7,50 € akzeptiert. Mal ehrlich, welches Auto hält denn noch vier Jahre... ;-)
22. Juli 2010
Brauchbarer Partner für unterwegs
Auf der Suche nach einem neuen Autoradio bin ich auf den RENKFORCE AN-8006 CD-TUNER gestossen. Mein altes Radio hatte die Schwäche, dass es bei CD-Betrieb öfter mal ziemlich warm wurde und das Abspielen dann unterbrochen wurde. Daher sollte es ersetzt werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt war auch das abnehmbare Bedienteil zum Diebstahlschutz.
Ein Pluspunkt des neuen RENKFORCE ist das integrierte Bluetooth im Zusammenhang mit bluetoothfähigen Telefonen (Handys). Durch das mitgelieferte Mikrofon, welches über das angeschlossenes Kabel im Innenraum des Fahrzeugs montiert werden kann, ist ein freihändiges Telefonieren möglich, ohne dass man sich eine zusätzliche Freisprecheinrichtung anschaffen muss. Die Sprachausgabe der Gegenseite erfolgt über die Autolautsprecher.
Das Radio oder der CD-Spieler schalten sich beim Eingang einen Telefonanrufes automatisch ab und der Klingelton ist über die Autolautsprecher zu hören. Damit kann man das Telefon während der Fahrt nicht mehr überhören.
Neben der Telefonbedienung am Telefon selbst, was ja verboten ist, kannü ber die ebenfalls beigefügte Lenkradfernbedienung das Gespräch angenommen und wieder beendet werden. Auch Telefonate können damit ausgelöst werden, da auf der FB die Telefontastatur integriert ist.
Die CD-Einführung liegt hinter der abnehmbaren Bedienblende. Dazu nur den Knopf drücken und die Blende klappt vor, ohne dass die Funktion des Radios beendet wird. Ist die CD eingelegt, die Blende einfach wieder zurück klappen und einrasten. Der CD-Spieler startet automatisch. Über die Bedienung auf der Blende kann allerdings nur zwischen den Titeln gesprungen werden, eine Pause eingelegt und wieder gestartet werden. Soll die CD ganz stoppen, muss die Blende wieder vorgeklappt werden, damit man an die Auswurftaste herankommt. Man sollte sich schon vorher mit dem Gerät vertraut machen, damit man während des Fahrens die richtigen Tasten findet. Denn die Beschriftung ist schlecht zu erkennen, da sie schwach beleuchtet sind.
Das RDS des Radios funktioniert einwandfrei.
Mein Fazit:
Für die Preisklasse ist das Radio in Ordnung. Ein für mich wichtiger Punkt war für mich die integrierte Freisprecheinrichtung über Bluetooth. Dafür wurde dann bei anderen Funktonen, wie beispielsweise bei den CD-Funktonen gespart.
Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden und kann das Renkforce weiterempfehlen an die, die die gleichen Prioritäten setzen wie ich.
4. Mai 2010