Rated 4 out of 5 by 334
reviewers.
Rated 4 out of 5 by gzuz viel leistung für kleines geld
dieses gerät erfüllt auf jeden fall alle erwartungen. man steckt es einfach in den zigarettenanzünder, sucht die frequenz (welche frei wählbar ist) und fertig. anschließen kann man eine sc-card, alles was usb anschluss hat und geräte mit klinkenanschluss. den klang kann man an diesem transmitter nicht verändern; er ist völlig neutral.
wer lange strecken fahren muss und z.b. student ist, kann auf diese art sehr gut lernen, indem man sich audioinhalte zu seinen themen aufspielt.
dieser transmitter ist sehr zuverlässig. ich hab den kauf nie bereut.
mfg
7. November 2010
Rated 5 out of 5 by DH5JBR Super Preis/Leistung
Das Gerät ist ergonomisch gestaltet und erlaubt die Bedienung durch Ertasten (ohne hinzusehen).
Wenn man 4GB braucht, gibt es eine Sorte SD- (nicht: SDHC-) Karten mit 4GB, die funktionieren. Ich habe 642 Titel drauf gebracht - fast 48 Stunden. Wer mehr will, wird wohl während dieser Zeit irgendwann mal Zeit haben, die Karte zu wechseln. Mehr Kapazität (und SDHC-Katern) gehen natürlich über den USB-Port mit entsprechendem Adapter, der aber im Dauerbetrieb zu Wacklern führen könnte.
Wer das Display ablesen will, sollte lieber vorher dazu anhalten. Dies wäre aber auch anzuraten, wenn das Display größer wäre. Die Größe des Displays ist deshalb nicht so entscheidend.
3. Januar 2011
Rated 4 out of 5 by swannyz Praktischer FM-Transmitter
Diese Gerät erfüllt voll und ganz seinen Zweck und ist sehr Bedienerfreundlich. Man hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Frequenzen, das Radio ist auf die Frequenz einzustellen, die der Transmitter anzeigt, SD Karte oder USB-Stick anschließen... Nachteil ist die Kleine Anzeige, die zwar Titeldaten wiedergibt, doch am Zigarettenanzünder, also nicht im Sichtfeld. Daten werden leider auch nicht an das Radio übermittelt, somit nur Radiofrequenz in der Anzeige... doch Musik läuft gut, günstige Alternative zum MP3 Radio oder Anschlusskabel für MP3-Player am Radio.
Somit voll und ganz zu Empfehlen, wenn man die kleinen Schwächen verzeihen kann.
4. Mai 2010
Rated 3 out of 5 by Blumenstrauß FM Transmitter
Nachdem ich vor Jahren den Transmitter gekauft habe und sehr zufrieden damit war habe ich diesen weitergegeben und mir eine neues gleiches Gerät zugelegt. Jedoch mußte ich feststellen, das man inzwischen wahrscheinlich einiges geändert hat. Beim Starten des Fahrzeugs bricht der Transmitter ein, kommt auch nicht wieder, also rausziehen und wieder einstecken und dann funktioniert es wieder. Die HF Leistung ist ebenfalls geringer geworden, den früher gab es die Überlagerung mit anderen Sendern nicht so stark.
Bewegt man den Transmitter nicht und hat eine entsprechende Frequenz gefunden ist alles wunderbar, aber wer macht das schon ?
31. Oktober 2012