Renkforce BSD-3023 Bluetooth Autoradio
4,4
5
11
11
Top-Gerät mit Lenkrad-Fernbedienung
Das Gerät ist optisch klar gegliedert und erlaubt eine eingängige und logische Bedienung.
Die beiliegende Bedienungsanleitung ist leicht verständlich und ohne Übersetzungsfehler.
Der Empfang der Sender ist sehr gut und die Ausgangsleistung für meine Zwecke (Wohnmobil) völlig ausreichend.
Einzig das Befestigungsband der Lenkrad-Fernbedienung ist bei der Montage eingerissen und dann auch gerissen und die Ferbedienung selbst funktioniert nur in einer bestimmten Lenkradstellung.
25. März 2012
Fernbedienung nach Gerättausch? (Nachtrag)
Nachdem die Fernbedinung nach em Gerätetausch anscheinend funktionierte tat sie es in der Lenkradhalterung wieder nicht.
Ein Untersuchung ergab folgendes:
- Die Fernbedienung geht über Infrarot.
- In der FB sind dafür nach vorne und nach hinten insgesamt 6 IR LED´s vorgesehen.
- Davon sind allerdings nur 4 auf der Platine eingelötet!
- Je 2 LED werde von 1 Treiber angesteuert. Von den notwendigen 3 Tréibern sind aber nur 2 bestückt!
- Zusätzlich ist noch eine LED dort eingebaut, wo der Treiber nicht vorhanden ist.
Ergebnis: Von 6 vorgesehenen LED´s sind nur 4 vorhanden und davon funktionieren nur 3!!
16. März 2012
Preis- Leistung top
Vielfältige Funktionen. BT Verbindungen gut. Was etwas stört ist, daß nach dem Aufbau der BT Verbindung sofort von Radio auf Audiostreaming über BT umgeschaltet wird. Ist jedenfals mit einem iphone so.
Leider funktionierte die Fernbedienung nur wenn sie nicht im Lenkradhalter steckte. Ansonsten Funktion einwandfrei.
Lenkradbefestigung ergibt Einkerbungen im Lenkrad und stört auch beim Fahren. Gummibefestigung reißt nach kurzer Zeit ein.
Nach einigen Einstellversuchen mußte ich jetzt feststellen, daß eine Taste nicht funktioniert. Löst auch keinen Piep beim Tastendruck aus.Scheint also definitiv ein Tastenkontaktproblem zu sein.
Deshalb geht das Gerät jetzt zurück.
19. Februar 2012
Gutes Gerät
Der Kauf im Internetshop war einfach und die Lieferung war recht zügig.
Ein gutes Gerät, MP3-Dateien werden problemlos wiedergegeben (USB-Stick/SD-Karte). Die BT-Verbindung, zwischen dem Radio und dem Handy wird auch problemlos und schnell hergestellt.Leider muss man sehr laut sprechen, um am anderen Ende der Leitung verstanden zu werden (Mikrofonabstand ca. 35cm).
Leider werden ist es schwer zwischen verschiedenen Liedern zu wechseln, da man die einzelnen Ordner nicht sehen kann. Man kann zwar von Ordner zu Ordner springen, allerdings ist dies etwas unübersichtlich. Die Lenkradfernbedienung ist ein gutes Extra, aber der Kunststoff knarzt etwas. Für den Kaufpreis, aber hinnehmbar. Die Tasten unter dem Display sind leider etas klein und zu schwer ablesbar. Leider wurde kein Kabel mitgeliefert.
6. Januar 2012