Rated 4,2 out of 5 by 56
reviewers.
Rated 5 out of 5 by renpe10 gute Idee
Das Produkt übertrifft die Erwartungen.
Verbindung zu PC super!
17. Dezember 2010
Rated 1 out of 5 Gute idee mangelhaft ausgeführt
Optisch und funktionell eine tadellose Ausführung. Die Möglichkeit dieses kombigerät an einer Wand oder am Schreibtisch zu befetigen bewogen mich dazu, je ein Gerät für privaten und geschäftlichen Einsatz anzuschaffen. Etwa zwei Wochen funktionierten beide Geräte makellos. Einzig das Einschieben der CF- Karte verlangte etwas Fingerspitzengefühl. Ansonsten werden leicht einzelne der feinen und sehr weichen Pins verbogen. Die anderen drei Kartenschächte sind bedienungsfreundlicher. Das Metallgehäuse verspricht Robustheit, was das Innere aber nicht einhält. "Aussen fix und innen nichts"; ist da treffend. Bereits nach drei Wochen fiel beim Privatgerät die Kartenleseeinheit aus. Da ging nichts mehr. Beim Geschäftsgerät fiel das Kartenerkennen gestern Freitag aus. Bei beiden Geräten funktioniert der 7-fach-Hub aber noch einwandfrei. Schade, dass eine gute Idee schlecht verwirklicht wurde.
25. Februar 2012
Rated 1 out of 5 by Linedancer Multikartenleser + 7-Port USB-Hub Metall
Bin mit dem Teil absolut unzufrieden, das einzige was ordentlich funktioniert, ist das Lesen der Speicherkarten und USB-Sticks.
Beim Anschließen meiner externen Festplatten bekomme ich laufend Fehlermeldungen bzw. werden diese immer wieder getrennt. Ich kann zwar erstmal lesen, will ich aber eine geänderte Datei speichern, wird die benutzte Platte einfach nicht mehr erkannt. Schließe ich sie aber direkt am PC an, läuft alles wunderbar.
Ähnlich verhält es sich mit meinen Druckern. Bei direktem Anschluß am PC läuft alles einwandfrei - über den USB-Port kann ich nichts Drucken - der Drucker ist auf einmal Offline???!!!
9. Februar 2011
Rated 3 out of 5 by ig2810 USB Top, CF-Kartenleser Flop
Das Anschließen ist einfach under der HUB und die Kartenleser werden sofort erkannt. Leider ist die Führung für die CF-Karte so kurz das man bald die ersten Kontakte verbogen hat. wie oft man die Kontakte wieder ausrichten kann, bis die dann ganz ausbrechen kann man sich an einer Hand abzählen. Der SD Kartenleser funktioniert tadellos.
mein Fazit: für alle die den CF-Kartenleser nicht benötigen ist das Gerät absolut zu empfehlen. Dadurch das man das Gerät anschraubt lassen sich USB-Geräte und Speicherkarten mit einer Hand leicht anschließen und wieder abziehen. Wenn man aber gerade den den CF-Kartenleser benötigt wird man bald die Kontakte abbiegen.
19. Februar 2012