Rated 4,7 out of 5 by 21
reviewers.
Rated 3 out of 5 by
DominikW Gut, aber zu langsam
Der Stick kam im schlichten Umschlag, und sah gut aus.
Steckt man ihn einige male in die Hosentasche, oder schibt ihn auf dem Tisch, so bekommt er recht schnell viele kleine Kratzer. Diese fallen bei senkrechter Betrachtung sofort, von der Seite weniger auf.
Entäuschend ist die Schreibgeschwindigkeit. Kopiert man eine 700Mb .iso-Datei, erreicht man etwa die angegebene maximale Schreibgeschwindigkeit. Arbeitet man jedoch mit 5-Mb Bildern oder Musiktiteln, fällt die Schreibgeschwindigkeit rapide (siehe Bild). Sie liegt dann mit 4-7Mb/s weit von 21Mb/s.
Er gehört zu den von den Abmaßen großen Sticks.
3. Januar 2012
Rated 5 out of 5 by Alex1987 gute Leistung
Der Transcend USB-Stick Jetflash 700 3.0 bringt 14,9 GB mit.
Er gehört zu den neueren USB 3.0 USB Sticks und besitzt eine dementsprechende Schreib/Lesegeschwindigkeit. Des Weiteren wird er von USB 2.0 problemlos erkannt.
Es werden zwar nicht die Topwerte vom Sharkoon Flexi-Drive Extreme Duo erreicht, die bei USB 3.0 Anschlüssen bei 128 MB/s liegt, schafft aber bei USB 2.0 20 MB/s. Auch die Lesegeschwindigkeit ist mit 45MB/s gut. Dies mag zwar nicht allzu hoch erscheinen, bedenkt man aber, dass dieser Stick hier bei Conrad gerade mal 19,95€ kostet, ist es ein guter Handel. (Gerade, da der Sharkoon nach wie vor mindestens das Doppelte kostet)
Grund zu meckern bringt allerdings das Gehäuse.
Sieht er zwar vom Weiten gut aus, fühlt er sich in der Hand billig an. Das Gehäuse besteht aus schwarzen Hartplastick, das nicht sehr stabil erscheint.
Die Statusled leuchtet während des Betriebes kontinuierlich. Für den einen mag es ein Vorteil sein, da er/sie sehen möchte, ob der USB Stick angeschlossen ist.
Für den Anderen mag es ein Nachteil sein, da er lieber sehen möchte, ob der USB Stick gerade arbeitet.
Zu USB 3.0-Tests kann ich mich nicht weiter äußern, da ich bis jetzt noch keine Gelegenheit hatte ihn an einem USB 3.0 Anschluss zu testen.
Der Stick mag nicht der schnellste USB 3.0 Stick sein, mir war es aber wichtig ihn bei einer Firma zu bestellen, wo eine Filiale in der Nähe meines Wohnsitzes ist. So habe ich die Möglichkeit bei Mängeln direkt die Filiale aufzusuchen und es persönlich zu klären. Des Weiteren bin ich mit dem Preis-Leistungsverhältnis zufrieden, da er auch nicht zu den langsamen Sticks mit 4MB/s gehört, die Teilweise für gerade mal 4 Euro weniger verkauft werden.
Im Großen und Ganzen kann ich mich positiv für diesen Stick aussprechen und ihn guten Gewissens weiter empfehlen.
17. November 2011
Rated 4 out of 5 by Zoid Mehr USB2 als USB3
Geschwindigkeit:
Der Stick liefert gute Lesegeschwindigkeiten, ist dabei aber eher im Bereich eines schnellen USB2 Sticks. Mit USB3 ist er geringfügig schneller (60MB/s lesen statt 40MB/s), beim Schreiben wird man wohl kaum einen Unterschied merken.
Schreibgeschwindigkeiten sind bei großen Dateien ganz passabel, bei viel Kleinkram brechen sie hingegen ein. Allerdings muss ich zugeben das meine bisherigen Sticks sehr langsam waren, somit bin ich trotzdem recht zufrieden.
Design/Qualität:
Er schaut schick aus und ist relativ klein, allerdings ist die glänzende Oberfläche etwas kratzempfindlich und ich bin mir nicht sicher, wie lange der Deckel durchhalten wird, da er komplett aus Plastik besteht. Manche Sticks haben (innen) gummierte Deckel, deren Verschlussmechanismus sich wohl nicht so schnell abnutzt.
Fazit:
Trotz der kleinen Minuspunkte gibt es von mir 4 Sterne, denn der Stick liefert (zur Zeit des Kaufes) ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.
7. November 2011
Rated 5 out of 5 by Gartengott schneller Zwischenspeicher
Ich nutze den Stick zum Datentransfer zwischen Rechnern, die nicht vernetzt sind.
16 GB sind dafür völlig ausreichend, selbst große Datein,
kleine Datenbanken, CAD Datein, Bücher im Bearbeitungsstatium und große Bilder sind, dank USB3, schnell geladen und auf anderen Rechnern schnell wieder gespeichert.
Unter USB3 kann man zum Teil auch direkt auf dem Stick arbeiten.
3. Dezember 2011