Rated 4,2 out of 5 by 25
reviewers.
Rated 5 out of 5 by ws1967 empfehlenswert
Der Ventilator erfüllt alle Erwartungen - braucht nicht viel Platz, ist nicht laut und die Bedienung ist selbsterklärend.
Was will man von einem Ventilator mehr??
25. September 2012
Rated 4 out of 5 by JausG2 Ein Unbekannter
Ich hatte einen kleinen Tischventilator gesucht - und gefunden; gekauft habe ich zwei dieser Geräte. Von der Bauart her kenne ich in dieser Größe nichts vergleichbares, mir erscheinen diese 30,- € trotzdem etwas viel. Wirklich beurteilen lässt sich das aber erst, wenn man die Haltbarkeit kennt, deswegen nur (vorläufige) 3 Sterne für Preis/Leistung.
Geliefert wird der Ventilator gebrauchsfertig: auspacken, Netzteil anstecken, fertig. Optisch sagt mir der Ventilator zu, allgemein und von der Verarbeitung her - volle Punkte. Für die Bedienung gibt es ebenfalls alle Sterne: ein Knopf für an/aus, einer für die 3 Leistungsstufen und einer für die Zirkulation, das geht auch ohne Handbuch.
Im Standby konnte ich keinen Stromverbrauch messen, bei Volllast wurden mir 9 Watt angezeigt, also ein durchaus sparsames Gerät. Die Luftmenge ist in Stufe 1 für den Schreibtisch völlig ausreichend, Stufe 2 steigert den Luftstrom und in Stufe 3 geht dann richtig was los. Ich hätte das dem kleinen Kerl so nicht zugetraut.
Geräusche sind natürlich subjektiv, ich würde diese Geräte als etwas gewöhnungsbedürftig bezeichnen. In Stufe 1 hat der Klang etwas Nähmaschinenartiges, in Stufe 2 ist es eine Mischung aus Motor- (der Nähmaschine) und Strömungsgeräuschen, in Stufe 3 überwiegen die Strömungsgeräusche. Als störend kann ich die Betriebsgeräusche aber nicht bezeichnen, vielleicht läuft sich da auch noch etwas ein (?).
Beide Geräte sind, soweit man das mit seinen Sinnesorganen erfassen kann, völlig identisch. Ich hoffe, dass das ein gutes Zeichen für die Qualität ist :-)
Vom ersten Eindruck her dürfen diese Geräte bleiben, sie bekommen von mir ein Gesamt-Gut und auch eine Empfehlung.
13. Juni 2012
Rated 5 out of 5 by Erzengel64 Mini-Säulen-Ventilator
Ich bin sehr zufrieden. Der Mini-Säulenventilator erfüllt meine Erwartungen voll.
Er ist relativ leise, auf Stufe 1 ist er gar nicht zu hören, erfüllt aber dennoch seine Funktion zur Genüge.
Vom Design her hätte ich mir ne größere Farbauswahl gewünscht. Neben einem weissen oder helleren PC bzw. Monitor fällt der schwarze Turm doch schon auf. Schwarz ist schließlich nicht die Standard-Farbe eines PCs oder Monitors.
Aber alles in allem ist es doch ein gelungenes Gerät, welches seinen Zweck als Schreibtisch-Ventilator voll und ganz erfüllt.
3. August 2012
Rated 4 out of 5 by easycat Platzsparend und luftig
Ist sehr platzsparend und bringt ordentlich frischen Wind. Steht auf meinem Nachttisch damit ich nachts ein wenig Abkühlung bekomme (mit Oszillation) und erfüllt damit meine Erwartungen. In meinem Büro steht er auf meinem überfüllten Schreibtisch neben dem PC und auch hier werden meine Erwartungen erfüllt, da die Papiere nicht vom Tisch geweht werden (ohne Oszillation). Gut das er 3 Stufen hat.
Leider ist er verhältnismäßig laut, würde ihn aber trotzdem weiterempfehlen.
Mit Design und Bedienfrundlichkeit bin ich durchaus zufrieden.
11. Juli 2012