Rated 3,3 out of 5 by 3
reviewers.
Rated 5 out of 5 by Leopard2 MINI-SÄULENLUFTREINIGER HA-010E
Kompakter, leistungsfähiger Luftreiniger, der bereits nach 1 Stunde Betrieb deutlich Wirkung zeigt.
Produktbeschreibung ist allerdings NICHT korrekt:
- "Nur" 2 Schaltstufen - Niedrig und Hoch
- Keine Anzeige zwecks Filterreinigung
(Gut wäre es auch noch zu erfahren wieviel Strom das Gerät in der niedrigen Stufe verbraucht.)
Ansonsten bin ich völlig zufrieden mit dem Gerät und kann es nur empfehlen.
Die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität und auch die eigene Gesundheit sollten einem den Preis und den Strom wert sein.
5. Januar 2011
Rated 1 out of 5 by Fernsehmann Luft Reiniger
Das Gerät bringt leider nichts ! Macht nur viel krach und hat auf 3 Stunden nichts gebracht ! Von daher habe ich das Gerät zurück geschickt .
28. März 2011
Rated 4 out of 5 by KapitänHook Tut was er Sagt
Ich habe den Luftfilter gekauft weil Ich Probleme mit Staub in meinem Zimmer hatte. Um zu meinem Zimmer zu gelangen muss man durch einen Staubigen Dachboden gehen. Vermutlich wurde dadurch soviel Staub ins Zimmer getragen. Wenn ich das Zimmer komplet gereinigt habe hatte ich zwei Tage später wieder überall eine kleine Staubschicht drauf. Eine derart hohe Staubbelastung ist selbstverständlich nicht gut für die Gesundheit (von Kehlkopfentzündung bis Kehlkopfkrebs aber vor allem einfach unbehagen)
Mein Zimmer hat ungefähr 13m² und eine Deckenhähe von 2.20m.
Es handelt sich bei diesem Gerät in erster Linie um einen Ventilator mit integriertem Filter.. Stellt an Ihn geschickt ist es möglich in einem so kleinen Zimmer eine leicht kaum spürbare Luftzirkulation zu erreichen. Ich habe den Staubfilter mehrere Tage Laufen lassen und dabei eine erhebliche Verbesserung der Luft in meinem Zimmer festgestellt. Dies betrifft sowohl mein allgemeines Wohlbefinden als auch alle sichtbare Staubteilchen in der Luft.
Die Hauptaufgabe erfüllt dieser Staubfilter also gut. Zusätzlich dazu ist er eben auch ein Ventilator der im Warmen Sommer etwas Erleichterung verschaffen kann, Wie gut die Leistung für Pollen Allergiker ist, kann ich nicht beurteilen.
Das Design gefällt mir ganz gut, Zusätzlih ist der Luftfilter nicht zu schwer und Sperrig. Man kann Ihn locker auf oder unter einen Tisch stellen.
Der auf der Packung angepriesene Flüstermodus ist vollkommener Unsinn. Es gibt einen Schalter mit dem man den Ventilator eine Stufe langsamer und damit auch leiser stellen kann. Der Ventilator ist dennoch deutlich hörbar und schlicht zu laut zum schlafen. Nachts wird der Ventilator ausgestellt.
Alles in allem erfüllt der Filter seine Aufgabe und die Erwartungen die man in diesem Preissegment haben kann. Ich kann Ihn deshalb durchaus empfehlen.
1. August 2012