Rated 4,8 out of 5 by 4
reviewers.
Rated 5 out of 5 by Heimwerker Sehr gute TL
Normalerweise haben Taschenlampen eine zylindrische Form. Diese kubische Form war früher viel häufiger, wird aber immer seltener - LEIDER!
Sie besitzt viele Vorteile, die sich wenig aufregend anhören, aber im Gebrauch dann jedes Mal von neuem Erfreuen:
Das fängt schon beim Anfassen an. Solche Lampen liegen einfach gut in der Hand - besser als die runden mMn.
Der Ein/Aus-Schalter hat auch einen Tastknopf - damit ist kurzzeitiges Leuchten, ohne den Schalter bewegen zu müssen, gut möglich (die althergebrachten Modelle quaderförmiger TLs hatten diesen Taster meistens auf der Oberseite des Gehäuses - das empfinde ich als etwas praktischer, da man den Taster mit dem Zeigefinger betätigen kann, und nicht den Daumen braucht.
Sie steht von alleine aufrecht, während das Licht waagerecht abgestrahlt wird (machen sie das mal mit einer Stab-TL...). Genau das braucht man in 90% der Fälle, wenn man beide Hände braucht.
Sie rollt nicht weg.
Die Lampe hat auch einen Bügel, der in verschiedenen Schräglagen einrastet (zumindest mein Modell, das ich jetzt schon seit 3/2010 habe). D.h. man kann sie damit geneigt aufstellen, sodaß der Lichtstrahl in verschiedenen Winkeln schräg nach oben leuchtet.
Der Bügel hat in seiner Mitte eine Einkerbung.
Damit kann man die Lampe auf ein Schlüsselbrett hängen und sie verrutscht nicht, da die Kerbe sie zentriert.
Auch kann man, dank Bügel, die Lampe an der Brusttasche einer Jacke mitknöpfen und sie leuchtet dann geradeaus, während man beide Hände frei hat.
Solche Lampen liegen mMn hervorragend in der Hand.
Leuchtstärke ist für den Hausgerauch allemal ausreichend.
Batterieverbrauch nicht der Rede wert.
Lampenlicht eher kalt und daher sehr gute, tageslichtähnliche Farbwiedergabe.
Mit Ausnahme von 1000 Lux-Leuchten, deren Leuchtkraft im Freien für weite Distanzen genial ist, finde ich diese Lampe für den normalen Anwendungsfall, das Beste, das am Markt ist.
24. September 2012
Rated 5 out of 5 by wolrom Alles klar
Sehr gute Taschenlampe, hohe Leuchtkraft! Genial die Möglichkeit zwei Arten von Batterien zu verwenden. Und für meine Enkel ist die rote Abdeckung des Strahlers der absolute Knüller.
12. Mai 2011
Rated 4 out of 5 by kuko LED-Flachleuchte
Diese LED Leuchte erfüllt meine Erwartungen. Sie ist heller und die Batterie hält länger.
Leider ist das Umstecken des Rotfilterskeine so gute Lösung.
14. Februar 2013
Rated 5 out of 5 by wolrom Prima
Für diesen Preis eine sehr gute Taschenlampe. Toll auch die Lösung mit den zwei verschiedenen Batteriearten (Block und einzelne B.)
14. Juni 2011