Rated 3,3 out of 5 by 12
reviewers.
Rated 3 out of 5 by UJ1966 Gartensteckdose Stein
Bin gerade dabei meinen Garten umzugestalten und brauchte noch eine Steckdose. Die Beschreibung der Gartensteckdose klang gut, der Preis war auch OK und somit habe ich bestellt. Lieferung war wie immer schnell da. Was kam, war, entschuldigt wenn ich so direkt bin, ein ziemlich großer haufen Gips oder so was ähnliches auf den vereinzelt schware punkte und Striche zusehen sind, sollte wohlt die Marmorierung werden. Die Spalten an der Tür sind auch nicht von schlechten Eltern, das hätte man zum gleichen Preis auch etwas feinergestalten können. Ich werde mir jetzt noch ne Dose Granitfarbspray holen und mal versuchen das Teil etwas ansehnlicher zu gestalten. Das Gute zum Schluss: Die Steckdosen funktionieren
16. August 2012
Rated 4 out of 5 by BigDee Tut ihren Zweck
Ich brauchte eine Steckdose im Garten für einen Springbrunnen mit extra Beleuchtung. Die lange Zuleitung ist schon recht praktisch.
Das Steindesign fällt auch nicht weiter auf im Garten. Leider geht es im Inneren recht beengt zu, so dass wirklich nur Stecker in die Dose passen. Eine Zeitschaltuhr oder wie von mir gewünscht ein Funkschalter zusätzlich zu stecken geht nicht.
31. Mai 2011
Rated 2 out of 5 by Peter570 günstig zweckmäßig "billig"
(+) sehr nützlich, 10m Zuleitung auf 4 spritzwassergeschützte Dosen sind ein schöner Helfer bei der Außenelektrifizierung.
(-) der "Stein" ist ein unförmiger, stark nach Weichmachern riechender (stinkender!) Kunststoffklumpen mit Spaltmaßen der "Tür", wo man eine Mütze durchwerfen kann - Eine Verwechselung mit einem echten Stein ist nicht möglich. Mag der Geruch im Außenbereich egal sein und vielleicht verfliegen, ich werde das Teil wohl dunkelgrün antstreichen und unter einem Busch verstecken.
23. September 2010
Rated 1 out of 5 by fwbo STEINSTECKDOSE 4FACH - dreifach Mangelhaft
Stecker halten richt richtig, ständig ist die Stromversorgung unterbrochen - funktioniert zwar jetzt, aber wehe, einer bewegt diesen "Stein"....
14. Dezember 2010