Rated 3,8 out of 5 by 6
reviewers.
Rated 4 out of 5 by Junix Studium der Betriebsanleitung nötig
Besuch des Conrad Technikers war nötig bei der Installation.
Ein Umstecken der Bridge brachte ein Verhalten, welches dem gewünschten Verhalten am Nächsten kommt
Trotzdem ist es nicht möglich, nach Abschalten des Lichtes über den Dimmer, das Licht über den Dimmer wieder anzuschalten.
Achtung: Starkes Magnetfeld. Hinweise aus Betriebsanleitung zum Mindestabstand von mehreren Dimmern beachten, da sich diese sonst gegenseitig beim Schalten wegen dem Magnetfeld tatsächlich beeinflussen.
Sowohl Hinweise bzgl. des Mindestabstandes von Dimmern zueinander als auch der Steckbrücke finden sich in der Betriebsanleitung, wenngleich das Verhalten nicht immer plausibel war.
14. Dezember 2010
Rated 4 out of 5 by gyro Vielkönner
Problemlose Installation, steuere den Dimmer über einen Wandsender S4A an.
War positiv überrascht von den Timerfunktionen, die in der Produktbeschreibung auf der Conrad-Seite gar nicht erwähnt wurden.
Nachteilig das Design, hier der Zugang zur Gerätesicherung.
Um die Sicherung im Bedarfsfall zu ersetzen, muss leider das Gerät abmontiert werden, damit man von der Rückseite die 4 Gehäuseschrauben (Mini-Torx mit beigelegtem Schlüssel - ja wo hab ich den bloss wieder hin;-) lösen kann. Da wäre ein einfacher, frontseitiger Sicherungswechsel wünschenswert.
Ebenso wünschenswert: Die Steckbrücken für die Einschaltzustände sollten als Schiebeschalter ebenso von aussen zugänglich sein.
Ach ja, eines der wenigen Geräte, bei denen man die Bedienungsanleitung wirklich lesen sollte!
16. Januar 2013
Rated 2 out of 5 by Koala887 Gute Idee, aber schlechte Qualität
1. Bei der angegebenen Nennleistung brennt der Dimmer nach einiger Zeit durch!
2. Wenn der Dimmer erwärmt wird (über 30°) , wird das Licht langsam dunkler bis es völlig aus geht.
Dieses Problem kann man durch austauschen eines Widerstandes beheben.
3. Der Dimmer dimmt nicht stufenlos. Bei langsamen dimmen sind die einzelnen Dimmstufen deutlich zu sehen.
21. Juni 2010
Rated 4 out of 5 by Welo Funkdimmer FS20 DI22-3
Ich betreibe das Gerät im Verbund mit 6 Weiteren FS20 Empfangskomponenten. Angesteuert wird die Anlage von einem 10/20 Kanal Handsender und einer TC6 Funk-Sensortaste.
Die Installation ist für Laien durchzuführen erfordert jedoch etwas Grundkenntnisse über Elektroinstallation. Speziell bei der DI22 Komponente rate ich einen Elektrofachmann hinzuzuziehen da dieses Gerät 'fest' verdrahtet wird. Ansonsten sollte auf Funk-Zwischenstecker zurückgegriffen werden die ebenfalls im Conrad-Sortiment in allen Ausführungen angeboten werden. Zur Programmierung von mehreren FS20 Komponenten empfehle ich den FS20 IRP USB-Infrarot-Programmer. Mit diesem können sämtliche Schalt - Dimm - und Verzögerungsvorgänge bequem am PC eingegeben werden.
Als gelernter Elektroinstallateur kann ich die Anlage mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Es gibt mit Sicherheit besseres aber nicht zu diesem Preis. Außerdem kann man die Geräte auch in Mietwohnungen ohne größeren Aufwand ein - und ausbauen. Die Funkreichweite ist in meinem 30qm Wohnzimmer voll ausreichend.
4. Mai 2010