Conrad Mini-Überwachungskamera mit DVR Auflösung Video: 720 x 480 Pixel, Bild: 1280 x 1024 Pixel
3,6
5
7
7
Gute Kamera
Die Kamera ist schön kompakt und von außen gar nicht sofort als solche zu erkennen. Die Videoqualität durchaus brauchbar, der Ton ist akzeptabel. Die Kamera und das Aufzeichnungsgerät und das für den Preis ist noch ganz OK.
21. Mai 2012
Super Verpackung!
Zur Kamera selbst wurde ja bereits vieles gesagt, für den Preis und den Aufbau der Kamera selbst sind die Ergebnisse bei Helligkeit sehr gut, Videos etwas besser als Fotos.
Besonders fasziniert war ich jedoch von der Verpackung! Ein Kleinod in Design, Stabilität und Funktionalität. Versandfreundliches Format, sehr stabil, einer Truhe ähnlich, mit einem magnetischen Verschluss, so sollten viel mehr Kleinteile verpackt und versendet werden! Auch zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung trägt dieses Format vieles bei, lässt es sich doch besser verstauen (und bei Bedarf sogar stapeln) als Blisterverpackungen oder Tütchen, die in Tüten oder Blistern verpackt sind. Ich würde jederzeit wieder ein Produnkt in dieser Verpackung erwerben, schon um der Verpackung willen.
25. Januar 2012
unauffällig, aber Bildqualität nur Mittelmaß
Die Videoqualität der Kamera ist nur bei guter Helligkeit akzeptabel. Wenn es dunkler wird, schaltet die Kamera automatisch die fps (Bilder pro Sekunde) runter, so daß es arg ruckelt. Wenn man sich den Film dann mal in Einzelbild-Betrachtung anschaut, kommt man nur noch auf ca. 5 Bilder pro Sekunde. Aber bei dem kleinen Objektiv ist hier auch nicht wirklich mehr zu erwarten gewesen.
Leider kann man die Qualität auch nicht einstellen, nach dem Motto "lieber etwas dunklere Filme, aber dafür schnelle Bildfolge". Bei anderen Kameras kann man z.B. wählen zwischen höherer Auflösung bei 15 fps oder geringer Auflösung bei 30 fps.
Positiv:
+ unauffällig, es leuchtet keine LED während der Filmaufnahme.
+ gute Akku-Laufzeit
+ wenn die Kamera bei leerem Akku die Aufnahme beendet, ist der Film ordnungsgemäß abgeschlossen und das AVI nicht defekt
Negativ:
- schlechte Qualität / geringe FPS bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Datum wird immer eingeblendet, läßt sich nicht abschalten
- wenn man zum Beenden der Filmaufnahme den falschen Knopf drückt, dann ist die Datei unbrauchbar.
Fazit: zu dem Preis ein nettes Spielzeug, aber mehr nicht.
12. Januar 2012
Mini DVR Überwachungskamera
Problem: man hat keine Möglichkeit, exakt zu sehen was man aufnimmt. Sehr ungenau, Reaktion des Gerätes auf die Bedienknöpfe erfolgt nicht immer. Hat man nun ein Photo gamacht oder nicht? Keine direkte Kontrolle möglich...
4. Januar 2012