Rated 3,6 out of 5 by 11
reviewers.
Rated 4 out of 5 by Elektribus Laserpointer grün
Alles in Allem ein cooles Gerät.
Das Teil ist viel grösser als ich erwartet hatte (Datenblatt nicht gelesen), somit jedoch auch die Freude daran! Der Punkt ist trotz der "<1mW-Drosselung" scharf und gut sichtbar.
Einen Monat nach dem ersten Betrieb jedoch, begann bei meinem plötzlich der Tastschalter zu spinnen! Offenbar ist dieser von ziemlich schlechter Qualität, jetzt hat er jedenfalls einen ordentlichen Wackelkontakt und benötigt ab und zu einen Tag Pause! Den Laser strahlen zu lassen wird immer mehr zum Geschicklichkeitsspiel...
11. Juli 2012
Rated 3 out of 5 by Elektribus Laserpointer grün (2)
Zweite Bewertung meinerseits:
Seit meiner ersten Bewertung vor nicht allzu langer Zeit muss ich ergänzen, dass der Gerät nun gar nicht mehr funktioniert!
Das ist schlecht!
23. Juli 2012
Rated 3 out of 5 by Freddi Laserpointer
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit.....habe mir hiermit auch schließlich etwas Mühe gemacht ,um Euch zu helfen.
°.°
Als ich den Laserpointer erhalten habe war ich zunächst sehr zufrieden:Der Laser hält ,was die Produktbeschreibung verspricht:ein enorm heller ,grüner Strahl,sehr gut sichtbarer Punkt(auch wenn es hell ist),Helligkeit mit einem "roten" 5mw Laser vergleichbar.
Der Strahl war auch sehr gut fokusiert,aus einer Entfernung von ca. 40 m habe ich ein Blatt Papier angestrahlt und der (Licht-)Punkt hatte selbst dann noch einen Durchmesser von ca. 3-5 mm .
DANN folgte allerdings eine bittere Enttäuschung:Nach ca. einer Woche war wohl eine Linse verrückt,und der Punkt wurde nicht mehr richtig fokusiert->Der Lichtpunkt des lasers hatte ,wenn man eine 4m entfernte Wand anleuchtete eine immense Größe( ca. 10cm Durchmesser,vorher ca. 2-3mm)!!!
Zu erwähnen ist noch,dass ich den Laser immer sorgfältig verpackt hatte,und er nie hingefallen war , weshalb die Verschiebung der Linse(Das war höchst wahrscheinlich die Ursache s.o.) bis heute unerklärlich ist ......
Habe dann den Laser reklamiert........und einen neuen bekommen. Toll!!! Schnelle Lieferung , Laser super...
3 Wochen später......wieder kaputt.....gleiche Ursache wie letztes Mal......seltsam.Wie das möglich ist frage ich mich noch immer.....ist wahrscheinlich ein Produktionsfehler.
Kann der Laser nicht empfehlen.Kurzes Vergnügen.....
Kauft euch lieber einen vernünftigen "roten" Laser.Die sind noch nie plötzlich ohne Ursache kaputt gegangen.
Bewertung Qualtiät: 2 von 10
Benutzerfreundlichkeit(bis es kaputt ist) 8 von 10
Preis-Leistung 1 von 10
(10 =sehrgut 1=unauswertbar)
lg
Freddi
26. Januar 2010
Rated 5 out of 5 by friedel44 Laserpointer grün mit grosser Reichweite
Das Produkt erfüllt alle Angebotsmerkmale. Das Preis-/ Leistungsverhältnis stimmt. Die Lieferung erfolgte prombt. Ich bin hoch zufrieden.
5. Januar 2011