LASERPOINTER ROT, 5 IN 1
3,3
5
6
6
Laserpointer 5 in 1
Nettes Spielzeug mit den verschiedenen Leuchtzeichen. Leider ist die Leuchtkraft, selbst bei abgedämpftem Tageslicht zu schwach.
16. März 2012
Nicht ganz was man will
Ich habe 2 dieser Laserpointer - stifte und bei beiden sind es im Wesentlichen die selben Mängel, bzw. die selben Nachteile, die mich hindern, das Produkt weiter zu empfehlen. Als erstes jedoch: Der Stift schreibt und der Laserpointer leuchtet. Aber: Die Leuchtleistung ist gerade bei Tageslicht und hier vorallem bei allen anderen Symbolen außer dem Punkt (aber auch der ist schon allein nicht besonders intensiv) nicht besonders stark. Bei einem Abstand von 5m ist bei Tageslicht bis auf den Punkt nichts groß zu erkennen. Zweites Manko ist der Tastknopf zur Betätigung des Lasers. Den ersten Batteriesatz habe ich verloren, da dieser Schalter auf Grund seiner "Erhabenheit", sprich auf Grund seines Hervorstehens beim nicht albsolut korrekten Einlegen des Stiftes in das Etui gedrückt sein kann und damit der Stift im Etui leuchtete und beim nächsten Einsatz die Batterien leer waren. Mein Sohn hat mir darauhin seinen Laserpointer ( Conrad 574863 - 62) vermacht und damit bin ich jetzt zu frieden. Mehr als einen Punkt brauch man an der Tafel eigentlich nicht, aber der sollte schon hell sein.
5. Januar 2012
Laserpointer Rot, 5 In 1
Ein tolles Gerät, dass man für Präsentationen schnell und unkompliziert benutzen kann und auf Grund der verschiedenen Symbolen/Bildern kann man diese dann auch etwas auflockern.
(Natürlich macht es auch riesig Spaß, damit mit der Katze zu spielen - die natürlich immer den roten Punkt fangen will!!)
22. November 2011
Laserpointer
Liegt gut in der Hand. Als Kugelschreiber gut zu gebrauchen allerdings zum eigentlichen Zweck wenig geeignet.
Der Laser ist sehr schwach und der Punkt bzw. das Symbol welches gewählt wurde nur schwach bis gar nicht zu erkennen.
7. August 2011