Mario Kart Wii (inkl. Wii Wheel - Lenkrad)
Highlights & Details
- Wii Klassiker Mario Kart Rennspiel
- Inkl. Lenkrad
Beschreibung
Die nächste "Mario Kart"-Generation bahnt sich einen Weg auf die Wii! Neue Strecken, neue Rennfahrer (einschließlich Miis), neue Fahrzeuge und 12-Spieler-Rennen über die Nintendo Wi-Fi Connection charakterisieren das ultimative Mario-Rennerlebnis! "Mario Kart Wii" enthält jede Menge neue Ergänzungen, und auch an Details wird nicht gespart. Alle beliebten Features der Mario Kart-Serie sind ebenfalls vorhanden, zum Beispiel klassische Strecken, Cup-Modi, Wettkämpfe, Geschwindigkeitsschübe und Geistdaten. "Mario Kart Wii" ist kein Update – es ist der Durchbruch!
Mario rast online
Ähnlich wie bei "Mario Kart DS" können Sie die Vorteile der Nintendo Wi-Fi Connection voll ausschöpfen. Sie können in Online-Rennen gegen bis zu 11 Spieler aus der ganzen Welt oder gegen Ihre Freunde antreten. Sie können Räume für Ihre Freunde einrichten und sich über Text-Chat unterhalten, während Sie auf andere Rennfahrer warten. Mit der Online-Funktion von "Mario Kart Wii" können Sie auch einem bereits begonnenen Rennen eines Freundes beitreten und es sich ansehen, bis das nächste startet.
Wenn Sie nicht gerade volles Rohr der Ziellinie entgegenrasen, können Sie im Mario Kart-Kanal nachschauen, wie Sie im Vergleich mit anderen Rennfahrern abschneiden. Hier werden Ihre besten Streckenzeiten mit denen anderer Spieler auf der ganzen Welt verglichen. Es wird auch angezeigt, welche Charaktere und Steuermethoden zur Verzeichnung dieser Zeiten verwendet wurden. War jemand schneller als Sie? Im Mario Kart-Kanal können Sie die Geistdaten anderer Spieler auf Ihre Wii-Konsole herunterladen und gegen die Besten fahren!
Neue Fahrzeuge
Der Mario Kart-Franchise wurde außerdem ein neuer Fahrzeugtyp hinzugefügt: Bikes! Bikes haben zwar weniger Räder als Karts, verfügen dafür aber über andere Vorteile: Auf einem Bike können Sie auf dem Hinterrad fahren, was ein Plus an Schnelligkeit bedeutet. Allerdings können Ihnen dabei andere Rennfahrer und Umgebungseffekte gefährlich werden. Mit Bikes und Karts können Sie sich außerdem über bestimmte Boost-Rampen in die Luft befördern lassen. Wenn Sie sich in der Luft befinden, können Sie Spezialtricks ausführen, um beim Aufkommen auf den Boden einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten.
All die neuen Bikes und coolen Karts werden nicht nur über neue Rennstrecken donnern - es gibt auch Retro-Strecken! Sie können auf neuen Rennstrecken wie Pilz-Cañon und Wario-Minen oder auf alten, beliebten wie Sorbet-Land, Waluigi-Arena, Peach Beach und 13 anderen fahren. Wie ist auf diesen Retro-Strecken eine Fahrt auf dem Bike im Vergleich zu einer Fahrt im Kart? Das finden Sie am besten heraus, indem Sie sie ausprobieren.
Ein neuer Fahrer
Seit langem zählen Sie im Pilzkönigreich zu den besten Rennfahrern, aber jetzt ist ein neuer Fahrer in der Stadt: Ihr Mii! Setzen Sie Ihr Mii hinter das Steuer und fahren Sie mit allen Teilnehmern um die Wette! Für diejenigen, die komplett in das Spiel eintauchen möchten, wird "Mario Kart Wii" mit dem Wii Wheel geliefert, das die Form eines normalen Lenkrads hat. Sie müssen lediglich die Wii-Fernbedienung in das Wii Wheel stecken, und schon kann es! losgehen! Neben der Wii-Fernbedienung können Sie auch Wii-Fernbedienung und Nunchuk zusammen verwenden oder einen GameCube Controller nutzen, um die engen Kurven und Herausforderungen in "Mario Kart Wii" zu meistern.
Ein neues Rennerlebnis ist da! Die Welt wartet auf Sie. Ganz gleich, ob Sie sich hinter das Steuer setzen, um online zu gehen, alleine zu fahren oder bei sich zu Hause gegen bis zu drei Freunde anzutreten: "Mario Kart Wii" wird eine einzigartige Erfahrung bieten!
- Spielen Sie über die Nintendo Wi-Fi Connection gegen bis zu 11 Spieler, laden Sie Geistdaten herunter, teilen Sie Geistdaten mit Freunden und fahren Sie gegen sie. Außerdem können Sie im Mario Kart-Kanal an von Nintendo organisierten Veranstaltungen teilnehmen.
- Führen Sie Spezialtricks aus, um mit den neuen Motorrädern und getunten Karts gewaltige Geschwindigkeitsschübe zu erzielen. ""Mario Kart Wii"" bietet Ihnen so viele Möglichkeiten wie noch nie.
- Fahren Sie als Ihr Mii! Ergreifen Sie das Wii Wheel und brausen Sie als Ihr Lieblings-Mii über die neuen und die Retro-Strecken. So können Sie wie nie zuvor in das Spielgeschehen eintauchen!
Lieferumfang
- Spiel
- Lenkrad.
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Technische Daten
| Passend für | Nintendo Wii |
|---|---|
| USK | 0 |
Kunden suchen auch nach:
Nintendo;2123040;Mario Kart Wii (inkl. Wii Wheel - Lenkrad)