Fifa 11 für Wii
Highlights & Details
- Fifa 11 bringt das Fussballerlebnis ins Wohnzimmer
- Realitätstreue Spieler und sensationelle Grafik
- Ein Muss für jeden Fussballbegeisterten Gamer
Beschreibung
Mit zwei Weltpremieren wartet FIFA 11 auf: Im neuen "Be A Goalkeeper"-Modus denkt und handelt man als Mann zwischen den Pfosten, und es wird erstmals in einem Videospiel möglich sein, online 11 gegen 11 zu spielen, wobei sämtliche 22 Spieler benutzergesteuert sind. Somit kann man mit Freunden als echtes Team auftreten, seine Lieblingsposition besetzen oder eine ganz andere ausprobieren. FIFA 11 definiert Spielerauthentizität für PlayStation 3 und Xbox 360 neu – ob am Ball oder nicht – für jeden Spieler und jede Position. Das neue Feature Personality+ berücksichtigt neben den Standardattributen auch individuelle Fähigkeiten und ermöglicht es, jeden Spieler mittels seiner Physis und Spielanlagen klar unterscheiden zu können.
Personality+ arbeitet die Unterschiede einzelner Fußballer mithilfe einer Datenbank heraus, die deren Fähigkeiten‐Sets mittels 36 Attributen und 57 Eigenschaften evaluiert und adaptiert. Die EA SPORTS FIFA‐Serie greiftdabei auf ein Netzwerk von 1.700 Scouts, Redakteuren und anderen Experten aus aller Welt zurück, um jeden Spieler individuell zu bewerten. Personality+ wird im gesamten Spiel zu erkennen sein. Die Spielerelite kann nun ihre Weltklassefähigkeiten zeigen. Kaka von Real Madrid wird kreative Pässe zaubern, Barcelonas Andres Iniesta wird den Ball bei seinen Dribblings durch die Verteidigungsreihen noch enger führen, selbst im intensiven Zweikampf mit dem Gegner. Manchester Uniteds Wayne Rooney wiederum wird seine Kraft nutzen, um Verteidiger auf Distanz zu halten und aus vollem Lauf Torschüsse abzugeben. Spitzenverteidiger wie Giorgio Chiellini von Juventus Turin werden die Aktionen der gegnerischen Offensivspieler antizipieren und entsprechend reagieren, um in Ballbesitz zu gelangen.
Anhand neuer Körpertypen und Spielermodelle werden die Spieler noch realistischer dargestellt. Auch die Torhüter profitieren von Personality+. Die reale Persönlichkeit des Torwarts bestimmt dessen Spielstil und seine Fähigkeiten im Strafraum. Die Sprungkraft legt fest, ob ein Torhüter auch kritische Bälle erreicht, während Reflexe die Reaktionszeit bestimmen. So wird ein Weltklassetorhüter wie Petr Cech von Chelsea seine gesamte Bandbreite zeigen können. Basierend auf dem preisgekrönten Gameplay, das FIFA 10 ganze 50 Sportspieldes‐Jahres‐Auszeichnungen eingebracht hat, führt FIFA 11 das neue "Pro Passing" ein. Dabei hängt die Passgenauigkeit vom Können des Gamers am Controller, den Fähigkeiten des Spielers selbst, der Situation und dem Druck auf dem Feld ab. Das ergibt im Ganzen ein enorm bereicherndes Passsystem.
Dank einer Reihe neuer Tools können FIFA 11‐Fans ihr Spiel ganz neu und für sie individuell sinnvoll gestalten. Das Audio‐Tool lässt Spieler beispielsweise eigene Fangesänge importieren und diese beliebigen Teams und Ligen zuweisen. So kann man eigene Vereinshymnen für die Heimmannschaft einbinden, die während der Spielervorstellung, in der Halbzeitpause und nach Toren erklingen. Selbst der eigene Name kann von den Tribünen in Old Trafford oder San Siro widerhallen, wenn man individuelle Gesänge für den Virtual Pro erstellt. Eigene Musikstücke können ebenfalls ins Spiel importiert werden.
- Neues Tricksystem: Mit der eingängigen Steuerung und dem einfach zu handhabenden Tricksystem hat man direkte Kontrolle über seine Stars. So lassen sich auch die unglaublichsten Moves – Rainbow Flicks, 360‐Grad‐Spins, Scorpion Kicks und mehr – relativ leicht realisieren.
- Ab auf die Straße: Eingekleidet in Streetwear geht es für die Spieler in 5‐gegen‐5‐Street‐Spiele. Die Regeln lassen sich für jede Partie anpassen, um seine Fähigkeiten auszutesten. Die Herausforderung wird durch die unterschiedlichen Arten von Toren noch erhöht, dazu gehören hohe Netze und Mininetze.
- Außergewöhnliche Spielorte: In den angesagtesten Spielorten dieser Welt trifft man auf seine Rivalen, sei es in Brasilien, London oder auf Frankreichs Straßen. Der Soundtrack erweckt dabei die jeweilige Kultur zum Leben und bereitet dem Spiel ein würdige Bühne. Zum ersten Mal geht es auf Wii auch in die Halle.
- Spiel mit der Mauer: Man kann die Umgebung zu seinem Vorteil nutzen. Die Mauer kann man hochrennen, um Verteidiger zu überwinden oder nutzen, um Mitspieler über Bande anzuspielen. Indirekte Schüsse, um den Torwart entscheidend zu verladen, sind ebenfalls möglich.
- Nutzergesteuerter Torjubel – Nach jedem Treffer kann man mit dem Torschützen jubeln. Neue Torjubel lassen sich freischalten.
- Mit seinen Helden spielen – Jeder Spieler hat seinen Spielstil mit einzigartigen Fähigkeiten, die ihresgleichen suchen.
- Ab aufs Feld: Im herkömmlichen 11‐gegen‐11‐Spiels stehen über 500 lizenzierte Mannschaften aus mehr als 30 Ligen zur Auswahl, und auch die realen Trikots und echten Stadien.
- Power‐Ups im Street‐Modus: Im Spiel gilt es, seine Kraft‐Anzeige aufzuladen, um dann in den entscheidenden Momenten Spiel‐Boosts einzusetzen. Dabei hat man die Wahl zwischen Power‐Schüssen, Schockwellen, Schulterremplern, "Groß gegen Klein" und mehr. Um einen authentischeren Street‐Fußball zu spielen, kann man sie auch deaktivieren.
- Turnier‐Modus: In diversen Offline‐Turnieren stellt man sein Können auf die Probe. Egal, ob man mit seinen Freunden in einem Team spielt, oder gegen sie.
- 2v2 Online‐Spiel: Gemeinsam mit einem Freund geht es online gegen zwei Kontrahenten. Und gemeinsam geht es auch darum, die Spitze der internationalen Bestenliste zu erreichen.
- Weg zum Ruhm: Als Vereinsmanager muss man strategische Entscheidungen treffen. Wenn man das gesetzte Ziel erreicht, wirkt sich das positiv auf die Mannschaftsleistung aus. Wird es verfehlt, geht es mit den Werten bergab.
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Technische Daten
| Passend für | Nintendo Wii |
|---|---|
| USK | 0 |
Kunden suchen auch nach:
EA Games;EAD04107571;Fifa 11