Rated 4,3 out of 5 by 22
reviewers.
Rated 1 out of 5 by befe Unbrauchbar …
Funktioniert nicht mit meinem Gigaset SL780, kann keine Anrufe tätigen damit, nur entgegennehmen. Anleitung ist nur rudimentär, schon beim Auspacken hat die Mikrofonhalterung gewackelt … Produkt unbraucbar, schade ums Geld!
5. Oktober 2012
Rated 5 out of 5 AW-430
Mit GigaSet S675 hat es bestens geklappt. Die Tasten kombinationen sind schnell lernbar.
22. Dezember 2010
Rated 5 out of 5 by fiveandnine DECT-Headset AW-430
Also dieser DECT-Kopfhörer ist als eigentliches schnurloses Telefon zu betrachten. Ich habe es an einem SIEMENS GigaSet S790 eingebucht. Die Sprachqualität ist wirklich sehr gut, man wird prima verstanden und die Gegenstationen können auch in der Lautstärke vernünftig eingestellt werden. Alle angenommenen Anrufe liefen problemlos. Das anmelden war am GigaSet auch wirklich in 2 Minuten gemacht. Man sollte nur die Bedienungsanleitung der Basisstation zur Hand haben. Nur selber wählen geht eben leider mit dem klasse Headset nicht, daher nur für ankommende Gespräche optimal geeignet. Ich würde es mir aber wieder kaufen, da die Srachqualität (und darauf kommt es ja wirklich an) super ist.
2. Dezember 2010
Rated 5 out of 5 by BachmannDatentechnik Praktischer täglicher Begleiter
Das Headset ist entweder in greifbarer Nähe oder lässt sich bequem auf dem Kopf oder um den Hals tragen. Ermüdungsfreies Telefonieren ist sowohl zuhause als auch am Büro-Schreibtisch garantiert. Der Stecker zum Aufladen hat leider den gleichen kleinen Durchmesser wie die neben der Ladebiuchse versenkt liegende Rest-Taste, so dass man sie bei Unachtsamkeit versehentlich betätigen kann. Ist aber nicht schlimm, da der Bindevorgang an die Basisstation mit zwei Tastendrücken schnell erledigt ist. Die Laufzeit einer Aufladung liegt bei rund 24 Stunden und die Reichweite des Headsets ist etwas geringer als die eines herkömmlichen DECT-Handgerätes, aber ok. Alles in allem: Empfehlenswert.
14. Dezember 2010