AVANIT FYNBOX, DVB-S2 FTA, HDTV
4,1
5
14
14
Meine Erfahrung mit der AVANIT FYN.box
Der Aufbau und die Installation sind via Astra 19,2 sehr leicht und laufen wie man hoffentlich im Video erkennen kann, sehr schnell und reibungslos ab. Es gibt auch keine umständliche Kanalsuche wie man sie von vielen anderen Geräten her kennt.
Auf Anhieb gefiel mir die Fernbedienung die wirklich gut in der Hand liegt und wohl sehr durchdacht ist. Die wichtigsten Funktionen erreicht mein Daumen auf Anhieb.
Die OSD-Menüs sind auch selbsterklärend und man findet alles ohne viel nachdenken. Die FYNzone kann aktiviert werden um die Spiele zu spielen, für die YouTube-Unterstützung wird jedoch ein kompatibler WLAN-Stick benötigt. Andernfalls kann man auch die Spiele gut mit der FB spielen. Sehr gut finde ich auch die Möglichkeiten im USB-Manager. Dort kann man Ordner erstellen, den Aufnahmeordner angeben, Dateien umbenennen und löschen.
Zu den Dateiformaten kann ich nur mein Lob ausrichten. Von den mir häufig genutzen Formaten hatte die FYNbox mit keinen Dateien Probleme, selbst Dateien die meine anderen Mediaplayer nicht wiedergeben stellten für die FYNbox kein Problem dar. Jedoch sollte man wirklich eine USB-Festplatte nutzen und nicht wie ich einen alten USB-Stick.
Der TV-Empfang ist unglaublich gut und wohl in dieser Klasse einzigartig. In den Videos sieht es aus als schalte sie sehr langsam um, was jedoch durch meine Handy-Kamera nicht aufgenommen werden konnte. Dadurch wirken die Videos ruckelig und unscharf, dies ist aber keineswegs der Fall wie die Wiedergabe der Videos am PC zeigte.
Den Radioempfang habe ich leider nicht getestet, da mir das hiesige Programm leider nicht gefällt!
Aufnahmen via Timer sind auch kein Problem, da man den EPG nutzt und mit der grünen Taste die Aufnahme programmieren kann. Zudem gibt es die Grundeinstellung einen Vor- bzw Nachlauf einzustellen.
Mein Fazit ist jedenfalls:
Wer einen DVB-S HD-Receiver sucht und auch gerne mal aufnimmt um seine Sendungen zu gucken wann man möchte, sollte sich die FYNbox kaufen! Wer damit nicht zufriedengestellt wird, hat sehr seltsame Ansprüche an ein Gerät wie dieses. Ich kann es nur weiterempfehlen!
19. Oktober 2010
Klein aber Oho!
Ich habe diesen Receiver vor kurzem bekommen. Als das Paket kam und ich die Receiverbox auspackte sah man schon das er kleiner sein würde als unser vorheriger. Ich habe ihn dann ausgepackt und er ist ja sowas von klein! Er ist 18 x 3,5 x 12 cm klein. Er ist schwarz und glänzend. Sieht sehr edel aus.
Er hat hinten einen Anschluß für das Stromkabel, einen Scart-Anschluß, einen HDMI-Anschluss, einen USB-Anschluß und einen Digital-Audio-Out-Anschluß. Strom ein, Satellitenkabel rein und Scartkabel rein. Ich war bereit loszulegen. Der Receiver hat sich angeschaltet und das Erst-Installationsprogramm startete automatisch.
Als der Receiver lief bemerkte ich gleich 2 Dinge. Das Bild ist unglaublich klar und der Ton sehr sauber. Ich habe dann erstmal ausprobiert wie alles läuft. Dazu habe ich dann natürlich die Fernbedienung etwas kennengelernt.
Liegt gut in der Hand und ist sehr übersichtlich. Oben die Zahlentasten, dann in der Mitte Lautstärke und Kanal vor und zurück Tasten. Unten dann die Tasten die sonst auf einer DVD Fernbedienung sind und darunter 8 Funktionstasten (Sleep, Info, etc). Mittig gibt es eine OK Taste. Die beiden rechts und links davon sind um die Lautstärke lauter und leiser zu machen. Die drüber und drunter sind um einen Kanal rauf oder runter zu gehen. Da drunter sind dann Plus/Minus Tasten. Einmal für Lautstärke und einmal für Sender. Man könnte also auch da beides verstellen. Da viel mir dann aber etwas komisches auf. Wenn ich bei der Lautstärke Plus drücke wird es lauter und bei Minus leiser. So wie es auch sein sollte. Bei den Kanälen allerdings drückt man Plus und es geht einen Kanal runter und beu Minus einen Kanal hoch. Entwerde ist da in meiner Tastatur etwas falsch gepolt oder da ist generel ein Fehler drin.
Der Receiver hat RAPS. RAPS ist ein automatisches System das jedesmal wenn der Receiver eingeschaltet wird nachschaut ob es neue Sender gibt. Also ein Automatisches Update. So löscht es alle Sender die es nicht mehr gibt und ich habe gleich alle neuen in meiner Liste. Unglaublich praktisch!
Wie sortiere ich meine Kanäle. Seit 15 Jahren habe ich bestimmte Programme auf dem selben Platz. Somit möchte ich die da nun auch wieder haben, damit ich sie auch gleich finde. Das sortieren ist sehr einfach. Ins Menü und Sender bearbeiten auswählen. Den Sender den man bewegen möchte mit der blauen Taste markieren und dann rauf/runter und mit OK bestätigen. Das nach und nach mit jedem Sender und schon sind sie in der richtigen Reihenfolge. Wenn ich nun mit den Tasten rauf und runter gehe stimmen die Kanäle. Wenn ich allerdings direkt von 1 z.B. auf 10 möchte dann klappt das mit der Eingabe nicht. Die Kanäle behalten die Nummer die ihnen zugewiesen wurde und nun muss ich auswendig lernen welches Sender auf 4 war und welcher auf 123, damit ich sie direkt anwählen kann. Find ich nicht so gut. :(
Was ich dann wieder sehr gut finde ist die Kindersicherung. Ich kann ein Passwort eingeben und somit wäre der Receiver gesicht damit niemand einfach schauen kann.
Als nächstes fand ich den Timer. Ich kann einstellen wann ich ein bestimmtes Programm schauen möchte und der Receiver schaltet automatisch um damit ich nichts verpasse. :P Ich kann TV oder Radio einstellen. Für heute oder morgen..oder in 3 Tagen. Es ist echt klasse. :)
Hinten ist ein USB Anschluß am Receiver. Ich kann dort einen Datenstick oder eine externe Festplatte anschließen und aufnehmen. Ich habe unsere externe Festpallte angesteckt und nun kann ich jederzeit das aktuelle Programm aufnehmen oder sogar programieren was er morgen...übermorgen oder in 4 Tagen aufnehmen soll. Alles ganz leicht und mit 2 oder 3 Knopfdrückern. Ich kann ihm sagen das er heute um 20.15 Sat1 aufnehmen soll....muss aber nicht Sat1 schauen, sondern kann schauen was ich will. Er nimmt trotzdem Sat1 auf. Ich kann was anderes schauen...rauf/runter zappen...eine DVD vom DVD Player schauen. Der Receiver nimmt das auf was ich möchte. Nachher kann ich es ganz leicht abspielen und die Werbung sogar vorscrollen. Ich bin echt begeistert.
Mein Fazit - Der Receiver ist der Hammer. Bild und Tonqualität ist echt fantastisch. Durch 16:9 kann man Kinofeeling erleben. Die USB Funktion nimmt einem das Problem mal etwas zu verpassen. Der komplette Receiver und sein Menü ist echt einfach zu bedienen und sehr übersichtlich. Ich kann ihn nur empfehlen.
16. Oktober 2010
Tolles Gerät in dieser Preisklasse
Bei der Avanit Fynbox handelt es sich um einen beinahe winzig kleinen aber sehr schicken digitalen HD-Receiver. Da mein Wohnzimmer jetzt also digital wird musste ich als kleine Vorbereitung auch den analogen Kopf unserer “Schüssel” durch einen digitalen austauschen. Was tut man nicht alles für den HD-Genuss!
Jetzt also zur Fynbox.
Wie gesagt der Receiver ist sehr klein und fällt auf der Ablage überhaupt nicht mehr auf. Der Anschluss ist kinderleicht, Beim Satellitenkabel hat sich selbstverständlich nichts geändert aber das kleine HDMI Kabel ist natürlich um einiges handlicher. Am Receiver selbst sind überhaupt keine Knöpfe mehr vorhanden, er lässt sich also nur über die Fernbedienung einschalten und bedienen.
Installation:
Durch das RAPS-System (Receiver Automatik Programmierungssystem)ist die Einrichtung des Receivers superschnell und kinderleicht. Man muss lediglich einstellen welche Satelliten man empfangen kann, welches das favorisierte Regionalprogramm ist und ob man “Erwachsenenkanäle” haben möchte oder nicht. Der Rest geht von selbst und die Sender sind dann auch ziemlich sinnvoll angerichtet wobei natürlich nicht alles nach meinen Wünschen ist. Hier kommt auch das erste kleinere Manko des Geräts, gerade aufgrund des RAPS ist es nicht ohne weiteres möglich sich die Sender so einzustellen, wie man es gerne hat. Hierzu müsste man es ausschalten, dann führt das Gerät aber keine automatischen Senderupdates mehr aus.
Nutzung:
Wie gesagt, die Box lässt sich nur per Fernbedienung steuern, bleibt also zu hoffen, dass diese nicht allzu viel Strom schluckt und nicht gerade an einem Sonntag die Batterien leer gehen. Als SD->HD-Umsteiger fällt einem natürlich sofort ein deutlicher Unterschied in der Bildqualität auf. Vor allem beim “Ersten” und beim ZDF werden ja mittlerweile viele HD-Produktionen gezeigt und so ein Fußballländerspiel in HD ist halt schon ein echter Augenschmaus, da bereut man, was man vorher verpasst hat. Auch die SD-Qualität lässt sich sehen. Der Videotext lädt zwar erst einige Seiten vor, ist dann aber sehr flott. Auch die Favoritenfunktion hat mich überzeugt, da ich gerne Sportsendungen und viele Sendungen bei ARD und ZDF schaue, meine Freundin natürlich auf Sendungen wie Desperate Housewifes oder Grey’s Anatom steht, kann sich hier jeder seine Lieblingsprogramme seine Favoritenliste herauspicken.
Manchmal erscheinen kleine Fehlermeldungen, die ich bisher nicht nachvollziehen konnte. Hier half eigentlich immer ein kompletter Neustart, der Receiver braucht zwar seine Zeit zum hochfahren (wie ein kleiner Computer) aber dann geht wieder alles. Ich denke, dass die Fehler vielleicht in einem kommenden Softwareupdate behoben werden.
Fernbedienung:
Auch wenn der Eindruck vom Receiver sehr positiv ist und ich ihn nicht mehr missen möchte, die Fernbedienung ist zugegeben nicht unbedingt ein Glanzstück. Gleich beim Auspacken der erste kleine Ärger, die mitgelieferten Batterien waren ausgelaufen, klar die kleinen AAA-Batterien sind nicht teuer aber etwas ärgerlich ist es schon. Zweites Manko, die Fernbedienung macht nicht unbedingt den solidesten Eindruck und ist für mein Empfinden etwas zu leicht und unrobust, das liegt aber wahrscheinlich an meinen schlechten Erfahrungen mit billigen Universalfernbedienungen.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, hier weiß ich aber nicht, ob es am Receiver oder an der Fernbedienung liegt: das “Zappen” ist manchmal nicht präzise genug und es passiert, dass man ein Programm überspringt. Hier würde ich mir eine Nachbesserung vom Hersteller wünschen.
Zusatzfeatures:
Hier darf natürlich die USB-Festplattenfunktion nicht fehlen! Die hat mich restlos begeistert. Man schließt den USB-Stick etc. an, wie bei jedem PC braucht es ein paar Sekunden um den Stick zu erkennen und schon kann man mittels einer Aufnahmetaste auf der Fernbedienung das laufende Programm aufnehmen und später an jedem beliebigen Gerät wiedergeben (auch am Receiver selbst) und auch das in sehr guter Qualität.
Verbesserungswunsch: Wenn man nicht gerade einen Datenträger dauerhaft an die Box anschließen möchte und kein USB-Verlängerungskabel zur Hand hat, ist der USB-Anschluss an der Geräterückseite ein wenig ungeschickt platziert wobei auf der anderen Seite ein Anschluss an der Vorderseite etwas unschön wirken könnte, wenn der Stick oder gar eine kleine Festplatte daran hängt.
Auch der elektronische Programmguide ist sehr nützlich.
Gesamteindruck:
Ich möchte die kleine schwarze Box nicht mehr missen. Die Bildqualität ist mit dem passenden TV-Gerät sehr gut und auch die Bedienung weitestgehend komfortabel, außer der wirklich sinnvollen USB-Funktion brauche ich bei einem Receiver keine weiteren Extras und wenn man sich den wirklich günstigen Preis (… UVP) ansieht, kann man auch über oben angesprochene Makel hinwegsehen. Insgesamt ist die Fynbox ein tolles Gerät und ein guter Einstieg ins “digitale Geschäft”, an dem ich hoffentlich noch länger meine Freude haben werde.
15. Oktober 2010
nicht so toll
Habe das Gerät nach 3 Tagen vergeblichen Empfangsversuchen resigniert zurückgeschickt.
13. Juni 2011