Rated 3,7 out of 5 by 29
reviewers.
Rated 3 out of 5 by Tippesser Okay, aber die Handhabung
Die Dataflash Cleaner sind recht wirkungsvoll. Praktisch ist, dass man nach dem Abwischen seines TFT damit nicht nochmal nachwischen muss.
Aber das allles gilt erst dann, wenn man mal ein Tuch aus der Dose gekriegt hat... Ich geb's zu, anfangs hätte ich die "Anleitung" noch genauer studieren müssen: Man muss das erste Tuch aus der Mitte der Rolle herausziehen. Sonst ist die Rolle so eng gewickelt, dass man entweder kein Tuch aus der Dose kriegt, oder man hat höchstens Fetzen in den Fingern :-(
Aber seit ich darauf gekommen bin, ist es auch noch schwierig, genau ein Tuch aus der Dose zu kriegen und nicht gleich zwei.
Na ja, die Rolle ist noch dick, vielleicht wird's ja mit etwas Übung besser.
5. Januar 2011
Rated 4 out of 5 by Catman72 Alltagsgegenstand
Diesen Artikel sollt man immer in der Nähe seines Laptops haben. Nachdem man die ersten 15 Tücher verarbeitet hat, lassen sie sich sogar recht gutaus der Packung entnehmen. Bis dahin muss man etwas Geduld und Fingerspitzengefühl aufbringen.
4. Januar 2011
Rated 2 out of 5 Gute Reinigunswirkung, schlechte Haltbarkeit
Ich habe das Produkt vor einigen Monaten gekauft und war zunächst von der handhabung und Reinigungswirkung überzeugt. Allerdings sind die Tücher nach einigen Wochen bis Monaten unbrauchbar, weil die Box nicht richtig abdichtet und somit das Reinigungsmittel verdunsten kann. Nach nur 20 Tüchern konnte ich die Box somit entsorgen. Wer folglich jeden Tag seinen Monitor reinigen möchte, kann ohne Bedenken zugreifen, aber für die gelegentliche Reinigung nicht zu gebrauchen.
14. Februar 2013
Rated 5 out of 5 by Linuxer001 Gute Reinigungswirkung
Da ich mittlerweile mehrere Reinigungsmittel fuer TFT-Monitore getestet habe, kann ich mit Fug und Recht sagen, das dieser Artikel seinen Job gut macht. Selbst hartnaeckiger Schmutz wird schonend und rueckstandsfrei gereinigt. Man sollte aber darauf achten, das man bei einer Intensivreinigung mehrere Tuecher benutzt, damit man nicht den angeloessten Schmitz wieder verteilt.
30. September 2010