Ratgeber
Smartphones sind allgegenwärtig und ungemein vielfältig geworden, um sich an verschiedene Zielgruppen anzupassen. Was noch vor wenigen Jahrzehnten einfache Handys zum Telefonieren waren, sind heute leistungsstarke Computer im Kleinformat.
Dabei stellen sich sowohl Privatnutzer als auch Unternehmen vor dem Kauf Fragen wie: Welche Innovationen gibt es im Bereich der Smartphone-Technologie? Und welches Smartphone passt am besten zu meinen Bedürfnissen?
Das richtige Modell zu finden, kann eine Herausforderung sein. Senioren haben andere Ansprüche als Jugendliche, Camping-Fans denken an wasserdichte Gehäuse und Verantwortungsträger im Unternehmen suchen ein zuverlässiges Kommunikationsmittel mit bester Netzabdeckung.
Dieser Ratgeber bietet einen Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen und Kaufaspekten. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen und die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Smartphone-Industrie.
Ihre breite Markteinführung hat die Nutzung von Mobiltelefonen revolutioniert. Wer ein altes Handy zur Hand nimmt, sieht ein geteiltes Layout: oben ein kleiner Bildschirm, unten physische Tasten. Dieses Design wurde nach und nach durch Touchscreens verdrängt. Heute ist es eine eigene Nische, wenn Handys bewusst auf große Tasten setzen, etwa bei Seniorenhandys.
Beim Blick auf den technischen Aufbau der Touchscreen-Geräte wird zwischen resistiven und kapazitiven Modellen unterschieden. Erstere reagieren auf Druck, sodass auch die Berührung mit einem Stift oder anderen Gegenständen genügt, um eine Eingabe zu tätigen. Die meisten Smartphones nutzen allerdings kapazitive Bildschirme, die auf das elektrische Feld reagieren, das bei einer Berührung mit dem Finger oder speziellen Pens entsteht. Sie sind aus zwei Gründen die erste Wahl: Kapazitive Geräte punkten mit weniger Verschleiß und erlauben Multitouch-Eingaben.
Je nach Größe des Smartphones können die Touchscreens bis zu 7 Zoll messen und überzeugen mit brillanten Farben in hoher Auflösung sowie einer schnellen Reaktionszeit. Das Modell Google Pixel 9 Pro XL beispielsweise besitzt einen OLED-Touchscreen mit 6,7 Zoll und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.
Das Betriebssystem ist das Element, das Hardware und Software miteinander verbindet und den Menschen ermöglicht, auf dem Gerät Apps auszuführen, Daten zu verwalten und auf das Internet zuzugreifen.
Mit rund 70 Prozent besitzen Android-Versionen den größten Marktanteil.
Die meisten Anwender nutzen das Betriebssystem von Google samt dazugehörigem Google Account und Google Play Store für eine riesige Auswahl an Apps.
Rund 25 Prozent der übrigen Smartphone-Nutzer besitzen ein iPhone.
Diese Geräte laufen entsprechend mit einer Version von Apple iOS und erlauben eine schnelle Integration in ein Netzwerk aus weiteren Apple-Produkten.
Die restlichen 5 Prozent am Markt werden von weniger bekannten Betriebssystemen wie Tizen, Microsoft Windows Phone oder Ubuntu Touch gebildet.
Ständige Innovationen und immer neue Stufen der Leistungsfähigkeit prägen die Weiterentwicklung der Geräte.
Die Prozessoren werden stärker und arbeiten inzwischen mit Hexa- oder Octa-Core-CPU, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht und Multitasking erleichtert. Als Arbeitsspeicher stehen bis zu 12 GB RAM zur Verfügung. Der interne Speicher beginnt bei 128 GB, kann aber je nach Modell auch bis 1 TB Speicherplatz bereitstellen.
Displays bieten mittlerweile eine gestochen scharfe Auflösung mit Millionen von Farben und einer hohen Bildwiederholrate. Full HD ist längst der Mindeststandard und 4K sowie 8K sind immer häufiger anzutreffen.
Ein weiterer Meilenstein ist die Entwicklung von biometrischen Sicherheitsfunktionen wie Fingerabdruck- und Gesichtserkennung, die die Datensicherheit erhöhen.
Welche Trends sind im Bereich der Smartphone-Kameras zu beobachten?
Die Kameratechnologie hat enorme Fortschritte gemacht und erreicht bei guten Smartphones mittlerweile eine Auflösung von 50 Megapixel (MP) .
Highend-Geräte wie das Samsung Galaxy S24 Ultra besitzen sogar eine Hauptkamera mit 200 MP.
2 Linsen sind der Mindeststandard, manche Hersteller bieten sogar bis zu 5 Linsen an . Dank flexibler Blende mit gutem f-Wert gelingen Bilder bei verschiedenen Helligkeiten.
Dank KI fielen gute Schnappschüsse so leicht wie nie, während professionelle Fotos und Videos samt KI-Bildverarbeitung möglich sind.
Smartphones haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Alltags entwickelt. Sie sind Kommunikationsgeräte, Unterhaltungssysteme und persönliche Assistenten.
Privatpersonen nutzen Smartphones, um in Kontakt mit Freunden und Familie zu bleiben, ihren Tag zu organisieren, Fotos und Videos zu teilen und auf soziale Medien zuzugreifen. Mit der Möglichkeit, Apps für fast jeden Zweck herunterzuladen, bieten Smartphones eine beispiellose Flexibilität und Anwendbarkeit.
Im Geschäftsleben ermöglichen es Smartphones von unterwegs aus E-Mails zu lesen und zu verfassen, gänzlich mobil an Videokonferenzen teilzunehmen, Dokumente zu scannen und zu versenden und weitere geschäftliche Aufgaben zu erledigen.
Dank Cloud-Diensten können Nutzer von überall auf ihre Daten zugreifen, was die Arbeitswelt revolutioniert hat.
Die Smartphone-Branche entwickelt sich ständig weiter und mehrere Trends zeichnen sich für die Zukunft ab. Die Einführung von 5G hat alte Standards hinter sich gelassen und faltbare Smartphones steigern die Flexibilität. Über allem schwebt dabei das Versprechen immer stärkerer Software dank künstlicher Intelligenz.
5G-Technologie und ihre Auswirkungen
Vor allem die Einführung der fünften Mobilfunkgeneration 2019 treibt die Entwicklung der mobilen Kommunikation weiter voran.
Die 5G-Technologie ermöglicht eine schnellere Datenübertragung und eine verbesserte Konnektivität zwischen einer Vielzahl an Geräten, was bereits im Smart Home praktisch und von größerer Bedeutung in digitalen Unternehmen ist.
So wird beispielsweise das TV-Streaming von hochauflösenden Videos aus mehreren Perspektiven und das Spielen von rechenintensiven Online-Games ohne Verzögerungen möglich. Auch die Nutzung von Augmented Reality in Echtzeit ist möglich.
Für Unternehmen eröffnet 5G zahlreiche neue Möglichkeiten, insbesondere in Bereichen wie Fernüberwachung und Automatisierung. Das Controlling vernetzter Anlagen in großen Maschinenparks und die Echtzeitsteuerung erleichtern den Arbeitsalltag und erhöhen die Sicherheit.
Faltbare Smartphones
Foldings sind noch nicht in vielen Hosentaschen zu Hause, doch Hersteller haben das Potenzial der alten Idee für sich wiederentdeckt. Früher gab es viele Tasten-Handys, die als Klapphandys verkauft wurden. Das kleine Display im oberen und die Tasten im unteren Teil sorgen für eine klare Abgrenzung. Heute findet sich diese Aufteilung zwar weiterhin bei einigen Modellen, doch es gibt einen neuen Trend: Auf Tasten wird verzichtet und stattdessen wird der Touchscreen durch das Aufklappen bzw. Entfalten. So erreicht zum Beispiel das Google Pixel 9 Pro Fold stolze 8 Zoll.
Foldable-Smartphones sind besonders für Nutzer interessant, die auf einem großen Display arbeiten oder Medien konsumieren möchten, aber gleichzeitig ein handliches Gerät bevorzugen. Die Technologie hinter den klappbaren oder faltbaren Displays hat sich in kurzer Zeit enorm verbessert, sodass die Modelle trotz mechanischer Beanspruchung langlebig sind.
Die aktuellen Foldables (Stand August 2024)
Google Pixel 9 Pro Fold
Motorola razr 40 ultra
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Fold6
Huawei Mate X3
Huawei P50 Pocket
Künstliche Intelligenz in Smartphones
Künstliche Intelligenz (KI) hat Einzug in die Smartphone-Welt gehalten und namhafte Hersteller bieten für ihre Modelle je eigene KI-Lösungen an.
Samsung etwa setzt bei seiner Galaxy-S24-Serie auf Galaxy AI und Google bei seiner Pixel-8-Serie auf Google AI. Apple hat die iPhone-15-Serie mit Dynamic Island ausgestattet und Xiaomi das Xiaomi 14 Ultra mit HyperMind.
Auch Sprachassistenten wie Google Assistant und Siri werden als KI-Lösungen eingesetzt und eine Vielzahl an Apps kann auf den Geräten installiert werden, um beispielsweise die Bildbearbeitung über KI zu unterstützen und aus einer Selfie-App heraus realitätsnahe Avatare zu erstellen.
Auch im Bereich der Sicherheit wird KI eingesetzt, zum Beispiel bei der Gesichtserkennung.
Auswirkungen auf die Gesellschaft
Smartphones haben den Zugang zu Wissen demokratisiert und geben jedem Besitzer die Möglichkeit, ganz mobil auf schier unendliche Wissensquellen im Internet zuzugreifen.
Allerdings können dubiose Informationskanäle auch leichter denn je zur Verbreitung von Falschwissen genutzt werden.
Während Smartphones es ermöglichen, jederzeit und überall in Verbindung zu bleiben und Beziehungen zu pflegen, kann genau diese ständige Erreichbarkeit auch zur Belastung werden.
Das Gefühl, verfügbar sein zu müssen und das sowohl in der Arbeitswelt als auch im privaten Umfeld, wird schnell zum Stressfaktor. Alleinige digitale Vernetzung kann darüber hinaus im realen Leben zu sozialer Vereinsamung führen.
Nachhaltigkeit und Recycling
Angesichts der begrenzten natürlichen Ressourcen und der Umweltbelastung durch Elektroschrott werden Nachhaltigkeit und Recycling immer wichtiger. Entsprechend stehen Hersteller zunehmend in der Verantwortung, umweltfreundliche Smartphones zu entwickeln und den ökologischen Fußabdruck ihres Unternehmens zu minimieren.
Eine zentrale Rolle spielt dabei das Recycling von Materialien. Hersteller setzen auf recycelte Kunststoffe, recycelte Metalle und recyceltes Glas .
Im selben Zug werden die Produktionsprozesse energieeffizienter und erneuerbare Energien genutzt , etwa durch die Installation von Photovoltaik auf Dächern oder Freiflächen der Firmen.
Auch die Verlängerung der Lebensdauer von Smartphones durch Software-Updates und Reparaturmöglichkeiten ist ein wichtiger Schritt. Kunden werden damit ermutigt, ihre Geräte länger zu nutzen und defekte Teile zu reparieren, anstatt sofort neue Smartphones zu kaufen.
Welche Kriterien sollte man beim Kauf eines Smartphones beachten?
Wie kann man die Akkulaufzeit seines Smartphones verlängern?
Displayhelligkeit niedrig einstellen
Display bei Nichtnutzung zeitnah in den Ruhemodus versetzen
Tastaturtöne und Vibration deaktivieren
Nicht verwendete Apps deinstallieren
Energiesparmodus aktivieren (manuell oder automatisch bei niedrigem Akku)
Welche aktuellen Smartphone-Modelle sind besonders beliebt?
Samsung Galaxy S24 Ultra
6,8 Zoll
AMOLED-Dispaly
200 MP Kamera mit Ultraweitwinkel
5.000 mAh Akku
Xiaomi 14 Ultra
6,7 Zoll
AMOLED-Dispaly
50 MP Kamera mit Ultraweitwinkel
5.000 mAh Akku
Google Pixel 8 Pro
6,7 Zoll
OLED-Dispaly
50 MP Kamera mit Ultraweitwinkel
5.050 mAh Akku
Apple iPhone 15 Pro Max
6,7 Zoll
OLED-Dispaly
48 MP Kamera mit Ultraweitwinkel
4.420 mAh Akku