- Produkt-Art
- Schalter5Fernbedienung2Gateway mit Schaltsteckdose1Heizungssteuerung-Set1
- Preis
- Verfügbarkeit
- 81
- Marke
- Sygonix9
- Betriebsspannung
- 3 V2230 V/AC5230 V2
- Einsatzort
- Innenbereich8Außenbereich1
- Stromversorgung
- Schutzart
- Filialverfügbarkeit
Sygonix RS2W
9 Ergebnisse

Wi-Fi Schalter Aufputz 1-Kanal 1-Kanal Schaltleistung (max.) 3500 W Reichweite max. (im Freifeld) 20 m

Wi-Fi Schalter Einbau 1-Kanal Schaltleistung (max.) 3680 W Reichweite max. (im Freifeld) 300 m

RS2W Funk Schalter Wand Schaltleistung (max.) 2000 W Reichweite max. (im Freifeld) 150 m

Wi-Fi Schalter Einbau 2-Kanal Schaltleistung (max.) 2300 W Reichweite max. (im Freifeld) 300 m

RS2W Funk Fernbedienung Reichweite max. (im Freifeld) 150 m

Wi-Fi Schalter 1-Kanal Schaltleistung (max.) 2300 W

RS2W Funk Fernbedienung Reichweite max. (im Freifeld) 150 m

RS2W Wi-Fi Gateway mit Schaltsteckdose Schaltleistung (max.) 2000 W Reichweite max. (im Freifeld) 100 m
Ratgeber
Mit Sygonix RS2W wird Ihr Zuhause smart und energieeffizient. Das clevere Funkschaltsystem ermöglicht es, Licht, Rollläden, Heizung und Elektrogeräte von überall zu steuern, sich Alltagsaufgaben zu erleichtern und den Stromverbrauch im Blick zu behalten. In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Vorteile Sygonix RS2W bietet und wie das System funktioniert.
Smart Home Ratgeber
Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Ihnen stehen viele unterschiedliche Hausautomationssysteme zur Auswahl.
In unserem Smart Home Ratgeber finden Sie nützliches und interessantes Wissen rund um alle Anwendungsgebiete zu Thema Smart Living.
Wir erklären Ihnen worauf Sie bei der Auswahl eines Smart Home-Systems achten müssen und welche Möglichkeiten und Vorteile ein intelligentes Zuhause bietet.
Sygonix RS2W ist ein benutzerfreundliches und übersichtliches WiFi-System, mit dem Sie Haus, Wohnung oder Büro komfortabler und sicherer machen können. Es besteht aus Komponenten der Conrad-Marken Sygonix und Renkforce, die mithilfe der Sygonix-App bequem gesteuert werden können. Alternativ ist eine Steuerung mit Handsendern und Schaltern möglich, was sich für Nutzerinnen und Nutzer als praktisch erweist, die Remote-Lösungen präferieren und in Sachen Bedienung unabhängig von PC, Smartphone oder Internetverbindung sein möchten.
Das RS2W-System arbeitet auf Funkbasis, so dass für die Installation keine teure und aufwendige Verkabelung erforderlich ist. Deswegen eignet es sich hervorragend zum Nachrüsten von Bestands- und Mietobjekten. Generell ist Sygonix RS2W eine gute Wahl für alle, die sich eine unkomplizierte, Wi-Fi-basierte Smart-Home-Lösung wünschen. Vom Bewegungsmelder übers Thermostat bis zum Dimmer gibt es ein gut sortiertes Portfolio an Sensoren und Aktoren, die vielfältig kombiniert werden können und somit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.
Neben Sygonix RS2W gibt es Sygonix RSL, das ebenfalls aus Komponenten von Sygonix und Renkforce besteht. Beide Systeme arbeiten funkbasiert, unterscheiden sich aber im Hinblick auf den Übertragungsweg und die zugrundeliegende Funkfrequenz. Sygonix RSL überträgt Signale unidirektional, also nur in eine Richtung. Das heißt, dass der Befehl vom Sender zum Empfänger geleitet wird, der Sender aber keine Rückmeldung darüber erhält, ob der Befehl ausgeführt worden ist. Sygonix RS2W nutzt dagegen den bidirektionalen Übertragungsweg. In dem Fall können Signale in beide Richtungen ausgetauscht werden. Bei Ausführung des Befehls erhält der Sender eine entsprechende Bestätigung. Das hat eine verbesserte Kontrolle und damit einhergehend eine erhöhte Sicherheit zur Folge.
Ein weiterer Unterschied betrifft die Funkfrequenz. Während Sygonix RSL die Frequenz 433 MHz nutzt, funkt Sygonix RS2W auf 868 MHz. Beide Frequenzbänder bieten eine hohe Reichweite. So liegt die maximale Reichweite im Freifeld bei RS2W-Komponenten zwischen 100 und 150 Metern. Das 433-MHz-Frequenzband ist verbreiteter und wird von Massenprodukten wie Babyphones, Funkthermometern, Funklautsprechern und Funkkopfhörern verwendet. Die Geräte funken unreguliert und es kann vorkommen, dass sie sich gegenseitig stören, was in einer blockierten Signalübertragung resultiert. Das 868-MHz-Band wird hingegen seltener genutzt und unterliegt bestimmten Regeln. So dürfen die einzelnen Funkteilnehmer nicht mehr als 1% der Netzauslastung pro Kanal ausmachen, was einer Dauerbelastung des Funknetzes entgegenwirkt. Auf dem Frequenzband kommt deshalb seltener zu Störungen.
Ein zentraler Baustein des RS2W-Systems ist das Sygonix Gateway mit Funk-Schaltsteckdose. Es wird zwar nicht zwingend für den Betrieb benötigt, sofern einem die Steuerung via Handsender und Schalter genügt, bietet jedoch eine Menge Komfortfunktionen. Das Gateway verbindet die einzelnen Komponenten miteinander und ermöglicht es, sie über die App zu konfigurieren und zu steuern sowie individuelle Zeitpläne zu erstellen. Ein Zugriff aus der Ferne ist ebenfalls realisierbar – kostenlos von jedem Ort der Welt. Mit dem Gateway können bis zu 50 Aktoren verbunden werden, während mit der App wiederum bis zu 50 Gateways ansteuerbar sind. Somit ist es kein Problem, umfangreiche smarte Systeme aufzubauen. Das Gateway unterstützt die WLAN-Standards 802.11 b/g/n und kann sowohl für kompatible RS2W-Geräte (868 MHz) als auch für RSL-Geräte (433 MHz) verwendet werden. Zum Anlernen muss der Dualbandrouter auf die WLAN-Frequenz 2,4 GHz gestellt werden.
Die RS2W-Produktreihe deckt mehrere häusliche Anwendungsbereiche ab, darunter Licht, Heizung, Jalousie-, Rollladen- und Torsteuerung sowie Sicherheit. Auch der Stromverbrauch lässt sich mithilfe entsprechender Komponenten kontrollieren. Die Funk-Messschaltsteckdose aus der RS2W-Reihe beispielsweise schaltet elektrische Verbraucher bis 3500 W und misst den aktuellen Stromverbrauch, der auf der optional erhältlichen Funk-Messanzeige dargestellt werden kann. Alternativ können Messanzeige und Steckdose zur automatischen Regelung der Raumtemperatur zum Einsatz kommen. Wird eine bestimmte Temperatur erreicht, sorgen sie dafür, dass das angebundene Klima- oder Heizgerät vorübergehend an- bzw. abgeschaltet wird. Darüber hinaus sind Bedien- und Aufrüstelemente wie Handsender und Schalter Teil des Portfolios. Der Sygonix Funk-Schalter ist zum Beispiel für den Einbau in ein vorhandenes Schaltersystem konzipiert. Auf diese Weise genießt man maximale Flexibilität bei der Gestaltung seines Smart Homes.
Sygonix RS2W ist ein zuverlässiges Funksystem, das viel Komfort ins Zuhause oder Büro bringt und mit einer einfachen Bedienung überzeugt. Es ist die richtige Wahl für alle, die Wert auf ein unkompliziertes Handling und eine schnelle Installation legen und sich nicht mit Abertausenden Zusatzfunktionen auseinandersetzen möchten. Ein großer Vorteil des Systems besteht darin, dass nicht ausschließlich eine App-Steuerung, sondern auch eine Bedienung via Handsender und Schalter möglich ist. Für die Nutzung ist daher nicht zwangsläufig ein Smartphone, PC oder eine Internetverbindung erforderlich.
Die Sygonix RS2W-Produktpalette hält Komponenten für den Innenbereich und IP-zertifizierte Ausführungen für den Außenbereich bereit, um bei Bedarf auch Garten, Terrasse, Außenanlage, Einfahrt oder Garagenbereich smart und sicher aufzurüsten. Für den Einstieg empfehlen sich Starter-Kits, die für bestimmte Anwendungsbereiche wie die Licht- oder Rollladensteuerung angeboten werden. Sie enthalten meist mehrere Komponenten und ein Sygonix Gateway.
Mit dem markenübergreifenden Mediola AIO Gateway können Sie den Funktionsumfang Ihres Sygonix Smart Home erweitern. Die Zentraleinheit ermöglicht Push-Benachrichtigungen, Smartphone-Zugriff, eine Zeitsteuerung und allerhand weitere Smart-Home-Features. Darüber hinaus können Szenarien erstellt und vielfältige Automatisierungsregeln angewendet werden. Das Mediola AIO Gateway unterstützt die Frequenzbänder 433 MHz und 868 MHz und daher sowohl RSL- als auch RS2W-Komponenten.
Ich möchte das Sygonix RS2W Gateway mit einem anderen WLAN-Netzwerk verwenden. Was muss ich beachten?
Wenn Sie Ihr Gateway in einem neuen WLAN-Netzwerk verwenden möchten, müssen Sie es zunächst zurücksetzen. Dazu schalten Sie das Gerät aus und halten die kombinierte Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED abwechselnd blau und rot blinkt. Danach können Sie das Gateway mit dem neuen WLAN-Netzwerk verbinden.
Was versteht man unter der Angabe „Reichweite im Freifeld“?
Als Reichweite bezeichnet man die maximal mögliche Entfernung zwischen Sender und Empfänger, bei der noch eine Kommunikation sichergestellt ist. Die Reichweite im Freifeld referiert auf die maximal mögliche Entfernung in einer Umgebung ohne Hindernisse und bei freier Sicht. Das kann beispielsweise ein Außenbereich ohne Bäume, Sträucher, Gebäude, Fahrzeuge und andere Objekte sein. Die Reichweite im Freifeld unterscheidet sich mitunter stark von der Reichweite in Gebäuden bzw. Innenräumen, denn hier können bauliche Gegebenheiten, Wände und Möbel die Funkübertragung beeinträchtigen.
Eignet sich das RS2W-System auch fürs Nachrüsten von Altbauten?
In Altbauten finden sich häufig noch Elektroinstallationen, in denen der Neutralleiter fehlt. Viele neuere Komponenten erfordern jedoch einen Neutralleiter für den Anschluss. Herkömmliche Funkschaltsysteme können daher meist nur nach einer aufwendigen Neuverlegung von Installationsleitungen nachgerüstet werden. Nicht so beim RS2W-Funkdimmer: Dieses Modul kann installiert werden, ohne dass ein Neutralleiter vorhanden ist.
Wie schließe ich eine smarte Steckdose des Sygonix-RS2W-Systems an?
Die WiFi-Steckdosen des Sygonix-Systems lassen sich mit wenigen Handgriffen installieren und in Betrieb nehmen. Als erstes stecken Sie die Steckdose mit der Steckerseite in eine haushaltsübliche Wandsteckdose, um sie mit dem Stromnetz zu verbinden. Dann schließen Sie auf der Buchsenseite einen elektrischen Verbraucher Ihrer Wahl an, beispielsweise eine Leuchte oder einen PC. Dazu müssen Sie lediglich den Stecker von dessen Netzkabel in die Funk-Steckdose stecken. An der Vorderseite der Steckdose befindet sich ein Taster, über den Sie das angeschlossene Gerät nun an- und ausschalten können. Die LED gibt Aufschluss über den Betriebszustand. Leuchtet sie, sind Steckdose und Verbraucher eingeschaltet. Leuchtet sie nicht, sind Steckdose und Verbraucher ausgeschaltet.