Home » Haus & Garten » 1 GB SD
1 GB SD
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema 1 GB SD finden:
SD-Karten sind das gängige Speichermedium für ganz verschiedene technische Geräte. So ist es beispielsweise möglich, sein mobiles Navigationsgerät mit einer SD-Karte zu bestücken um eigene Karten darauf zu verwenden.
Auf eine 1 GB SD kann unter Umständen eine ausreichende Menge an Ersatzkarten passen. Alternativ kann man natürlich auch größere Karten einsetzen. Besonders praktisch ist es, wenn man mehrere Karten zur Verfügung hat und diese je nach gewünschtem Einsatzgebiet verwenden kann.
Eine 1 GB SD kann aber auch für eine Digitalkamera benutzt werden. Bei dieser Größe empfiehlt es sich, nicht allzu hochauflösende Fotos anzufertigen oder alternativ die Bilder öfter auf eine lokale Station zu sichern.
Neben der 1 GB SD für den privaten Einsatz gibt es diese auch für den industriellen Einsatz. In diesem Fall verfügt die Karte über besondere Eigenschaften, was die allgemeine Empfindlichkeit und auch die mögliche Leistung angeht. So kann eine industriell einsetzbare Karte beispielsweise deutlich größere Hitze vertragen und auch bei extremeren Kältegraden gibt es keine Probleme. Solche Karten lassen sich ohne Probleme auch für längere oder sogar dauerhafte Außeneinsätze verwenden, ohne dass sie allzu schnell Schaden nehmen.
Eine weitere Möglichkeit, eine 1 GB SD einzusetzen, besteht bei verschiedenen Handys. Hier kann die SD Karte eingesetzt werden, um den Speicherplatz für SMS, MMS oder auch für Fotos und Musik, sowie für Klingeltöne zu erweitern. In diesem Fall ist es, wie auch bei Navigationsgeräten besonders wichtig, darauf zu achten, ob die Geräte SDHD oder ausschließlich SD Karten vertragen und mit ihnen arbeiten können. Bei den gängigen Digitalkameras ist dies unerheblich.