Home » Haus & Garten » AEG Drive

AEG Drive

Weitere Angebote zum Thema AEG Drive im Conrad Online Shop


Weitere Haus & Garten Angebote finden Sie im Conrad Online Shop

Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema AEG Drive finden:
Artikel
 
Produktinformationen
 
Preis
 
Bestellen
 
Elektronischer Durchlauferhitzer Öko Thermo Drive 18/ 21/ 24 kW
Best.-Nr.: 520146 - V0
elektronische Durchlauferhitzer Öko ThermoDrive setzt neue Maßstäbe in punkto Sicherheit. Als einziges Gerät bietet er Ihnen ein großes zweifarbig hinterleuchtetes Display. Der Clou dabei: Sobald Sie eine Wassertemperatur von mehr als 43 °C einstellen, wechselt die Farbe der Display-Hinterleuchtung von blau auf rot. So werden Sie schon optisch auf eine...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
AEG Haustechnik
Produktkategorie:
Durchlauferhitzer
 
 
Elektronischer Durchlauferhitzer Öko Thermo Drive 27 kW
Best.-Nr.: 520147 - V0
elektronische Durchlauferhitzer Öko ThermoDrive setzt neue Maßstäbe in punkto Sicherheit. Als einziges Gerät bietet er Ihnen ein großes zweifarbig hinterleuchtetes Display. Der Clou dabei: Sobald Sie eine Wassertemperatur von mehr als 43 °C einstellen, wechselt die Farbe der Display-Hinterleuchtung von blau auf rot. So werden Sie schon optisch auf eine...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
AEG Haustechnik
Produktkategorie:
Durchlauferhitzer
 
 
Elektronischer Durchlauferhitzer Öko Thermo Drive 18 kW
Best.-Nr.: 520145 - V0
elektronische Durchlauferhitzer Öko ThermoDrive setzt neue Maßstäbe in punkto Sicherheit. Als einziges Gerät bietet er Ihnen ein großes zweifarbig hinterleuchtetes Display. Der Clou dabei: Sobald Sie eine Wassertemperatur von mehr als 43 °C einstellen, wechselt die Farbe der Display-Hinterleuchtung von blau auf rot. So werden Sie schon optisch auf eine...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
AEG Haustechnik
Produktkategorie:
Durchlauferhitzer
 
 

Unter einem AEG Drive versteht man einen elektronischen Durchlauferhitzer. Der AEG Drive erfüllt dabei sogar die Kriterien, dass er unter die Ökokategorisierung fällt. Nicht nur, dass sich die einzigartige zweifarbige Temperaturanzeige automatisch abstellt, sobald die Temperatur bestätigt wird oder alternativ Warmwasser angefordert wird und somit noch Energie spart. Sobald eine höhere als die gewöhnliche Temperatur eingestellt wird, wechselt die Anzeige im Display vom gewöhnlichen Blau zu Rot. Damit wird ein großes Sicherheitskriterium erfüllt. Der Nutzer wird nicht von übermäßig heißem Wasser überrascht, wenn er versehentlich eine zu hohe Temperatur eingestellt haben sollte. Darüber hinaus ist der mitgelieferte Sender wasserdicht und kann somit auch während des Duschens betätigt werden. So ist es leicht möglich, eine bestimmte Temperatur voreingestellt zu lassen und je nach Bedarf die Temperatur anzupassen.

Eine Stromersparnis erlaubt der AEG Drive auch durch eine intelligente Elektronik. Man kann ihn programmieren, so dass man automatisch bei der richtigen Duschtemperatur ist. Der AEG Drive verfügt auch über einen automatischen Taster, der wie eine Fernbedienung zu verstehen ist. So lässt sich das Gerät auch aus der Entfernung bedienen. Dieser Funktaster hat zwei verschiedene Temperaturen voreingestellt, lässt sich aber in Halbgradschritten auch manuell einstellen.

Den AEG Drive gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die natürlich auch unterschiedlich leistungsstark sind. Auf diese Weise kann das Gerät in der zum Haus oder Haushalt passenden Stärke gewählt werden. Unnötiger Stromverbrauch wird auch auf diese Weise vermieden, was wiederum zum Einhalten des Ökostandards beiträgt.

Das Gerät wird in einer praktischen Größe geliefert und wird an den Strom angeschlossen.

Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A - Z   |   Marken A - Z   |   Job & Karriere   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation   |   Angebote