Berel
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Berel finden:
Berel Ladegeräte, die Spannungswandler die es in sich haben. Ganz gleich, ob man bei einem Campingausflug das Handy aufladen muss oder im Gartenhaus, die Ladegeräte sind immer einsatzbereit und vielseitig verwendbar. Durch die verschiedenen Modelle wird ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten abgedeckt.
Gerade durch die Nutzung von Handys oder Radios, auch wenn man nicht zu Hause in den eigenen vier Wänden ist, muss eine Aufladung schon alleine aus dem Sicherheitsaspekt heraus möglich sein. Gerade für den Notfall wäre es fatal, wenn das Handy versagt, weil der Akku leer ist. Berel bietet deshalb sehr viele Modelle mit einer Lademöglichkeit an, um für alle Fälle ausgestattet zu sein.
Mit einem Berel Spannungswandler ist es möglich mithilfe des Zigarettenanzünders der 12 V hat ganz normale 230 V Geräte mit Strom zu versorgen. Ist es nocht möglich über die Autobatterie das Ladegerät zu betreiben, so stehen je nach Gerät alternative Energiearten zur Verfügung wie Solarstrom, Benzin usw. Das ist gerade für den Campingbetrieb wichtig, wo man über eine längere Zeit auf unabhängige Stromquellen angewiesen ist. Denn nicht jeder Campingplatz bietet die Möglichkeit einer regulären Stromversorgung, daher muss man auf Alternativen ausweichen.
Die Berel Spannungswandler gibt es auch in verschiedenen Größen, je nachdem wie umfangreich der Einsatz ist. Denn es macht schon einen großen Unterschied ob man nur sein Handy oder einen Föhn betreiben möchte, oder zum Beispiel auf einem Schiff Kühlschrank, Funkgeräte und vieles mehr. Deshalb sollte man beim Kauf genau schauen, welches Modell das am besten geeignete ist für den Zweck, den es erfüllen soll!