Home » Multimedia » Digitale Receiver
Digitale Receiver
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Digitale Receiver finden:
Bei den Digitale Receiver handelt es sich um ein Gerät, dass zur Dekodierung benutzt wird. Hierbei wird der Digitale Receiver als sogenanntes Empfangsgerät genutzt. Das Gerärt dekodiert digital gesendete Fernsehdienste, die über Kabel, Satellit und auch Antenne gesendet werden. Den Digitale Receiver gibt es in zwei Ausführungen. So ist er entweder als Wiedergabegerät integriert oder auch als externes Gerät erhältlich.
Mit einem entsprechenden Gerät kann man jedoch nicht nur Fernsehen in HD-Qualität, sondern ermöglicht es auch zahlreiche Fernsehsender zu empfangen. Grundsätzlich ist die Bildqualität mit einem Receiver erheblich besser als ohne. Damit eine Vielzahl von Fernsehsender empfangen werden können, müssen diese über die Antenne gesteuert werden. Dies ermöglicht den Frequenzbereich zu erhöhen.
Der Digital Receiver ermöglicht es auch PayTV zu empfangen. Hierbei handelt es sich um spezielle Fernsehprogramme, die bezahlt werden müssen, jedoch die neuesten und aktuellsten Fernsehübertragungen liefern. Meist muss ein Abo genommen werden, die mit dem Digital Receiver übertragen werden können. Mit dem entsprechenden Receiver können jedoch auch die gängigen Privatsender empfangen werden. Dazu gehören unter anderem VOX, RTL und ProSieben. Der Receiver empfängt jedoch nicht nur deutschsprachige Sender, so stehen auch kostenlos fremdsprachige Fernsehsender zur Verfügung.
Manche Receiver können auch mit dem Internet verbunden werden. Hier funktioniert die Verbindung über Wlan. Dies ermöglicht unter anderem sich Übertragungen aus dem Internet am Fernseher anzusehen. Hier können sowohl deutsch- als auch fremdsprachige Sendungen erreicht werden. Diese Übertragung liefert die Formate auf den Fernsehbildschirm ebenso in HD-Qualität. Weiters verfügen die Receiver über ein Speicherspektrum. Somit ist im heutigen Zeitalter auch kein Videorecorder mehr nötig.