Home » Haus & Garten » DIGITALER KURZZEITMESSER
DIGITALER KURZZEITMESSER
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema DIGITALER KURZZEITMESSER finden:
Aus unserem modernen Alltagsleben ist ein DIGITALER KURZZEITMESSER nicht wegzudenken. Wir benötigen ihn vor allem im Haushalt, aber auch in der Werkstatt und beim Sport. Das Besondere an einem digitalen Zeitmesser ist, dass die Zeit durch Ziffern angezeigt wird. Die Zeitspanne, die ein DIGITALER KURZZEITMESSER messen kann, liegt meist bei bis zu 99 Minuten.
Ein DIGITALER KURZZEITMESSER arbeitet nach dem Count-Down-Prinzip. Die Zeit, die zum Beispiel ein Lebensmittel zum Garen benötigt, wird auf der Uhr eingestellt. Nun läuft die Uhr rückwärts, bis die Zeit abgelaufen ist. Ein lauter Signalton weist uns auf das Ende der voreingestellten Zeit hin. Gerade in der Küche und in der Werkstatt, wo laute Nebengeräusche uns vom Signalton ablenken, ist ein beleuchteter DIGITALER KURZZEITMESSER von Vorteil. Bei Conrad gibt es sogar Timer, die einen optischen Alarm auslösen.
Je nach Geschmack und Einsatz werden Timer in unterschiedlichen Designs angeboten. Ein DIGITALER KURZZEITMESSER in Sanduhr-Design, der an Omas alte Eieruhr erinnert, ist für den Einsatz in der Küche sehr begehrt. In der Werkstatt sind flache Timer, die mit einem Magneten befestigt werden können, vorteilhaft. Entfernt man sich vom Ort des Geschehens weg, sollte man einen Timer benutzen, den man mit einem Clip am Gürtel befestigen kann. So überhört man das Signal sicher nicht.