Digitales Multimeter
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Digitales Multimeter finden:
Ein digitales Multimeter ist ein Messinstrument das oft zu Test- und Diagnosezwecken an elektrischen Schaltkreisen und elektronischen Bauteilen verwendet wird. Multimeter sind meist in den Ausführungen Handheld (Handmultimeter) und Benchtop (Tischmultimeter) verfügbar und beherrschen in der Regel, wie der Name schon sagt, eine Vielzahl von Messeigenschaften und Einheiten wie Temperatur, Widerstand, Spannung und Voltzahl in den entsprechenden Messeinheiten.
Ein digitales Multimeter ermöglicht eine im Vergleich zu analogen Geräten deutlich verbesserte Messgenauigkeit und wird in Industrie und Handwerk bevorzugt eingesetzt. Ein digitales Multimeter kann sowohl in Gleichstrom als auch in Wechselstromumgebungen engesetzt werden und überzeugt durch den sicheren, für die Ausbildung geeigneten, Betrieb. Dabei verhindern LCD-Anzeigen Fehler wie falsch gepolte Prüfleitungen und zeigen mögliche Defekte in Sicherungen und spannungsführenden Schaltungen auf. Oft verfügt ein digitales Multimeter über Schnittstellen zur Datenübertragung, Prüfleitungen und Testkabel sind oft Teil des Lieferumfangs.
Ein besonders hochwertiges digitales Multimeter wählt den Spannungs-Messbereich selbst und ist so vor Überspannungen geschützt. Meist allerdings erfolgt die Einstellung von Messbereichen und Messwerten mechanisch. Bei der händischen Einstellung sollte zuerst der größte Messwert gewählt werden, dann peilt man sich weiter runter. Den Widerstand misst man, indem man auch hier wieder zunächst den größten Messwert einstellt, beide Prüfspitzen zusammenhält um das Gerät zu nullen, und dann auf einen vernünftigen, zu erwartenden Messbereich herunter geht. Der Widerstand kann sich bei manchen Geräten ändern, wenn die Messpiekser bewegt werden. Deshalb kann es bei Handheld unter Umständen zu Schwankungen und Ungenauigkeiten kommen. Sobald man aber die Hände ruhig hält, pendelt sich ein Wert ein.