Home » Haus & Garten » Digitalwecker
Digitalwecker
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Digitalwecker finden:
Einen Digitalwecker gibt es in den verschiedensten Ausführungen. So kann der Wecker klein oder groß sein. Auch die Farben und Formen können von Wecker zu Wecker unterschiedlich sein. Jedoch ist die Ziffern anzeige stets gleich, da es sich dabei ja um digital handelt.
Den Wecker in Betrieb nehmen!
Um den Wecker in Betrieb zunehmen gibt es zwei verschiedene Varianten. Zum einen ist es mit einem Netzteil möglich zum anderen mittels Batterien. Beide Varianten haben Ihre Vorteile und Nachteile. Bei einem Netzteil muss man nicht an neue Batterien denken, da es über den Haushaltsstrom läuft. Die Batterien haben jedoch den Vorteil das der Wecker auch bei einem Stromausfall funktioniert.
Besonderheiten vom Digitalwecker ...
Der digitale Wecker verfügt über ein paar Besonderheiten, die unbedingt in die Kaufentscheidung mit einfließen sollten. So ist das genaue Stellen der Uhrzeit möglich. Des weiteren gibt es auch Ausführungen welche eine Funkeinstellung der Uhrzeitvornehmen. Diese ist besonders lobenswert bei Stromausfall. Auch die Weckfunktion kann auf die Uhrzeit genau und nicht wie bei einem normalen Wecker ungefähr gestellt werden. Die Leuchtanzeigen der Uhrzeit sind individuell einstellbar. So kann aus verschiedenen Stufen die optimale Helligkeit der Zahlen reguliert werden.
Der Digitalwecker überzeugt weiterhin mit verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Einige Modelle verfügen so über Extras wie gleichzeitige Tagesanzeige mit Bestimmung des Wochentages, Zeitzonen, Weckzeit sowie eine Temperaturanzeige. Bei der Weckfunktion lassen sich kleine Extras wie Wiederholung oder Schlummermodus mit einstellen. Die Lautstärke vom Digitalwecker ist bei jedem Wecker unterschiedlich je nach Ausführung ist diese manuell voreingestellt oder kann selbst angepasst werden.