Home » Werkzeug » Feuchtigkeitsmesser

Feuchtigkeitsmesser

» Weitere Angebote zum Thema Feuchtigkeitsmesser im Conrad Online Shop

» Weitere Werkzeug Angebote finden Sie im Conrad Online Shop

 
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Feuchtigkeitsmesser finden:
Artikel
 
Produktinformationen
 
Preis
 
Bestellen
 
Thermo-Hygrometer DTH-200 »
Best.-Nr.: 100721 - V0
Hygrometer im attraktiven Design mit langzeitstabilem Sensor. Akustischer und optischer Alarm bei Über- und Unterschreitung von Grenzwerten sowohl für Temperatur- als auch für Feuchtemessung. Einstellbare Komfort-Indikatoren mit Anzeige der Abweichung für eine einfache Überwachung des optimalen Raumklimas. Zusätzlich werden Min- und Max-Werte sowie der Taupunkt angezeigt. Als Standgerät oder mit...
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: Lufft
Produktkategorie: Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
Thermo-/Hygrometer TH-1 »
Best.-Nr.: 101277 - V0
mit einer unverlierbaren Schutzkappe bietet das TH-1 Thermo-/Hygrometer auch dauerhaft zuverlässige Messungen. Der Sensor kann mit einer einfachen Drehbewegung vor Verunreinigungen geschützt werden. Zudem wird das Ablesen der Messwerte dank dem integrierten Dual-Display mit Data-Hold-Funktion deutlich erleichtert....
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: Beha Amprobe
Produktkategorie: Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
Schimmel Thermo-/Hygrometer MS-10 »
Best.-Nr.: 100841 - V0
zu hohe Luftfeuchtigkeit verursacht in Wohnungen nicht nur Millionenschäden, sondern ist auch ungesund. Zudem sehen die Schäden hässlich aus. Die landläufige Meinung, die Feuchtigkeit komme von außen, ist in aller Regel falsch. In Wirklichkeit entsteht die Feuchtigkeit im Haus (Verdunstung, Küche, Bad). Durch die Verwendung stark wärmedämmender Baumaterialien wird der...
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: VOLTCRAFT
Produktkategorie: Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
Holz- und Materialfeuchte-Messgerät testo 616 »
Best.-Nr.: 101278 - V0
eine schnelle und zerstörungsfreie Betrachtung des Materialfeuchteverlaufs von Hölzern und Baustoffen. Die Anzeige erfolgt in Gewichtsprozent verglichen zur Trockenmasse des Materials. Das testo 616 erleichtert jedem die Arbeit, der Trocknungsverläufe von Böden, Wänden und Oberflächen beobachten muss. Mit integrierten Material-Kennlinien für Weichholz, Hartholz, Spanplatte, Anhydrit-Estrich, Zement-Estrich, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Hochlochziegel...
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: testo
Produktkategorie: Materialfeuchte-Messgeräte
 
Luftfeuchte-/Temperaturmessgerät GFTH 200 »
Best.-Nr.: 100570 - V0
universelle Taschengerät mit bisher in dieser Preisklasse unerreichten Eigenschaften. Ideal zur sekundenschnellen Luftfeuchte-, Temperatur- und Taupunktbestimmung....
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: Greisinger
Produktkategorie: Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
Hygrometer mit Druckanzeige testo 622 »
Best.-Nr.: 101134 - V0
für die Betrachtung der Umweltbedingungen in Laboren bei Testaufbauten und Kalibrierungen. Die Messgrößen Temperatur, Feuchte und Druck sind mit einem Blick auf dem Display ablesbar. Das Gerät kann an der Wand montiert oder auf dem Arbeitstisch platziert werden....
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: testo
Produktkategorie: Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
Luftfeuchte-/Temperaturmessgerät HygroLogger »
Best.-Nr.: 100716 - V0
zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Räumen in denen eine konstante Luftfeuchtigkeit gefordert wird wie z.B: Vorratskeller, Lagerräume, Produktionslinien, Büros uvm. Die Messwerte werden gespeichert und können so jederzeit nachvollzogen werden. Durch die Alarmfunktion werden Sie bei unzulässigen Werten gewarnt und Sie können Maßnahmen einleiten um Schäden zu vermeiden....
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: TFA
Produktkategorie: Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
Feuchte-/Strömungs- und Temperaturmessgerät GMH 3350 »
Best.-Nr.: 100600 - V0
Feuchte-/Strömungs-/Temperaturmessgerät mit integrierter Alarm- und Loggerfunktion. Durch die Kombination von Feuchte- und Temperaturmessung und der daraus resultierenden Taupunktberechnung, eignet sich das Gerät z. B. ideal für Anwendungen in der Bauwirtschaft (feststellen von Taubildung in Gebäuden). Mit Hilfe einer Oberflächenmessung kann der Taupunktabstand zwischen Raumluft und z. B. einer Wandoberfläche angezeigt...
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: Greisinger
Produktkategorie: Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
Holz- und Baufeuchtemessgerät BT-300 »
Best.-Nr.: 101288 - V0
dem BT-300 bestimmen Sie die Feuchtigkeit in Brennholz und Baumaterialien wie Putz usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit....
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: Basetech
Produktkategorie: Materialfeuchte-Messgeräte
 
Holz- und Baufeuchte-Messgerät FM-200 »
Best.-Nr.: 100842 - V0
und präzises Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit. Balkenskala und direkte Wertanzeige erleichtern die Ablesung....
Alle Informationen zum Angebot
Stück
Marke: VOLTCRAFT
Produktkategorie: Materialfeuchte-Messgeräte
 

Für viele Heimwerker sind Feuchtigkeitsmesser praktische Begleiter im Alltag. Wer gerne renoviert und am Haus arbeitet, der sollte auf jeden Fall einen Feuchtigkeitsmesser in seiner Ausrüstung haben. Ein solches Messgerät muss auch nicht teuer sein.

Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Arten von Feuchtigkeitsmessern. Es gibt Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und auch für die Luft. Mittlerweile gibt es sogar hochwertige Geräte, die für alle erwähnten Bereiche die Feuchtigkeit messen. Das ist vor allem bei Renovierungsarbeiten von Vorteil. Denn oft ist es ratsam, in einem Raum die aktuelle Luftfeuchtigkeit zu messen, bevor man zum Beispiel mit dem Verlegen von empfindlichen Holzböden beginnt. Häufig stellt sich dann heraus, dass in einem Raum eine viel zu hohe Feuchtigkeit für eine bestimmte Sorte Holz herrscht. Auf diese Weise kann man sich durch einen Feuchtigkeitsmesser sehr viel Ärger ersparen.

Mit einem Feuchtigkeitsmesser ist es auch möglich, die Feuchtigkeit in Wänden zu messen. Das ist von Vorteil, wenn man beim Renovieren den Verdacht hat, dass eine Wand feucht ist und sich Schimmel gebildet haben könnte. Die meisten Feuchtigkeitsmessgeräte auf dem Markt sind sehr simpel aufgebaut und können sehr leicht auch von Anfängern bedient werden. Die Anschaffung eines solchen Messgerätes lohnt sich auf jeden Fall, denn man kann sich dadurch viel Ärger und Mühen sparen.

Hier anmelden, um Ihr Kundenkonto aufzurufen. Neukunde? Bitte hier starten.