Home » Werkzeug » Feuchtigkeitsmessgerät

Feuchtigkeitsmessgerät

Weitere Angebote zum Thema Feuchtigkeitsmessgerät im Conrad Online Shop


Weitere Werkzeug Angebote finden Sie im Conrad Online Shop

Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Feuchtigkeitsmessgerät finden:
Artikel
 
Produktinformationen
 
Preis
 
Bestellen
 
Thermo-Hygrometer DTH-200
Best.-Nr.: 100721 - V0
Hygrometer im attraktiven Design mit langzeitstabilem Sensor. Akustischer und optischer Alarm bei Über- und Unterschreitung von Grenzwerten sowohl für Temperatur- als auch für Feuchtemessung. Einstellbare Komfort-Indikatoren mit Anzeige der Abweichung für eine einfache Überwachung des optimalen Raumklimas. Zusätzlich werden Min- und Max-Werte sowie der Taupunkt angezeigt. Als Standgerät oder mit...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
Lufft
Produktkategorie:
Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
 
Thermo-/Hygro-Mess-Stick testo 605-H1
Best.-Nr.: 101108 - V0
Thermo-Hygrometer mit dem Knick - klein, kompakt und präzise. Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte Messergebnisse auch nach Jahren. Durch die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermittelt das testo 605 auch den für Schimmelbildung verantwortlichen Taupunkt von -20 bis +50 °Ctd....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
testo
Produktkategorie:
Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
 
Holz- und Baufeuchte-Messgerät FM-200
Best.-Nr.: 100842 - V0
und präzises Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit. Balkenskala und direkte Wertanzeige erleichtern die Ablesung....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
Materialfeuchte-Messgeräte
 
 
Luftfeuchte-/Temperaturmessgerät HygroLogger
Best.-Nr.: 100716 - V0
zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Räumen in denen eine konstante Luftfeuchtigkeit gefordert wird wie z.B: Vorratskeller, Lagerräume, Produktionslinien, Büros uvm. Die Messwerte werden gespeichert und können so jederzeit nachvollzogen werden. Durch die Alarmfunktion werden Sie bei unzulässigen Werten gewarnt und Sie können Maßnahmen einleiten um Schäden zu vermeiden....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
TFA
Produktkategorie:
Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
 
Hygrometer mit Historienfunktion testo 623
Best.-Nr.: 101136 - V0
testo 623 zeigt in einem großen, übersichtlichen Display aktuelle und vergangene Temperatur- und Feuchtemesswerte an. Somit wird eine Analyse der aktuellen und vergangenen Umgebungsbedingungen direkt vor Ort und ohne aufwändige Analyse am Computer möglich....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
testo
Produktkategorie:
Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
 
Hygrometer mit Druckanzeige testo 622
Best.-Nr.: 101134 - V0
für die Betrachtung der Umweltbedingungen in Laboren bei Testaufbauten und Kalibrierungen. Die Messgrößen Temperatur, Feuchte und Druck sind mit einem Blick auf dem Display ablesbar. Das Gerät kann an der Wand montiert oder auf dem Arbeitstisch platziert werden....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
testo
Produktkategorie:
Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
 
Luftfeuchte-/Temperaturmessgerät GFTH 200
Best.-Nr.: 100570 - V0
universelle Taschengerät mit bisher in dieser Preisklasse unerreichten Eigenschaften. Ideal zur sekundenschnellen Luftfeuchte-, Temperatur- und Taupunktbestimmung....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
Greisinger
Produktkategorie:
Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
 
Holz- und Materialfeuchte-Messgerät testo 616
Best.-Nr.: 101278 - V0
eine schnelle und zerstörungsfreie Betrachtung des Materialfeuchteverlaufs von Hölzern und Baustoffen. Die Anzeige erfolgt in Gewichtsprozent verglichen zur Trockenmasse des Materials. Das testo 616 erleichtert jedem die Arbeit, der Trocknungsverläufe von Böden, Wänden und Oberflächen beobachten muss. Mit integrierten Material-Kennlinien für Weichholz, Hartholz, Spanplatte, Anhydrit-Estrich, Zement-Estrich, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Hochlochziegel...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
testo
Produktkategorie:
Materialfeuchte-Messgeräte
 
 
Thermo-/Hygrometer TH-1
Best.-Nr.: 101277 - V0
mit einer unverlierbaren Schutzkappe bietet das TH-1 Thermo-/Hygrometer auch dauerhaft zuverlässige Messungen. Der Sensor kann mit einer einfachen Drehbewegung vor Verunreinigungen geschützt werden. Zudem wird das Ablesen der Messwerte dank dem integrierten Dual-Display mit Data-Hold-Funktion deutlich erleichtert....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
Beha Amprobe
Produktkategorie:
Luftfeuchte-Messgeräte (Hygrometer)
 
 
Präzisions-Materialfeuchte-Messgerät GMH 3830
Best.-Nr.: 100887 - V0
und für den Holz-Leimbau nach DIN 1052-1 zugelassenes Messgerät mit 494 Materialkennlinien für Holz und Baustoffe. Das Gerät zeigt wahlweise die absolute Materialfeuchte "u" oder den Wassergehalt "w" an. Eine individuelle Feuchtebewertung in 9 Stufen (nass/feucht/trocken) ermöglicht darüber hinaus eine schnelle Zustandsabschätzung für zahlreiche Materialien. Mit serieller Schnittstelle und Analogausgang...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
Greisinger
Produktkategorie:
Materialfeuchte-Messgeräte
 
 

Die Luft, die uns umgibt ist stets zu einem gewissen Anteil mit Wasser angereichert. Ein Feuchtigkeitsmessgerät oder auch Hygrometer misst die Luftfeuchtigkeit, also jenen Anteil an Wasser, der in der Luft enthalten ist. Bei Conrad.de finden Sie eine große Vielfalt an Modellen des Feuchtigkeitsmessgerät. Zu wissen wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Innenraum oder in Außenbereichen liegt ist eine wertvolle Erkenntnis. Wenn Sie mit dem Feuchtigkeitsmessgerät eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung messen, dann besteht beispielsweise ein weitaus höheres Risiko für Schimmelbildung. Zum Nachweis solcher Schadensursachen ist das Gerät deshalb unerlässlich. Doch auch das persönliche Befinden kann durch den Wasserdampfgehalt der Luft beeinflusst werden. Sowohl zu trockene als auch zu feuchte Luft kann sich negativ auf die Atemwege auswirken.

Für die Messung nutzen die Apparate unterschiedliche physikalische Gesetze. Einige Messgeräte orientieren sich an der Veränderung der elektrischen Eigenschaften an einem eingebauten Kondensator, andere an der Veränderung des elektrischen Widerstands bei Wasseranlagerung. Auf Conrad.de sind sowohl digitale wie auch analoge Messgeräte erhältlich. Diese eignen sich für verschiedene Temperaturbereiche, die in Alltag und Urlaub angetroffen werden können. Übersichtliche Skalen geben äußerst präzise Auskunft über die Feuchtigkeit in der Luft, wobei auch Geräte erhältlich sind, die gleichzeitig auch Außen- und Innentemperatur anzeigen. Elegant und funktional verfügen die Geräte je nach Wunsch über eine Aufhängung an der Wand oder den praktischen Aufsteller.

Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A - Z   |   Marken A - Z   |   Job & Karriere   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation   |   Angebote