Home » Bauelemente » Greifzange

Greifzange

Weitere Angebote zum Thema Greifzange im Conrad Online Shop


Weitere Bauelemente Angebote finden Sie im Conrad Online Shop

Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Greifzange finden:
Artikel
 
Produktinformationen
 
Preis
 
Bestellen
 
Greifzange Kleps 064 Gelb
Best.-Nr.: 129026 - V0
geringe Gewicht, die kompakte Bauform und der geringe Klemmbereich von 1,5 mm Ø erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen. Steckbar mit MAL-Messleitungen....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SKS Hirschmann
Produktkategorie:
Abgreifklemmen
 
 
Greifzange Kleps 064 grau
Best.-Nr.: 129028 - V0
geringe Gewicht, die kompakte Bauform und der geringe Klemmbereich von 1,5 mm Ø erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen. Steckbar mit MAL-Messleitungen....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SKS Hirschmann
Produktkategorie:
Abgreifklemmen
 
 
Greifzange Kleps 064 Blau
Best.-Nr.: 129017 - V0
geringe Gewicht, die kompakte Bauform und der geringe Klemmbereich von 1,5 mm Ø erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen. Steckbar mit MAL-Messleitungen....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SKS Hirschmann
Produktkategorie:
Abgreifklemmen
 
 
Ladezange 480 A
Best.-Nr.: 734472 - V0
Stahlblechzange mit einer Messing-Gusspoleinlage und abnehmbaren Griffhülsen zur einfacheren Montage....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SET
Produktkategorie:
Ladezangen
 
 
Ladezange 40 A
Best.-Nr.: 733929 - V0
Stahlblechzange mit kleinsten Abmessungen....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SET
Produktkategorie:
Ladezangen
 
 
Winkel-Ladezange 1000 A
Best.-Nr.: 734544 - V0
Messing-Vollgusszange mit zwei, über Haken und Zapfen verbundenen Zangenhälften....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SET
Produktkategorie:
Ladezangen
 
 
Greifzange Kleps 064 Schwarz
Best.-Nr.: 129013 - V0
geringe Gewicht, die kompakte Bauform und der geringe Klemmbereich von 1,5 mm Ø erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen. Steckbar mit MAL, MKL-Messleitungen. Kontakt: Haken (Kupfer-Berillium vergoldet)....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SKS Hirschmann
Produktkategorie:
Abgreifklemmen
 
 
Greifzange Kleps 064 Rot
Best.-Nr.: 129015 - V0
geringe Gewicht, die kompakte Bauform und der geringe Klemmbereich von 1,5 mm Ø erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen. Steckbar mit MAL-Messleitungen....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SKS Hirschmann
Produktkategorie:
Abgreifklemmen
 
 
Ladezange 600 A
Best.-Nr.: 734504 - V0
Stahlblechzange mit zwei über Kupferbrücke verbundenen Messing-Gusspoleinlagen und abnehmbaren Griffhülsen zur einfacheren Montage....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SET
Produktkategorie:
Ladezangen
 
 
Ladezange 220 A
Best.-Nr.: 734455 - V0
Stahlblechzange mit abnehmbaren Griffhülsen zur einfacheren Montage....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
SET
Produktkategorie:
Ladezangen
 
 

In den heimischen Werkzeugkoffer darf sie nicht fehlen, die Greifzange. Denn es ist ein Werkzeug, was immer wieder zum Einsatz kommt. Da Werkzeuge nicht jeden Tag neu gekauft werden, sollte auf dessen Qualität beim Kauf geachtet werden. Unterschiedliche Modelle können variabel eingesetzt werden. So Eigenen sich einige Zangen besser in der Bearbeitung von Kabeln.

Wissenswertes über die Greifzange

Den Namen hat die Greifzange daher das diese im Einsatz gegriffen wird. Es gibt aber noch weitere Bezeichnungen für die Zangen wie zum Beispiel die Flachzange oder Rundzange jedoch kann mit der richtigen das Werkstück bearbeitet werden. Der Griff oder auch Kopf ist stets mit Greifbacken ausgestattet, welche einen festen Halt ermöglichen. Jedes Modell der Zange eignet sich für das Halten, Biegen und auch Greifen des Werkstückes.

Zangen werden nicht nur als spezielles Werkzeug hergestellt, sondern auch für bestimmte technologische Bereiche. Auch in einigen Berufen spielt die Zange eine große und wichtige Bedeutung wie bei dem Gas-Wasser-Installateur, Mechaniker oder dem Schlosser.

Aufbau der Greifzange

Für die Entwicklung der Zange wurden die Grundprinzipien der Physik genutzt. Daher ist es mit möglich mit einem geringen Aufwand der Kraft eine hohe Kraft beim Griff der Zange, zu erzielen. Die Hebelwirkung der Physik kommt zum Ausdruck. Der Aufbau der Greifzange ist jedoch sehr simpel. So sind die Griffe über dem Mittelstück Gelenk verbunden. Der Kopf der Zange kann mit Schneiden oder Greifbacken hergestellt sein.

Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A - Z   |   Marken A - Z   |   Job & Karriere   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation   |   Angebote