Kugelleuchten
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Kugelleuchten finden:
Wer eine Modelleisenbahn besitzt und ein großer Fan davon ist, baut die Landschaft oft immer weiter aus. Es entstehen Landschaften mit Häuser, Bahnhofsstationen und Bergen. Die richtige Beleuchtung für zum Beispiel bei nostalgischen Gebäuden sind sehr schön aussehende Kugelleuchten. Diese haben einen gedrehten Messingfuß und eine Kugel als Leuchtkörper.
Die Spannung ist von 12-16 V UC möglich und deckt somit alle Hersteller und Fabrikate von Modeleisenbahnen ab. Der Sockel ist handelsüblich in einer Glassteckform mit festen Anschlussdrähten ausgeführt und hat einen klaren Glaskolben. Da die Eingangsspannung der verschiedenen Fabrikate unterschiedlich sein kann, sind die Kugelleuchten etwas variabler ausgelegt damit Sie lange Freude daran haben. Die hochwertige Verarbeitung der Kugelleuchten passt somit auch zu den übrigen Bauteilen, im Stil und in der Ausführung von H0 oder N.
Die Kugelleuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert, dass es auch als Ersatzteil einzeln zu kaufen gibt. Ideal wäre es wenn es die Leuchtmittel in Zukunft auf LED Basis geben würde, dann verlängert sich die Lebensdauer der Leuchten auf 40-50 tausend Stunden pro Leuchtmittel. Die Leuchtstärke und Farbe lässt sich heutzutage genauso wie eine herkömmliche Glühlampe herstellen und umsetzen. Die leicht grünliche Färbung des Sockels verleiht der Leuchte eine schöne Patina und macht sich bestimmt sehr gut in einer Modeleisenbahnanlage mit einem nostalgisch gestalteten Charakter. Auch das Preis Leistungsverhältnis das sie bei den Kugelleuchten erwarten dürfen ist sehr gut. Qualität und Preis stimmen sehr gut überein.
Es gibt noch einen weiteren Vorteil, wenn man die Kugelleuchten in Zukunft mit LED Leuchtmittel ausrüsten würde. Es wäre möglich eine andere Lichtfarbe zu wählen, entweder kalt-weiß oder warm-weiß, oder auch bunte Lichtfarben wären möglich. Der langlebige Leuchtenfuß aus Messing eignet sich zum Aufstellen auf einem flachen Untergrund oder kann auch selbstverständlich geklebt werden. Das Metall ist gegen Kleber aller Art resistent und ist so gut miteinander verträglich.